Skip to main content
blog | Berechnung des effektivem Drehmoments |
|
2 Minuten Lesezeit

Block and Tackle Artikelreihe „Grundlagenwissen“, Teil 3 – Berechnung des effektiv Drehmoments

Frage:

Wie berechne ich das effektive Drehmoment Meff, im englisch auch TRMS (Root Mean Square Torque) gennant, für das Bewegungsprofil einer gegebenen Achse in meiner Anwendung?

 

 

Antwort:

Im letzten Beitrag der Reihe „Grundlagenwissen“ lag der Schwerpunkt auf dem Betrieb von Motoren bei erhöhter Umgebungstemperatur. In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf das effektive Drehmoment und seine Bedeutung. Typischerweise wird das Bewegungsprofil einer Achse in mehrere Segmente zerlegt, wobei für jedes Segment ein bestimmtes Drehmoment über eine bestimmte Zeitspanne wirken muss, damit die gewünschte Bewegung umgesetzt wird. Dazu gehört auch das Drehmoment, das jeweils für Beschleunigung, Konstantfahrt (gegen eine von außen wirkende Kraft und/oder Reibung), Abbremsen oder Verweilen erforderlich ist. Jedes dieser Segmente hat einen bestimmten Einfluss auf die Motortemperatur. Die Erwärmung des Motors hängt nicht nur von dem Drehmoment sondern auch von der Dauer, die das Drehmoment wirk ab. Bei der folgenden Berechnung des effektivem Drehmoments wird dies berücksichtigt.

Das unten gezeigte Bewegungsprofil lässt sich in acht (8) verschiedene Segmente zerlegen. Für jedes gilt ein eigenes Drehmoment Tx mit einer eigenen Dauer tx.
Motion Profile with Segmentation
 
 
 
Das effektive Drehmoment berechnen Sie nach dieser Formel:
Kollmorgen Berechnung des effektivem Drehmoments Meff

T1 ist das benötigte Drehmoment im ersten Abschnitt, t1 die entsprechende Dauer des Abschnitts. T2 ist das Drehmoment für Segment 2, mit der dazugehörigen Dauer t2 usw. Beachten Sie während Segment 2 das vom Motor zusätzlich benötigte Drehmoment zur Überwindung einer zusätzlichen externen Kraft die die Reibung selbst übersteigt. In den Verweilsegmente 4 und 8 wirkt keine Kraft.

Sehen wir uns wiederum das Beispiel des Bewegungsprofils oben und das Diagramm dazu an:

Kollmorgen Berechnung des effektivem Drehmoments Tabelle

Wir ersparen Ihnen und uns die lange Berechnung und sagen, das Ergebnis ist:

Kollmorgen Berechnung des effektivem Drehmoments Meff Ergebnis

Kontaktieren Sie uns

Servomotoren der AKME-Baureihe

Die AKME-Baureihe basiert auf der AKM-Plattform und ist für den Einsatz in Umgebungen der Zone 2 und Zone 22 mit globaler ATEX- und IECEx-Zertifizierung ausgelegt.
Erfahren Sie Mehr

AKMA-Servomotoren

Der leichte AKMA-Servomotor ist für raue Umgebungen wie die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung konzipiert und zeichnet sich durch Leistung und Zuverlässigkeit aus.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Industriedruckmaschine – ein Anwendungsbeispiel für Kollmorgen Essentials-Servomotoren als Umrüstung von Schrittmotoren

Wann sollte man von einem Schrittmotor auf einen Servomotor wechseln? >

Sie fragen sich, wann Sie von Schrittmotoren zu Servomotoren umstellen sollten? Erfahren Sie mehr über sechs Anzeichen, Schrittmotorengrenzen und darüber, wie kostengünstige Servomotoren die Modernisierung Ihrer Antriebstechnik vereinfachen.
Bestückungsautomat zum Aufbringen von Bauteilen auf Leiterplatten

Wie Mechatronikdesign die Leistung von Bewegungssystemen verbessert >

Entdecken Sie, wie die Mechatronik-Konstruktion die Leistung von Bewegungssystemen durch die Integration von Servosystemen und Steuerungen steigert – für eine schnellere Inbetriebnahme und integrierte Bewegungssteuerung.
Effizientere Maschinen entwickeln

Effizientere Maschinen entwickeln: Wie Maschinenbauer Komplexität reduzieren und gleichzeitig Leistung und Flexibilität steigern >

Steigende Maschinenkomplexität, lange Inbetriebnahmezeiten und wachsender Engineering-Aufwand stellen viele OEMs vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Druck, leistungsstarke und flexible Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.
Deutsch
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen stellt neue Steuerung und Hochspannungsfähigkeit im Essentials™-Portfolio vor >

Kollmorgen Essentials erweitert sein Angebot um eine neue 8-Achsen-Steuerung und Hochspannungsantriebe, um den Bau maßgeschneiderter Antriebssysteme für industrielle Anwendungen zu ermöglichen.
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Deutsch
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget

Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget >

Entdecken Sie Kollmorgen Essentials für hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit. Die neue Komplettserie ermöglicht es Maschinenbauern, Projekte schneller zu spezifizieren, einfacher zu integrieren und kostengünstiger zu skalieren.…
Deutsch
Kollmorgen Essentials™: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget

Kollmorgen Essentials: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget >

Entdecken Sie, wie Sie mit Kollmorgen Essentials hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit erreichen – jetzt noch schneller, einfacher und kostengünstiger. Die neue Kollmorgen Essentials Linie bietet komplette, vorgefertigte…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…