Salta al contenuto principale
blog | Come calcolare il valore medio della coppia |
|
2 minuti di lettura

Block and Tackle Serie Paranchi Volume 3 – Calcolo della coppia RMS

Domanda:

Come calcolo la coppia RMS (valore quadratico medio) per un dato profilo di movimento dell’asse nella mia applicazione?

 

 

Risposta:

Nel nostro ultimo articolo abbiamo accennato a un motore che funzioni con una temperatura ambiente più elevata. In questo articolo ci siamo soffermati sul coppia RMS (Root Mean Square) e sul motivo della sua importanza. Di regola il profilo di movimento di un asse è suddiviso in vari segmenti, ognuno dei quali necessita una specifica coppia per uno specifico intervallo di tempo per completare il movimento desiderato. Ad esempio, questo può comportare la coppia necessaria per accelerare, tagliare in diagonale (contro una forza esterna e/o attrito), decelerare e sostare. Ognuno di questi segmenti interessa il volume di calore che il motore richiede e quindi il requisito equivalente continuo dello stato costante utilizzato per selezionare il motore corretto. Il calcolo della coppia RMS non considera solo il valore della coppia, ma anche la durata di quella coppia (per segmento). Il nostro esempio riportato sotto illustra come calcolare la Trms del vostro profilo di movimento.

Il profilo di movimento indicato è suddiviso in otto (8) diversi segmenti, ognuno dei quali con una coppia richiesta Tx e tempo tx.
Motion Profile with Segmentation
 
 
 
Per calcolare Trms usare la seguente equazione:
RMS Torque Formula

dove T1 = coppia richiesta da e durante il segmento 1, a t1 = durata temporale (t1-t0) del segmento 1 e così via... Si osservi la coppia supplementare richiesta dal motore per superare una qualche forza esterna/di spinta (maggiore del solo attrito) durante il segmento 2 e la mancanza di questa coppia necessaria durante la sosta dei segmenti 4 e 8.

Torniamo al profilo di movimento dell’esempio di cui sopra e al grafico di tale profilo di movimento:

Motion Profile Table with Segmentation

Quindi, se si procede al calcolo, e vi risparmiamo la stesura di un’interminabile equazione, il risultato è:

Trms = RMS Example = 2.74 lb-ft or 3.715_Nm (1.35582_Nm/lb-ft.)

Consulta un esperto

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Servomotori AKMA

Il servomotore AKMA, pur essendo leggero, è progettato per ambienti difficili come il settore food & beverage e offre prestazioni e affidabilità elevate.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
Macchina automatica Pick-and-Place per l'installazione di componenti su una scheda elettronica

Come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control >

Scopri come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control grazie all'integrazione di servosistemi e controllo, riducendo i tempi di messa in servizio e ottimizzando le prestazioni dell'intero sistema.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Quali sono le differenze tra servomotori CC, BLDC e CA?

Quali sono le differenze tra servomotori CC, BLDC e CA? >

Comprendi le differenze tra servomotori CC, servomotori BLDC e servomotori CA. Scegliere il tipo giusto per la tua applicazione è fondamentale per ottenere livelli ottimali di prestazioni, efficienza e longevità.