MELD revoluciona a fabricação de aditivos de metal
A Kollmorgen oferece potência e precisão

Desafios
A MELD Manufacturing produz peças e materiais totalmente densos de alta qualidade com pouca ou nenhuma tensão residual. Ela usa um processo de estado sólido para fabricar e reparar peças nas quais o material não atinge a temperatura de fusão durante o processamento. Isso não requer processamento secundário, como prensagem isostática a quente ou sinterização e tem um menor consumo de energia em comparação com a tecnologia convencional. Os processos de fabricação de adititivos mais tradicionais são frequentemente impedidos por espaços fechados, requisitos ambientais, materiais limitados e despesas com resíduos versus materiais utilizáveis.
Desde o início, ficou claro para a equipe da MELD que sua tecnologia poderia revolucionar a indústria. No entanto, eles precisavam de uma solução de controle de Motion com um interpretador de código G embutido, uma linguagem que define como uma máquina faz movimento usando o controle numérico (CNC). Em parceria com a Kollmorgen, a equipe da MELD desenvolveu o código de blocos de função definidos pelo usuário (UDFBs) do protótipo fornecido pela Kollmorgen.
"A plataforma Kollmorgen existente já tinha blocos de função de Motion de interpolação linear e circular", explicou Carroll Wontrop, engenheiro de sistemas sênior da Kollmorgen. "O protótipo do interpretador de código G se tornou o núcleo para criar um interpretador de recursos mais completo necessário para o movimento X e Y da máquina, ao mesmo tempo que dá suporte e sincroniza o movimento do eixo Z e do eixo A."
Solução
Os engenheiros da Kollmorgen e da MELD trabalharam juntos para criar uma solução integrada que atendesse à necessidade de controle de Motion preciso e também como a máquina usa esse controle. Para abordar o elemento de controle de Motion, as equipes incorporaram servomotores AKM e atuadores EC alimentados por servodrives AKD da Kollmorgen. A segunda parte da solução envolveu a implementação do software de controle de máquina Kollmorgen Automation Suite (KAS) que incluiu modelos de aplicações e facilitou a coordenação e comunicação com os outros controles da máquina. A Kollmorgen foi capaz de fornecer duas opções, conexão remota de PC e cartões SD, para importar o arquivo do código G. Foi essa combinação de produtos que forneceu a precisão e a potência necessárias para otimizar a tecnologia MELD.
"Demoramos apenas algumas semanas para trabalhar com o KAS, em vez de meses, para aprender e operar”, disse Fred Lalande, engenheiro de automação da MELD Manufacturing. "O KAS foi um ótimo iniciador por causa dos modelos de aplicação de controle de máquina que existem no software. Como um novo usuário, ele tem todos os blocos de construção para unir as coisas e então você pode começar a pensar nos detalhes. No mundo dos controles multieixo ou de drives para girar um motor, as coisas podem ser complicadas, mas a facilidade de uso do Kollmorgen Automation Suite nos ajudou a acelerar nosso projeto até a conclusão."
Resultados
Em parceria com a Kollmorgen, a MELD Manufacturing é capaz de fornecer uma solução que coloca os maquinistas em funcionamento em questão de horas. "Os produtos e a experiência da Kollmorgen em torno da automação e da interface fizeram uma grande diferença porque isso poderia ter sido muito complicado e, em vez disso, é algo que você pode intensificar, dominar e operar de forma muito rápida", disse Nanci Hardwick, CEO da MELD Manufacturing. "Na minha experiência, ter boas pessoas que se preocupam com o sucesso de nossos clientes é extremamente valioso e, com a Kollmorgen, esse nível de cuidado é visível. A experiência da Kollmorgen nos permitiu modificar o que precisávamos para nossa aplicação, e isso foi vital para o sucesso".
Com seu inovador processamento de estado sólido, a MELD Manufacturing chamou a atenção do mundo da fabricação. Para Hardwick, não há dúvida de que os clientes da MELD estão satisfeitos com os resultados que ela e sua empresa entregam.
Saiba mais
Pronto para projetar e construir uma máquina mais ambiciosa?
Visão geral
A MELD Manufacturing e a Kollmorgen criaram uma solução de controle de Motion customizada e coprojetada que coloca os mecânicos em operação em horas em vez de dias.
Produtos em destaque
Servomotores AKM
Atuadores EC
Servodrives AKD
Kollmorgen Automation Suite
"Os produtos e a experiência da Kollmorgen em torno da automação e da interface fizeram uma grande diferença porque isso poderia ter sido muito complicado e, em vez disso, é algo que você pode intensificar, dominar e operar de forma muito rápida." – Nanci Hardwick, CEO da MELD Manufacturing.
Sobre a Kollmorgen
A Kollmorgen tem mais de 100 anos de experiência em motion, comprovada em motores, acionamentos, atuadores lineares, redutores planetários, soluções de controle para AGV e plataformas de automação de maior desempenho da indústria. Oferecemos soluções inovadoras que são inigualáveis em desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem inquestionável no mercado.