O Sistema de Motion 2G, composto por motores, drives e sistemas de cabos de última geração, oferece movimento superior para proporcionar potência e densidade de torque em um tamanho significativamente menor. De Direct-Drive rotativo e linear a peças com ou sem carcaça, nossos servomotores para máquinas de corte podem lidar com todas as tecnologias, aplicações e ambientes operacionais de corte. Com a funcionalidade pórtica, nosso Sistema de Motion 2G permite que os fabricantes de máquinas atinjam o próximo nível de desempenho de movimento sincronizando firmemente dois eixos no nível do firmware. Essa magnitude normalmente é mais rápida em comparação às taxas de atualização do fieldbus.
As máquinas de corte usam laser, plasma e jato de água para fazer cortes de alta precisão com rapidez e eficiência. Os motores da Kollmorgen têm o torque e a densidade de potência necessários para minimizar a inércia da carga útil e maximizar o controle para um corte mais rápido e preciso. Com o desempenho de motion projetado e ajustado para a tarefa específica, podemos integrar o motor certo para cada máquina individual para proporcionar melhor desempenho a velocidades mais altas.
O desempenho começa com motores e Drives Kollmorgen

Dicas para projetar o desempenho da próxima geração
O desempenho da máquina de corte começa com produtos de alta qualidade. É aperfeiçoado com motores e drives personalizados para a sua aplicação. Você quer projetar máquinas mais leves e eficientes que usam peças menores e em menor quantidade? Este informe técnico abrange as cinco áreas principais que precisam ser abordadas ao otimizar seu sistema de motion.
Obtenha as ferramentas certas para acelerar seu projeto
Ter as ferramentas certas ao seu alcance para capacitá-lo a avaliar o motor ideal para você pode ajudar a acelerar sua fase de projeto. As ferramentas de desenvolvimento autoguiado da Kollmorgen ajudam você a modelar, escolher e otimizar produtos on-line quando e onde quiser.

Principais produtos para cortadores a laser, jato de água e plasma
Recursos Relacionados
Sistemas de automação para conformação de metais para melhoria da produtividade e da flexibilidade >
Um dos principais fabricantes de máquinas da Itália atende mais de 1.500 fábricas em todo o mundo, fornecendo soluções de fabricação para tubos de chaminé, ar condicionado, aplicações automotivas, médicas e farmacêuticas. Com a crescente demanda por…
Melhor qualidade de corte com melhor conectividade >
Uma empresa sediada na Turquia estava procurando melhorar o custo, a qualidade de corte e a facilidade de manutenção da sua máquina de corte a plasma carro-chefe. Os engenheiros da Kollmorgen implementaram uma solução de sistema AKM/AKD para oferecer…
Otimização do corte a laser >
Desde 1992, uma empresa com sede na Itália se especializou no projeto e na fabricação de sistemas de máquinas a laser usados em todo o mundo para cortar uma variedade de materiais, incluindo metal, madeira, plástico, cerâmica, vidro, metacrilato e…
A integração simplificada do controlador acelera o tempo de comercialização >
O mercado de máquinas de corte a plasma na América do Norte é altamente competitivo, com clientes buscando soluções que variam desde máquinas grandes com alta capacidade e rendimento até máquinas menores para oficinas de fabricação com recursos mais…
Levando o desempenho do corte a laser a um novo patamar, melhorando a precisão e reduzindo tamanho, peso e custo >
Durante muitas décadas, um grande fabricante de máquinas avançadas de corte a laser faz parceria com a Kollmorgen para resolver cada novo desafio de movimento em um mercado em constante evolução. Hoje, mais que nunca, a empresa conta com a…
Corte em alta definição: a vantagem da Kollmorgen >
As máquinas de corte a plasma, laser e jato de água podem ter aplicações muito diferentes, mas todas têm uma coisa em comum: dependem de um movimento controlado com precisão. Para alcançar precisão, eficiência e produtividade de última geração, os…
Aplicações de Corte e Conformação de Materiais >
Os processos avançados de corte e conformação de materiais são definidos pela qualidade, repetibilidade e rendimento. Esses requisitos estabelecem demandas únicas sobre o desempenho dos sistemas de Motion que controlam máquinas de corte, dobra,…