Pular para o conteúdo principal
Histórias de Sucesso | Leitura de 2 minutos

A integração simplificada do controlador acelera o tempo de comercialização

A parceria com a Kollmorgen aumenta o desempenho de um fabricante de máquinas de corte a plasma

Desafio

O mercado de máquinas de corte a plasma na América do Norte é altamente competitivo, com clientes buscando soluções que variam desde máquinas grandes com alta capacidade e rendimento até máquinas menores para oficinas de fabricação com recursos mais limitados. Um fabricante de máquinas no México procurou novas ideias para gerar crescimento nesse ambiente desafiador.

A demanda por máquinas menores estava aumentando rapidamente. Máquinas baratas com controle analógico dominavam esse segmento do mercado, mas muitos clientes buscavam maior qualidade sem um custo geral mais alto. Muitas oficinas com máquinas existentes estavam procurando atualizá-las para melhorar o desempenho. E o fabricante precisava entregar máquinas personalizadas mais rapidamente, com a garantia de que estavam configuradas e ajustadas para uma operação confiável.

Encontrar o ponto ideal na construção dessas máquinas menores e personalizadas dependia de movimentos precisos, alcançados de forma rápida, acessível e confiável. Foi aí que Kollmorgen entrou em cena.

Os sistemas de controle analógico do fabricante da máquina tinham várias desvantagens. Esses sistemas não podem ser facilmente dimensionados para diferentes tamanhos de máquina. Os controles e drives devem ser cabeados, o que é uma tarefa complicada e trabalhosa de rotear e fazer a terminação adequada de dez ou mais cabos para cada eixo. Entre os mais de 50 cabos em uma máquina comum, um único cabo com fiação incorreta ou com falha pode levar a problemas que resultam em danos aos componentes ou até mesmo a todo o painel de controle. Mesmo quando conectados corretamente, cabos com blindagem insuficiente podem atuar como antenas para o alto ruído EMI/RFI no ambiente de corte a plasma, levando a problemas com a qualidade do corte.

Solução

Para resolver esses problemas, o fabricante selecionou um controlador padrão do setor usado em muitos sistemas de máquina a plasma, conhecido por seu desempenho comprovado e velocidade de lançamento no mercado. Inicialmente, o controlador foi emparelhado com o servodrive e o motor de outro fabricante, mas uma taxa de falha inaceitável levou o fabricante a recorrer à Kollmorgen após a orientação de seu distribuidor local. Com o desempenho confiável de motor e drive, a integração EtherCAT simples e a experiência da Kollmorgen em Motion para aplicações de corte a plasma, a empresa agora está produzindo máquinas mais confiáveis e com melhor desempenho, mais fáceis de construir e de ajustar.

Os servodrives AKD e os servomotores AKM da Kollmorgen são perfeitamente integrados aos controladores padrão do setor por meio de um protocolo de comunicação EtherCAT de alto desempenho. Substituindo mais de 50 cabos conectados, o sistema digital usa cinco cabos Ethernet padrão com conectores de encaixe simples. Em vez de ajustar de forma complica o desempenho de Motion em cada máquina, os drives Kollmorgen oferecem ajuste automático de fácil configuração que pode ser repetido em todas as máquinas. E o sistema de motion plug-and-play é muito mais confiável, sem perigo de fiação incorreta, com risco mínimo de falha do cabo, excelente imunidade a ruídos e precisão digital.

Com o know-how da Kollmorgen para otimizar o Motion para atender às necessidades de máquinas de corte a laser, a jato de água e a plasma, além de sua vasta seleção de configurações prontas e disponíveis, a empresa está produzindo máquinas melhores com mais rapidez, aumentando as vendas em um mercado altamente competitivo.

Resultados

A ampla experiência da Kollmorgen em aplicações de corte a laser, a jato de água e a plasma oferece desempenho de motion otimizado para máquinas de vários tamanhos e diversos níveis de complexidade.

  • Em vez de tamanho único, drives e motores podem ser dimensionados para os requisitos exatos de cada máquina.
  • Máquinas em todos os tamanhos de mesa de corte podem ser menores, mais leves e mais rápidas.
  • As máquinas existentes podem ser atualizadas para maior precisão e produtividade.
  • As máquinas são muito mais fáceis e acessíveis de construir e cabear, com componentes mais compactos e apenas um cabo de encaixe entre cada drive e o controlador.
  • O controle digital usando um protocolo de comunicação EtherCAT melhora a precisão e a confiabilidade do controle multieixo, permitindo que os drives sejam montados em qualquer lugar para um projeto otimizado da máquina.
  • Os drives da família AKD oferecem funções de segurança abrangentes para movimentos seguros.
  • Os motores AKM com Kollmorgen SFD (Smart Feedback Device, ou Dispositivo de Feedback Inteligente) fornecem feedback altamente preciso com resistência excepcional a condições de sujeira, temperaturas extremas, vibração e ruído elétrico.

"Este cliente nos procurou para atualizar seu controle de Motion para a mais recente tecnologia baseada em fieldbus, mas eles tinham desafios de integração e desempenho do controlador. Aproveitando o know-how da Kollmorgen na otimização de Motion, o cliente eliminou problemas de integração e ruído, permitindo que a empresa continuasse inovando enquanto crescia e fosse reconhecida por máquinas de alta qualidade."Gerente sênior de produto, Kollmorgen

Saiba mais

Pronto para projetar e fabricar uma máquina mais ambiciosa?

Saiba mais

 

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen tem mais de 100 anos de experiência em Motion, comprovada em motores, acionamentos, atuadores lineares, redutores planetários, soluções de controle para AGV e plataformas de automação de maior desempenho da indústria. Oferecemos soluções inovadoras que são inigualáveis em desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem inquestionável no mercado.

Baixar como PDF

Sistema de movimento 1G

Descubra o movimento feito para a sua máquina. O sistema de movimento 1G da Kollmorgen oferece uma ampla gama de opções, recursos e a confiança de poder criar sem fazer concessões.
Learn More

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas de sequenciamento de fases do motor.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor >

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas…
Kuka e Kollmorgen projetaram motores otimizados para robôs compactos de forma colaborativa

Kuka e Kollmorgen projetaram motores otimizados para robôs compactos de forma colaborativa >

Os robôs compactos da série KR Agilus da Kuka são precisos, ágeis e rápidos. Por serem sistemas ágeis, essas unidades de manuseio com cinco e seis eixos oferecem tempos de ciclo curtos e alta repetibilidade, principalmente em tarefas de manipulação.…
Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível

Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível >

Em dispositivos médicos, sistemas de defesa e várias aplicações industriais, o sistema de movimento não pode falhar em hipótese alguma. Saiba como servomotores com dispositivos de feedback redundantes integrados simplificam o desafio da garantia da…
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas >

Este artigo explora como dimensionar servomotores e resolver os problemas frequentes de comunicação em aplicações onde a carga é retida predominantemente com pouco movimento, além de analisar o termo Stall, como tipicamente usado na indústria…

Como começar a dimensionar e selecionar servos: entendendo a necessidade de uma solução para seu sistema >

Dimensionar e selecionar um sistema de servomotor para um projeto de máquina começa pela compreensão dos componentes que formam um servomotor ou sistema de servoacionamento. Os sistemas de servo são de malha fechada, para controle algum movimento…

Acelerando o desenvolvimento da próxima geração de próteses e exoesqueletos >

A Humotech foi fundada em 2015 a partir de uma simples pergunta: em vez de construir protótipo após protótipo, e se os engenheiros pudessem avaliar o design de próteses, órteses, exoesqueletos e outros conceitos de máquinas vestíveis, programando um…

Kollmorgen e Stereotaxis promovem a precisão e a segurança de robôs cirúrgicos >

Os produtos de Motion avançados e a experiência da Kollmorgen estão ajudando a salvar e melhorar vidas. Saiba como o novo robô cirúrgico incorpora servomotores AKM de alto torque com encoders integrados e especializados para revolucionar os…
A Tecnologia de Direct Drive da Kollmorgen aumenta a velocidade e a qualidade da produção de baterias de íons de lítio para veículos elétricos

A Tecnologia de Direct Drive da Kollmorgen aumenta a velocidade e a qualidade da produção de baterias de íons de lítio para veículos elétricos  >

Uma etapa importante na fabricação de baterias de íons de lítio para veículos elétricos é a soldagem estanque da tampa superior do terminal positivo à carcaça da bateria. A soldagem a laser é a tecnologia ideal para essa finalidade, mas requer…