Pular para o conteúdo principal

As máquinas de corte usam laser, plasma e jato de água para fazer cortes de alta precisão com rapidez e eficiência. Os motores da Kollmorgen têm o torque e a densidade de potência necessários para minimizar a inércia da carga útil e maximizar o controle para um corte mais rápido e preciso. Com o desempenho de motion projetado e ajustado para a tarefa específica, podemos integrar o motor certo para cada máquina individual para proporcionar melhor desempenho a velocidades mais altas.

O desempenho começa com motores e Drives Kollmorgen

O Sistema de Motion 2G, composto por motores, drives e sistemas de cabos de última geração, oferece movimento superior para proporcionar potência e densidade de torque em um tamanho significativamente menor. De Direct-Drive rotativo e linear a peças com ou sem carcaça, nossos servomotores para máquinas de corte podem lidar com todas as tecnologias, aplicações e ambientes operacionais de corte. Com a funcionalidade pórtica, nosso Sistema de Motion 2G permite que os fabricantes de máquinas atinjam o próximo nível de desempenho de movimento sincronizando firmemente dois eixos no nível do firmware. Essa magnitude normalmente é mais rápida em comparação às taxas de atualização do fieldbus.

Loading...

Dicas para projetar o desempenho da próxima geração

O desempenho da máquina de corte começa com produtos de alta qualidade. É aperfeiçoado com motores e drives personalizados para a sua aplicação. Você quer projetar máquinas mais leves e eficientes que usam peças menores e em menor quantidade? Este informe técnico abrange as cinco áreas principais que precisam ser abordadas ao otimizar seu sistema de motion.

Obtenha as ferramentas certas para acelerar seu projeto

Ter as ferramentas certas ao seu alcance para capacitá-lo a avaliar o motor ideal para você pode ajudar a acelerar sua fase de projeto. As ferramentas de desenvolvimento autoguiado da Kollmorgen ajudam você a modelar, escolher e otimizar produtos on-line quando e onde quiser.

Principais produtos para cortadores a laser, jato de água e plasma

Sistema Servo AKDN Multi Eixos

Servodrive Descentralizado AKD-N >

O servodrive descentralizado AKD-N reduz o espaço no painel e abre caminho para automação mais inteligente da máquina com 80% menos de cabeamento. As aplicações típicas do AKD-N são máquinas de embalagem e máquinas de produção na indústria de alimentos e bebidas.

  • Os drives IP67 podem ser montados na máquina, fora do painel de controle
  • Cabeamento reduzido porque a alimentação DC, rede, fonte de alimentação, nível de E/S e segurança (STO) operam em apenas um cabo
  • Mais flexibilidade no projeto da máquina, pode ser montado em "placa fria"
Motores Lineares de Acionamento Direto

Motores Lineares Direct Drive >

Ao usar os motores lineares direct drive da Kollmorgen, sua máquina pode ser mais simples, mais rápida, mais precisa e mais confiável. Combine seu motor ironless, low profile ou ironcore linear com um servodrive AKD ou AKD2G de densidade de potência líder do setor.
Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

2G System

Sistema de movimentação 2G >

A Kollmorgen apresenta a nova geração de movimentação para máquinas mais ambiciosas desenvolvidas através de uma engenharia mais competente e confiante. O sistema de movimentação 2G da Kollmorgen explora todo o potencial de desempenho dos nossos servomotores AKM2G de ponta e dos drives AKD2G perfeitamente combinados, com design para proporcionar controle e densidade de poder inigualáveis. O resultado é o aprimoramento significativo de torque, da capacidade de resposta e das funções de movimentação segura em um formato compacto que permite fácil instalação e flexibilidade total.

Recursos Relacionados

Sistemas de automação para corte e conformação de chapas metálicas, Kollmorgen

Sistemas de automação para conformação de metais para melhoria da produtividade e da flexibilidade >

Um dos principais fabricantes de máquinas da Itália atende mais de 1.500 fábricas em todo o mundo, fornecendo soluções de fabricação para tubos de chaminé, ar condicionado, aplicações automotivas, médicas e farmacêuticas. Com a crescente demanda por…
Melhor qualidade de corte com melhor conectividade, Kollmorgen

Melhor qualidade de corte com melhor conectividade >

Uma empresa sediada na Turquia estava procurando melhorar o custo, a qualidade de corte e a facilidade de manutenção da sua máquina de corte a plasma carro-chefe. Os engenheiros da Kollmorgen implementaram uma solução de sistema AKM/AKD para oferecer…
Otimização de corte a laser, Kollmorgen

Otimização do corte a laser >

Desde 1992, uma empresa com sede na Itália se especializou no projeto e na fabricação de sistemas de máquinas a laser usados em todo o mundo para cortar uma variedade de materiais, incluindo metal, madeira, plástico, cerâmica, vidro, metacrilato e…
A integração simplificada do controlador acelera o tempo de comercialização, Kollmorgen

A integração simplificada do controlador acelera o tempo de comercialização >

O mercado de máquinas de corte a plasma na América do Norte é altamente competitivo, com clientes buscando soluções que variam desde máquinas grandes com alta capacidade e rendimento até máquinas menores para oficinas de fabricação com recursos mais…
Aprimorar a precisão reduzindo, ao mesmo tempo, o tamanho, o peso e o custo, Weight and Cost

Levando o desempenho do corte a laser a um novo patamar, melhorando a precisão e reduzindo tamanho, peso e custo >

Durante muitas décadas, um grande fabricante de máquinas avançadas de corte a laser faz parceria com a Kollmorgen para resolver cada novo desafio de movimento em um mercado em constante evolução. Hoje, mais que nunca, a empresa conta com a…
Visão geral de corte sem ferramentas, Kollmorgen

Corte em alta definição: a vantagem da Kollmorgen >

As máquinas de corte a plasma, laser e jato de água podem ter aplicações muito diferentes, mas todas têm uma coisa em comum: dependem de um movimento controlado com precisão. Para alcançar precisão, eficiência e produtividade de última geração, os…
APLICAÇÕES DE CORTE E CONFORMAÇÃO DE MATERIAIS A vantagem da Kollmorgen

Aplicações de Corte e Conformação de Materiais >

Os processos avançados de corte e conformação de materiais são definidos pela qualidade, repetibilidade e rendimento. Esses requisitos estabelecem demandas únicas sobre o desempenho dos sistemas de Motion que controlam máquinas de corte, dobra,…

5 dicas de Motion para melhor desempenho de corte de metal em alta definição >

Máquinas de corte a laser, jato de água e plasma têm uma coisa em comum: clientes que buscam desempenho de última geração. O motion faz toda a diferença. As cinco dicas de design de motion a seguir podem ajudá-lo a diferenciar sua máquina como uma…