Pular para o conteúdo principal
Compliant Robotic Tooling Mitigates Risk and Delivers a Human Touch in Finishing Operations

Como as ferramentas robóticas em conformidade proporcionam segurança e precisão nas operações de acabamento >

Operações de finalização ou acabamento de peças usinadas normalmente dependem de operadores humanos que podem fornecer um controle sutil de força ao realizar o trabalho de desbaste ou polimento. Infelizmente, essas operações criam riscos inerentes…
Braços robóticos cirúrgicos em sala de cirurgia.

Robôs cirúrgicos avançados: projetando movimento eficiente e compacto para a próxima geração >

Conheça os principais critérios para se projetar juntas de braços compactas axialmente que diminuem o espaço, aumentam o torque e entregam desempenho preciso em robôs cirúrgicos.
Artigo técnico da Kollmorgen, Monitoramento e controle de freios com tecnologia de segurança no drive

Monitoramento e controle de freios com tecnologia de segurança no drive >

Como garantir a segurança de cargas verticais em conformidade com a ISO 13849-1? As funções de segurança no drive oferecem uma maneira sem concessões para simplificar o teste de freio.
Como Selecionar os Cabos Adequados para seu Sistema de Motores de Passo ou Servo

Como Selecionar os Cabos Adequados para seu Sistema de Motores de Passo ou Servo >

Os engenheiros dedicam muito tempo e esforço projetando sistemas de posicionamento de servomotor ou motor de passo altamente eficientes, confiáveis e econômicos. Eles selecionam o motor, o controlador, os circuitos de feedback apropriados e o…
Printing Machine

Motores direct-drive melhoram o desempenho de impressão em flexografia >

Trabalhos recentes realizados pela Kollmorgen, uma líder mundial na fabricação de motores e soluções em motion, mostraram que é possível sincronizar componentes no processo de impressão em flexografia sem a transmissão mecânica com a tecnologia de…
Otimize o desempenho e o custo do motor sem carcaça em 5 etapas ou menos

Otimize o desempenho e o custo do motor sem carcaça em 5 etapas ou menos >

Confiabilidade em ambientes extremos. Enrolamentos otimizados do motor. Um índice de aspecto de perfuração direta maior. Como você alcança esses e outros atributos especializados do motor em um cronograma de desenvolvimento rápido, …
Diagnóstico por imagem:  Motion de todas as modalidades

Diagnostic Imaging: Motion for Every Modality >

Envelhecimento da população, crescente carga de doença, desenvolvimento contínuo de novas aplicações clínicas e avanços globais nos padrões de prevenção de doenças, detecção precoce, diagnóstico e tratamento. Para todos esses e outros…
Servomotor vs. motor de passo

Motor de passo vs. servomotor: qual escolher? >

Este artigo apresenta uma visão geral comparativa dos recursos de motor de passo e servomotor para servir como critérios de seleção entre as duas tecnologias.
Construa uma Melhor Experiência do Paciente em seu Dispositivo de Imagem

Construa uma Melhor Experiência do Paciente em seu Dispositivo de Imagem >

Todos os departamentos de radiologia querem oferecer diagnósticos de alta qualidade para apoiar o atendimento de excelência ao paciente. Os resultados do tratamento são obviamente a consideração mais importante, mas a experiência do paciente engloba…
Um Guia Para Conectar o controle de motion na fábrica

Um Guia Para Conectar o controle de motion na fábrica >

Este documento analisa as opções disponíveis para conexões Ethernet e não Ethernet dentro do controlador de Motion. Começaremos com um resumo de quais informações podem ser transferidas para dentro e para fora do controlador de Motion, seguido por…
2G Motion System: Best by Design

2G Motion System: Best by Design (English) >

When you need optimal motion control, the intuitive solution is to choose best-inclass components, regardless of vendor mix. But as an engineer, you know that intuitive doesn’t always mean right.

Servo-Motores de Imã Permanente ou Motores de Indução Qual o melhor para minha aplicação? >

Quando especificar motores de indução ou Servo Motores. Qual o mais correto para sua aplicação? Saiba mais como selecionar a tecnologia correta para sua necessidade.