Pular para o conteúdo principal

Otimize o desempenho e o custo do motor sem carcaça em 5 etapas ou menos

Desde o projeto até a fabricação, a distribuição e o suporte, uma máquina bem-sucedida depende de prototipagem eficiente, produção econômica e fornecimento confiável. Por estas razões, os engenheiros preferem especificar motores que estão prontamente disponíveis e acessíveis. No entanto, os motores de prateleira sem carcaça nem sempre atendem às demandas de design e desempenho de aplicações especializadas.

Confiabilidade em ambientes extremos. Enrolamentos otimizados do motor. Um índice de aspecto de perfuração direta maior. Como você alcança esses e outros atributos especializados do motor em um cronograma de desenvolvimento rápido, com garantia de atender às necessidades de custo e fornecimento de uma máquina que pode ser comercializada e reparada por décadas?

Preencha este breve formulário

para ver este Informe Técnico

OU...

Faça login/cadastre-se

para obter acesso ao conteúdo da Kollmorgen

Declaração de privacidade. Ao enviar os seus dados de contato, você concorda que os dados pessoais ou de comportamento de usuário podem ser armazenados e processados eletronicamente. Caso não deseje mais receber a newsletter eletrônica, você pode cancelar a assinatura em qualquer momento.

CAPTCHA

A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria

Como os veículos elétricos prometem um transporte mais limpo e sustentável, a necessidade de baterias de íon-lítio confiáveis está aumentando vertiginosamente. Os fabricantes de baterias estão procurando maneiras inovadoras de maximizar a qualidade e a velocidade da produção.
Learn More

Como as ferramentas robóticas em conformidade proporcionam segurança e precisão nas operações de acabamento

Operações de finalização ou acabamento de peças usinadas normalmente dependem de operadores humanos que podem fornecer um controle sutil de força ao realizar o trabalho de desbaste ou polimento. Infelizmente, essas operações criam riscos inerentes para esses trabalhadores, desde lesões até a dificuldade de executar movimentos repetitivos.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Mergulhador flutuando nas águas profundas do oceano, ilustrando as condições subaquáticas extremas relevantes da tecnologia de motores para águas profundas

Movimento confiável a 4.000 metros: IKM e Kollmorgen avançam no projeto de motores para águas profundas >

Descubra como a IKM e a Kollmorgen desenvolveram juntas um sistema submarino de última geração que opera com confiabilidade a profundidades de 4.000 metros em condições extremas.

Motion compacto e eficiente alimenta um robô submersível para inspeção de tanques de armazenamento de combustível em operação >

A Kollmorgen tem ajudado muitas empresas em uma variedade de setores a aumentar o desempenho, a qualidade, a produtividade e a reduzir custos. Leia sobre os sucessos de nossos parceiros aqui.

A Kollmorgen ajuda a Salvagnini a criar máquinas dobradeiras de chapa com maior eficiência energética >

Inovação, competência, serviços. Ao longo de 60 anos de atividade, esses três compromissos ajudaram o Grupo Salvagnini a alcançar a liderança global na área de equipamentos para processamento de chapas metálicas. Como a fornecedora nº 1 no mundo…
A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria

A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria >

Como os veículos elétricos prometem um transporte mais limpo e sustentável, a necessidade de baterias de íon-lítio confiáveis está aumentando vertiginosamente. Os fabricantes de baterias estão procurando maneiras inovadoras de maximizar a qualidade e…
Compliant Robotic Tooling Mitigates Risk and Delivers a Human Touch in Finishing Operations

Como as ferramentas robóticas em conformidade proporcionam segurança e precisão nas operações de acabamento >

Operações de finalização ou acabamento de peças usinadas normalmente dependem de operadores humanos que podem fornecer um controle sutil de força ao realizar o trabalho de desbaste ou polimento. Infelizmente, essas operações criam riscos inerentes…

Explore o espaço e outros planetas com os motores da Kollmorgen dignos da exploração espacial >

A exploração espacial continua evoluindo e a Kollmorgen pode ajudar você com motores projetados de forma colaborativa que resistem aos ambientes extremos do espaço.

Vença a nova corrida espacial com motores confiáveis >

A LEO é uma economia comercial de crescimento rápido e a Kollmorgen tem a experiência e os motores adequados para espaço para ajudar você nessa nova corrida espacial.

Cinco ambientes mais agressivos para Controle de Motion EO/IR >

Sistemas eletro-ópticos/infravermelhos (EO/IR) são usados para fornecer imagens visuais e térmicas de longa distância para uma variedade de aplicações. Muitas vezes usados em satélites, aviões e aplicações militares, existem dois componentes…
Motioneering para Motores sem Carcaça, Kollmorgen

Motioneering para Motores sem Carcaça >

Dimensionar um servo tradicional ou um motor de passo é simples com a ferramenta Motioneering. Mas e quando é preciso dimensionar um motor sem carcaça? Há alguma consideração especial para essas peças? Descubra como é fácil dimensionar motores sem…