Skip to main content

Fortschrittliche chirurgische Roboter: Kompakte, leistungsstarke Antriebstechnik für die nächste Generation entwickeln >

Sie erfahren alles über die wesentlichen Kriterien beim Design von axial kompakten Armgelenken, die bei Chirurgierobotern den Platzbedarf minimieren, das Drehmoment maximieren und hohe Präzision bieten.

Überwachung und Steuerung von Bremsen durch funktionale Sicherheitstechnik im Antrieb >

Wie können Sie die Sicherheit von vertikalen Lasten gewährleisten und gleichzeitig die ISO 13849-1 einhalten? On-Drive-Sicherheitsfunktionen bieten eine kompromisslose Möglichkeit zur Vereinfachung der Bremsprüfung.

Direktantriebsmotoren verbessern die Leistung im Flexodruck >

Jüngste Projekte von Kollmorgen, einem weltweit führenden Hersteller von Motorund Antriebslösungen, haben gezeigt, dass es möglich ist, Komponenten im Flexodruckprozess durch den Einsatz einer geschlossenen Regelkreistechnologie ohne mechanische…

Optimierung der Leistung und Kosten rahmenloser Motoren in höchstens 5 Schritten >

Zuverlässigkeit unter Extrembedingungen. Optimierte Motorwicklungen. Ein größeres Querschnittsverhältnis der Durchgangsbohrung. Wie erreichen Sie diese und andere spezielle Motorattribute angesichts eines eng getakteten Entwicklungszeitplans und…

Bildgebende Diagnostik: Antriebstechnik für jede Anforderung >

Eine alternde Bevölkerung, eine zunehmende Belastung durch Erkrankungen, die kontinuierliche Entwicklung neuer klinischer Anwendungen und weltweite Fortschritte in Bezug auf Standards für die Prävention, Früherkennung, Diagnose und Behandlung von…

Schritt- oder Servomotor: Welcher ist der Richtige für Sie? >

Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die Merkmale von Schritt- und Servomotoren, die als Entscheidungskriterien herangezogen werden können.

Eine Bessere Patientenerfahrung mit Ihrem System für die Medizinische Bildgebung >

Jede Radiologieabteilung möchte hochwertige Diagnosen stellen, damit Patienten optimal versorgt werden können. Das Behandlungsergebnis ist natürlich der wichtigste Aspekte – doch die Patientenerfahrung umfasst noch weit mehr. Patienten sind an erster…

Fünf Tipps für eine optimale Antriebsleistung in der Metallbearbeitung >

Laser-, Wasserstrahl- und Plasmaschneidemaschinen haben eines gemeinsam: Kunden wünschen sich ideale Leistung für die Zukunft. Der Antrieb macht den Unterschied. Mit der Umsetzung der folgenden fünf Tipps zum Antriebsdesign können Sie Ihre Maschine…

2G Motion System: Best by Design >

Wenn man eine optimale Antriebssteuerung benötigt, besteht die intuitive Lösung darin, die besten Komponenten zusammenzustellen – auch wenn sie von verschiedenen Herstellern stammen. Ingenieure wissen jedoch, dass intuitiv nicht immer richtig…

Entmystifizierung des Einsatzes gehäuseloser Motoren in der Robotik (RBR) >

In diesem von Robotics Business Review und Kollmorgen geschriebenem Whitepaper werden die Vorteile eines gehäuselosen Motordesigns wie Effizienz, Systembandbreite und geringerem Platzbedarf untersucht.

Weniger Kosten und mehr Leistung durch den Einsatz digitaler Bussysteme >

Welche Vorteile bietet der Einsatz von digitalen Bussen für die Antriebssteuerung in Anwendungen für den Maschinen- und Roboterbau?