Salta al contenuto principale
Compliant Robotic Tooling Mitigates Risk and Delivers a Human Touch in Finishing Operations

Come gli strumenti robotici garantiscono sicurezza e precisione nelle operazioni di finitura >

Le operazioni di miscelazione o finitura a forza controllata, sono affidate a operatori umani in grado di garantire una smerigliatura, sbavatura o lucidatura molto precise. Sfortunatamente, queste operazioni creano rischi intrinseci per questi…
Bracci robotici per la chirurgia in sala operatoria.

Robot chirurgici avanzati: progettazione di motion potente e compatto per la nuova generazione >

Scopri i criteri chiave per progettare giunti per bracci assialmente compatti che riducono al minimo lo spazio, massimizzano la coppia e offrono prestazioni di elevata precisione nei robot chirurgici.
White paper di Kollmorgen: Monitoraggio e controllo dei freni attraverso la tecnologia di sicurezza funzionale sull'azionamento

Monitoraggio e controllo dei freni attraverso la tecnologia di sicurezza funzionale sull'azionamento >

Come garantire la sicurezza dei carichi verticali in conformità con ISO 13849-1? Le funzioni di sicurezza sull'azionamento offrono una soluzione per semplificare il controllo dei freni, senza dover scendere a compromessi.
Scegliere i cavi giusti per motori passo-passo o servosistem

Scegliere i cavi giusti per motori passo-passo o servosistemi >

I tecnici dedicano molti sforzi e parecchio tempo alla progettazione di sistemi di posizionamento per motori passo-passo o servomotori che siano altamente efficienti, affidabili ed economici. Scelgono un motore, un controller, circuiti di retroazione…
Printing Machine

I motori ad azionamento diretto migliorano le prestazioni nella stampa flessografica >

Il recente lavoro svolto da Kollmorgen, leader globale nella produzione di motori e soluzioni di motion, ha mostrato come sia possibile sincronizzare i componenti nell'ambito del processo flessografico in assenza di trasmissione meccanica utilizzando…
Optimize Frameless Motor Performance and Cost in 5 Steps or Less

Ottimizza prestazioni e costi dei motori frameless in 5 passi o meno >

Affidabilità in ambienti estremi, Avvolgimenti del motore ottimizzati, Rapporto d'aspetto fori passanti maggiore: Come si ottengono questi ed altri attributi specifici del motore con una pianificazione rapida e con la garanzia di soddisfare i…
Imaging diagnostico:  motion per ogni modalità

Imaging diagnostico: motion per ogni modalità >

Aumento dell'età media della popolazione, crescente impatto delle patologie, sviluppo continuo di nuove applicazioni cliniche e progressi globali negli standard di prevenzione delle malattie, identificazione precoce, diagnosi e trattamento. Per tutti…
Servomotore vs. motore passo-passo

Motore passo-passo vs. servomotore: quale scegliere? >

Questo articolo presenta una panoramica delle funzionalità dei motori passo-passo e dei servomotori, da utilizzare come criterio di scelta tra le due tecnologie.
Integra nel tuo Dispositivo di Imaging un'Esperienza Migliore per i Pazienti

Integra nel tuo Dispositivo di Imaging un'Esperienza Migliore per i Pazienti >

Tutti i reparti di radiologia desiderano fornire diagnosi di altissima qualità per garantire ai pazienti una terapia del massimo livello. I risultati ottenuti sono naturalmente l'aspetto più importante, ma l'esperienza dei pazienti include molto di…
al collegamento del motion control in fabbrica

Guida al collegamento del motion control in fabbrica >

Questo documento analizza le opzioni disponibili per collegamenti Ethernet e di altro tipo all'interno del controller di movimento. Inizieremo con un riepilogo delle informazioni che si possono trasferire nel e dal controller di movimento, seguito da…
Calcolare il valore totale della progettazione igienica delle macchine

Calcolare il valore totale della progettazione igienica delle macchine >

Il lavaggio è la causa primaria di guasti ai motori. OEM e produttori spendono molto denaro per proteggere i motori e perdono tempo a causa dei periodi inattività. Ma c'è un approccio migliore.
2G Motion System: Best by Design

2G Motion System: Best by Design >

l principio per eccellenza vuole che la combinazione dei migliori componenti per ogni singola funzione del sistema garantisca alla macchina di fornire le massime prestazioni. In alternativa, molti fornitori di sistemi integrati propongono una…