Pular para o conteúdo principal

5 dicas de Motion para melhor desempenho de corte de metal em alta definição >

Máquinas de corte a laser, jato de água e plasma têm uma coisa em comum: clientes que buscam desempenho de última geração. O motion faz toda a diferença. As cinco dicas de design de motion a seguir podem ajudá-lo a diferenciar sua máquina como uma…

Exoesqueletos em escala: acelerando a transição da P&D para a produção plena >

O mercado de exoesqueletos ainda está engatinhando, mas evoluindo rapidamente e cheio de oportunidades. É uma faca de dois gumes para os OEMs que precisam identificar as aplicações mais impactantes e operacionalizar com sucesso a produção em larga…

Motion para mísseis: Otimização do desempenho >

Os sistemas de mísseis continuam a evoluir para satisfazer necessidades especializadas – desde mísseis táticos guiados até armas estratégicas de longo alcance, cada um projetado para ser lançado a partir de uma plataforma específica a fim de atingir…

Como começar a dimensionar e selecionar servos: entendendo a necessidade de uma solução para seu sistema >

Dimensionar e selecionar um sistema de servomotor para um projeto de máquina começa pela compreensão dos componentes que formam um servomotor ou sistema de servoacionamento. Os sistemas de servo são de malha fechada, para controle algum movimento…

Sistemas de movimento duráveis e fáceis de limpar para processamento e embalagem de alimentos >

Como satisfazer as preocupações com a segurança pública, atender aos requisitos regulatórios e, ao mesmo tempo, fornecer uma máquina econômica e de alto desempenho? Saiba como projetar equipamentos para limpeza mais simples e mais duráveis de forma…

Robôs humanoides: do design à entrega >

Os robôs humanoides prometem melhorar a vida e o trabalho de milhões de pessoas. Mas criar um design que execute tarefas com destreza humana e resistência sobre-humana, e depois levá-lo com sucesso o mercado, significa resolver vários desafios de…

A Tecnologia de Direct Drive da Kollmorgen melhora a precisão e a produtividade de máquinas de revestimento de baterias de íons de lítio >

A Tecnologia de Direct Drive melhora a qualidade de fabricação e a produtividade de baterias de íons de lítio usadas em veículos elétricos e outros produtos que estão mudando o mundo.
A Tecnologia de Direct Drive da Kollmorgen aumenta a velocidade e a qualidade da produção de baterias de íons de lítio para veículos elétricos

A Tecnologia de Direct Drive da Kollmorgen aumenta a velocidade e a qualidade da produção de baterias de íons de lítio para veículos elétricos  >

Uma etapa importante na fabricação de baterias de íons de lítio para veículos elétricos é a soldagem estanque da tampa superior do terminal positivo à carcaça da bateria. A soldagem a laser é a tecnologia ideal para essa finalidade, mas requer…
Evoluindo as regras do casamento de inércia, Kollmorgen

Evoluindo as regras do casamento de inércia >

O princípio aceitável de compatibilidade do motor de inércia de carga não é mais pertinente com os processadores mais rápidos e algoritmos de controles avançados atuais.
Prolongando o tempo e a distância de voo dos VANTs com seleção otimizada de motor

Prolongando o tempo e a distância de voo dos VANTs com seleção otimizada de motor >

Descubra como a Kollmorgen otimiza o tamanho, o peso e a densidade de potência das soluções de Motion para os VANTs voarem por mais tempo e irem mais longe, para obter mais sucesso na missão.
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas >

Este artigo explora como dimensionar servomotores e resolver os problemas frequentes de comunicação em aplicações onde a carga é retida predominantemente com pouco movimento, além de analisar o termo Stall, como tipicamente usado na indústria…
A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria

A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria >

Como os veículos elétricos prometem um transporte mais limpo e sustentável, a necessidade de baterias de íon-lítio confiáveis está aumentando vertiginosamente. Os fabricantes de baterias estão procurando maneiras inovadoras de maximizar a qualidade e…