Pular para o conteúdo principal

Robôs humanoides: do design à entrega

Os robôs humanoides prometem melhorar a vida e o trabalho de milhões de pessoas. Mas criar um design que execute tarefas com destreza humana e resistência sobre-humana, e depois levá-lo com sucesso o mercado, significa resolver vários desafios de design simultaneamente.

Aprenda como integrar desempenho e capacidade de fabricação, começando com o estágio de prototipagem, implementando práticas de desenvolvimento mais inteligentes e projetos de sistemas de motion desenvolvidos para robôs.

Preencha este breve formulário

para ver este Informe Técnico

OU...

Faça login/cadastre-se

para obter acesso ao conteúdo da Kollmorgen

Declaração de privacidade. Ao enviar os seus dados de contato, você concorda que os dados pessoais ou de comportamento de usuário podem ser armazenados e processados eletronicamente. Caso não deseje mais receber a newsletter eletrônica, você pode cancelar a assinatura em qualquer momento.

CAPTCHA

Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente

Lavagens diárias, submersão em alto mar, alta radiação, alto vácuo, atmosferas perigosas: quando um servomotor com carcaça não pode fornecer a proteção necessária com um formato compacto, considere incorporar um servomotor sem carcaça. Leia este informe técnico para aprender como.

Learn More

Como alcançar a máxima precisão de movimento usando servomotores sem carcaça

Os motores sem carcaça não são somente para juntas robóticas. Atuadores compactos, gimbals de sistemas de sensores, sistemas de propulsão submersíveis e outras aplicações se beneficiam da precisão de acionamento direto e do design compacto. Saiba como incorporar diretamente um motor sem carcaça em seu mecanismo.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Atuadores de braço robótico para movimento articulado

Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado >

Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?
Aplicação do braço robótico

Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >

A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado.

A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado >

A série de servomotores AKME com certificação ATEX possibilita o desenvolvimento de AGVs de serviço pesado em locais perigosos, como instalações químicas, de pintura, de polimento e em outras instalações especializadas.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis

Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis >

Esta sessão explora como tecnologias inovadoras da Kollmorgen e do amplo portfólio de soluções de controle de movimento da Regal Rexnord ajudam os engenheiros a atender às rigorosas exigências da robótica de campo.
Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável

Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável >

À medida que a robótica humanoide ganha força em todos os setores, de logística e manufatura a saúde e segurança pública, a demanda por soluções de controle de movimento precisas, eficientes e escalonáveis também aumenta. Engenheiros enfrentam…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado

Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado >

É essencial entender a física e as técnicas de otimização dos motores elétricos — incluindo designs com ranhuras, sem ranhuras e sem carcaça — para aumentar o valor e o desempenho. Neste webinar, vamos discutir os efeitos da contagem de polos,…
Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente

Como incorporar motores sem carcaça a um projeto ambientalmente resiliente >

Lavagens diárias, submersão em alto mar, alta radiação, alto vácuo, atmosferas perigosas: quando um servomotor com carcaça não pode fornecer a proteção necessária com um formato compacto, considere incorporar um servomotor sem carcaça. Leia este…