Pular para o conteúdo principal

Como selecionar um servodrive >

Um servodrive deve ser selecionado com base no servomotor específico usado na aplicação. O movimento necessário do mecanismo acionado determina a tensão e a corrente do servomotor, as principais informações ao selecionar um servodrive.

Frequência de acomodação, margem de ganho e margem de fase em sistemas de servo: o que é margem de ganho de amplitude? >

A margem de ganho de amplitude é uma medida no domínio da frequência, tomada a partir de um diagrama de Bode, que toma a amplitude abaixo de 0 dB no ponto de frequência mais baixo que a fase atinge -180 graus (frequência de cruzamento de fase).

Como um servodrive funciona? >

Um servodrive é um dispositivo eletrônico que faz parte de um sistema de malha fechada, produzindo corrente e tensão para girar um servomotor. O sistema de malha fechada inclui o servodrive, o servomotor e o dispositivo de feedback, e é comandado por…

Frequência de acomodação, margem de ganho e margem de fase em Sistemas de servo: o que é frequência de acomodação? >

Em termos simplificados, a frequência de acomodação pode ser calculada como 1/(tempo de resolução) de uma determinada resposta de etapa de um sistema de servo.

Como escolher um servomotor >

Existem várias considerações ao escolher um servomotor para uma aplicação específica, como a velocidade, o torque ou a força necessários, o perfil de movimento, o espaço físico disponível e os fatores ambientais. Isso significa que a solução do motor…

Quatro valores-chave para determinar a estabilidade do sistema de servo >

Um sistema de servo estável é essencial para o desempenho ideal e consistente da máquina, a durabilidade e a segurança, o que melhora a operação geral da máquina. Os sistemas de servo operam em vários graus de estabilidade, com uma linha tênue entre…

5 itens críticos revelados pelo diagrama de Bode >

O diagrama de Bode existe desde 1930, quando Hendrik Bode elaborou uma forma de exibir gráficos de amplitude e de mudança de fase no domínio da frequência. Atualmente, produzir um gráfico detalhado de resposta de frequência que revela a impressão…

Como os servomotores funcionam >

Um servomotor é um dispositivo eletromecânico que produz torque e velocidade com base na corrente e na tensão fornecidas. Um servomotor funciona como parte de um sistema de malha fechada, fornecendo o torque e a velocidade comandados por um…

Cinco ambientes mais agressivos para Controle de Motion EO/IR >

Sistemas eletro-ópticos/infravermelhos (EO/IR) são usados para fornecer imagens visuais e térmicas de longa distância para uma variedade de aplicações. Muitas vezes usados em satélites, aviões e aplicações militares, existem dois componentes…

Por que escolher um motor sem carcaça para sua máquina? >

Sem carcaça, ou “kits de servomotor”, abrem inúmeras possibilidades no design de elementos de motion para sua máquina em relação ao desempenho. Um motor sem carcaça é composto por componentes de rotor e estator que são construídos em um conjunto de…

Historia Esfera >

Descubra como a Kollmorgen pretende melhorar seus serviços através da existência da Esfera.

O Que é Atuador Linear? >

Descubra com a Kollmrgen o que é um atuador linear, associado ao controle de movimento.