Salta al contenuto principale
blog | Come faccio a sapere se il mio motore è antideflagrante? |
|
2 minuti di lettura

Quando una scintilla innesca un gas volatile all'interno di un motore, un design antideflagrante contiene la combustione interna per prevenire una forte esplosione o un incendio.  Un motore antideflagrante è chiaramente contrassegnato da una targhetta che identifica la sua idoneità per un determinato ambiente pericoloso. 

A seconda dell'agenzia che certifica il motore, la targhetta indicherà chiaramente la classe, la divisione e il gruppo di aree pericolose per cui il motore è adatto. Le agenzie che possono certificare i motori per un uso pericoloso sono UL (Stati Uniti), ATEX (Unione Europea) e CCC (Cina).  Queste agenzie separano gli ambienti pericolosi in Classe - che definisce i pericoli che possono essere presenti nell'ambiente; Divisione - che identifica la probabilità che il pericolo sia presente in condizioni operative normali; e Gruppo - che identifica i materiali specifici presenti.

I criteri UL riconoscono tre classi di rischi: gas, vapori o liquidi infiammabili (classe I), polveri combustibili (classe II) o fibre infiammabili (classe III).  La Divisione 1 indica che i materiali pericolosi sono presenti in condizioni operative normali mentre la Divisione 2 indica che i materiali non sono probabilmente presenti in condizioni normali.  Il gruppo identificherà specificamente il materiale pericoloso presente, come i comuni materiali di classe I di acetilene (A), idrogeno (B), etilene (C) o propano (D).

L'Unione Europea ha requisiti di certificazione simili che raggruppano gli ambienti in zone.  Le zone 0, 1 e 2 sono designate per gas e vapori, mentre le zone 20, 21 e 22 sono designate per polveri e fibre. Il numero di zona designa la probabilità che il materiale sia presente durante il funzionamento normale con le zone 0 e 20 come molto alto, 1 e 21 come alto e normale, 2 e 22 come basso.

A partire da ottobre 2020, la Cina richiede che i motori che operano in ambienti pericolosi abbiano la certificazione CCC.  Per ottenere la certificazione, il prodotto è testato da un'organizzazione di test certificata secondo i requisiti specifici designati dal governo cinese.

È importante controllare la targhetta del motore per verificare i requisiti specifici, i pericoli presenti e altre considerazioni ambientali per determinare l'idoneità del motore antideflagrante.  La designazione antideflagrante indica i tipi di pericolo che si adattano a quel motore specifico.  L'utilizzo di un motore antideflagrante in un ambiente pericoloso in cui non è specificamente classificato può essere pericoloso.

Consulta un esperto

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Motori antideflagranti e per ambienti pericolosi

Le versioni antideflagranti dei motori sono progettate per ridurre al minimo il rischio di esplosione e per contenere eventuali esplosioni interne che potrebbero verificarsi senza consentirne la propagazione nell'ambiente esterno.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Apparecchiature avanzate in acciaio inossidabile per la produzione farmaceutica e biofarmaceutica

Servomotori per ambienti a rischio di esplosione nelle applicazioni di liofilizzazione >

Scopri perché una soluzione servo certificata per aree a rischio di esplosione è fondamentale per garantire il controllo sicuro del portello dei liofilizzatori nelle aree farmaceutiche classificate come Zona 2 (gas) e Zona 22 (polveri).
Applicazioni in ambienti a rischio

Orientarsi negli ambienti a rischio: come selezionare motori certificati ATEX e UL >

Una guida completa alla conformità normativa per allineare i requisiti ATEX e UL alle prestazioni richieste, ottimizzando la selezione dei servomotori per ambienti HazLoc.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.

Perché usare motori a prova di esplosione? >

I motori elettrici generano calore in condizioni operative normali e hanno il potenziale di generare una scintilla se una bobina del motore si guasta. Temperature eccessive dell'alloggiamento del motore o una scintilla non adeguatamente contenuta…