Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

V-TAB utilizza i veicoli AGV per ridurre i danni alle bobine di carta.

V-TAB, la maggiore multinazionale editoriale della Svezia, ha costruito un nuovo impianto tipografico alle porte di Göteborg, dove al momento vengono stampati quattro testate giornalistiche diverse. I veicoli a guida automatica (AGV) basati sulla tecnologia di Kollmorgen vengono utilizzati nel processo di stampa per ridurre al minimo i danni alle bobine di carta.

Il sistema AGV, insieme al Sistema di gestione del magazzino (WMS), è stato fornito da Rocla, uno dei partner di canale di Kollmorgen. Il sistema è stato messo in funzione nel 2010 ed è composto da due veicoli AGV; trasporta le bobine di carta dal dispositivo di pulitura, che rimuove l’imballaggio esterno di colore marrone dalle bobine, a un deposito temporaneo. Tale deposito è pieno di bobine di carta che devono essere utilizzate durante il giorno e la notte. I veicoli AGV di Rocla trasportano inoltre le bobine di carta dal deposito temporaneo alle macchine da stampa ogni volta in cui devono essere caricate le bobine nuove.

“Il vantaggio apportato dai veicoli AGV rispetto ai carrelli elevatori manuali o ai fondi mobili è che questi non danneggiano le bobine di carta durante il trasporto. I veicoli AGV sono molto precisi: prelevano, trasportano e scaricano le bobine con grande accuratezza – spiega Hans-Åke Stjernman, Tecnico di sistema di V-TAB –. In questo modo si riducono i costi d’esercizio grazie a un numero inferiore di danni alle bobine di carta e all’infrastruttura, così come a un minor numero di interruzioni del processo di stampa”. Hans-Åke Sjernman è stato membro del team di valutazione di vari fornitori e metodi di trasporto.

Kollmorgen, produttore leader nel settore della tecnologia di controllo a conduzione automatica, e Rocla Oy, fornitore leader di impianti AGV, sono partner globali strategici per le applicazioni di trasporto automatizzato basate sulla tecnologia di controllo AGV di Kollmorgen. La soluzione di controllo by Kollmorgen viene utilizzata in oltre 25.000 veicoli AGV in tutto il mondo e permette di ridurre i costi totali per gli integratori di sistemi e gli utenti finali. È indipendente dall’applicazione e scalabile e funziona con tutti i veicoli AGV, da quello più piccolo e semplice a quello grande e complesso. Inoltre, si integra facilmente nei sistemi ospitanti e di movimentazione dei materiali, dato che si utilizza la stessa piattaforma ovunque, valgono le stesse competenze tecniche per tutti i tipi di applicazione.

Visualizza il video:

Loading

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.
Kollmorgen Innovation Day: realizzare idee tecnologicamente avanzate

Realizzare idee tecnologicamente avanzate >

Kollmorgen si dedica totalmente all'innovazione, investendo costantemente in collaborazioni e progetti di ricerca per lo scambio di conoscenze e competenze con partner e università in tutto il mondo. Scopri di più su come opera Kollmorgen per…
Kollmorgen NDCSolutions, StoVerotec

StoVerotec >

StoVerotec Aumenta l’Efficienza in un Ambiente Freddo e Umido Grazie Alla Tecnologia di Kollmorgen
Kollmorgen NDCSolutions, SITI - B&T GROUP S.p.A.

SITI - B&T GROUP S.p.A. >

SITI - B&T GROUP S.p.A. ha creato un sistema AGV per la movimentazione automatizzata dei carrelli.