Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

StoVerotec

STOVEROTEC AUMENTA L’EFFICIENZA IN UN AMBIENTE FREDDO E UMIDO GRAZIE ALLA TECNOLOGIA DI KOLLMORGEN

StoVerotec ha ridotto al minimo i costi del trasporto interno grazie all’automazione del trasporto dei blocchi di polistirene dalla zona produzione al magazzino. I veicoli a guida automatica (AGV) di Barbieri & Tarozzi, che impiegano la tecnologia di automazione dei veicoli di Kollmorgen, movimentano carichi fino a un’altezza di 6 metri presso un magazzino non climatizzato esposto al clima continentale della Germania meridionale.

Sto AG, società tedesca, è uno dei leader internazionali per l’isolamento termico delle facciate e degli interni di edifici nuovi ed esistenti. La società controllata StoVerotec GmbH possiede uno stabilimento a Lauingen che produce pannelli di polistirene. La società italiana Nuova Idropress S.p.A. ha fornito l’intero impianto produttivo per i blocchi di polistirene, compresi i veicoli a guida automatica (AGV) utilizzati per trasportare i blocchi dalla linea di produzione al magazzino e alla linea di taglio. L’utilizzo dei veicoli AGV garantisce un funzionamento più sicuro ed efficiente, con rese produttive ottimizzate.

SITI – Barbieri & Tarozzi Group ha implementato un sistema AGV che è in grado di sopportare l’ambiente estremo di StoVerotec. Il sistema si basa sulla soluzione di controllo AGV di Kollmorgen, che supporta più tecnologie di navigazione e ambienti rigidi. Il sensore laser di navigazione (LS5) è stato progettato per condizioni estreme in termini di temperatura e umidità, fino a -30 °C e fino a +50 °C, senza condensa delle ottiche con umidità relativa del 95%; le opportunità commerciali in questo caso sono infinite. L’ambiente rigido di StoVerotec era un chiaro caso adatto all’utilizzo di un sistema AGV. SITI – Barbieri & Tarozzi Group ha progettato con successo un sistema AGV in grado di:

  • trasportare carichi fino a un’altezza di 6,2 metri
  • immagazzinare blocchi di polistirene ad alta densità nel magazzino, in scaffalature profonde a corsie strette
  • sopportare le condizioni ambientali estreme caratterizzate da elevata umidità e basse temperature

Grazie alla tecnologia di Kollmorgen, è stato possibile progettare un sistema AGV dotato di doppia tecnologia di navigazione. Nelle zone aperte, il veicolo AGV utilizza la navigazione laser, mentre nelle corsie strette passa alla navigazione magnetica. “I componenti Kollmorgen progettati per gli ambienti difficili e il concept della multi-navigazione ci hanno consentito di progettare un sistema AGV per questo ambiente estremo – afferma Fabrizio Bertacchi, Direttore del reparto commerciale di SITI – Barbieri & Tarozzi Group –. La collaborazione con Nuova Idropress e Kollmorgen, entrambi fornitori di altissimo livello, garantisce un punto di riferimento in mercati specifici, come quello del polistirene”.

Attualmente, il sistema è composto da tre veicoli che funzionano 16 ore al giorno, nonostante il sistema sia stato progettato per lavorare 24 ore su 24, 7 giorni la settimana. “Sia la progettazione, sia la messa in esercizio non hanno incontrato ostacoli grazie all’efficienza del processo e agli strumenti di assistenza. L’alternativa ai veicoli AGV sarebbe stata l’uso di due carrelli elevatori manuali funzionanti su due turni”, spiega Andrea Marazzoli, l’ingegnere elettrico responsabile della tecnologia AGV di SITI – Barbieri & Tarozzi Group.

“Questa tecnologia all’avanguardia è stata applicata con grande successo e l’impianto ha raggiunto la piena efficienza per la produzione di pannelli di polistirolo espanso (EPS) presso StoVerotec a Lauingen”, sottolinea Frithjof Koerdt, Direttore tecnico e della produzione di StoVerotec. Le soluzioni di controllo di Kollmorgen vengono applicate in oltre 25.000 veicoli AGV in tutto il mondo.

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.
Kollmorgen Innovation Day: realizzare idee tecnologicamente avanzate

Realizzare idee tecnologicamente avanzate >

Kollmorgen si dedica totalmente all'innovazione, investendo costantemente in collaborazioni e progetti di ricerca per lo scambio di conoscenze e competenze con partner e università in tutto il mondo. Scopri di più su come opera Kollmorgen per…
Kollmorgen NDCSolutions, SITI - B&T GROUP S.p.A.

SITI - B&T GROUP S.p.A. >

SITI - B&T GROUP S.p.A. ha creato un sistema AGV per la movimentazione automatizzata dei carrelli.
Kollmorgen NDCSolutions, V-TAB

V-TAB >

V-TAB utilizza i veicoli AGV per ridurre i danni alle bobine di carta.