Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

SITI - B&T GROUP S.p.A. ha creato un sistema AGV per la movimentazione automatizzata dei carrelli.

Un fornitore leader del settore automobilistico utilizza i veicoli AGV per automatizzare la movimentazione dei carrelli presso il suo reparto di stampaggio di materie plastiche, per lo spostamento degli operatori verso altre attività. SITI - B&T GROUP S.p.A., partner di Kollmorgen, ha fornito il sistema AGV basato sui prodotti di controllo AGV di Kollmorgen.

Grazie all’utilizzo dei veicoli AGV per automatizzare la movimentazione dei carrelli presso il reparto di stampaggio di materie plastiche, il processo produttivo diventa più logico e flessibile. Inoltre, consente di spostare gli operatori verso altre attività. L’utilizzo del sistema AGV apporta numerosi vantaggi. I materiali vengono movimentati secondo i criteri definiti dal sistema di supervisione in base alle necessità produttive dell’impianto. “Ogni attività è ottimizzata allo scopo di ridurre i chilometri percorsi e soddisfare le richieste nel minor tempo possibile, con un conseguente aumento della produttività” afferma Andrea Marazzoli, Ingegnere tecnico di SITI - B&T GROUP S.p.A.

I veicoli AGV presso l’impianto hanno il compito di trasportare i carrelli in entrambe le direzioni tra le stazioni di produzione e il magazzino. Il veicolo AGV preleva i carrelli dalle macchine per stampaggio e li porta nella zona di deposito accanto alla fase di lavorazione successiva. Una volta scaricato il carrello pieno, il veicolo AGV va nel magazzino dei carrelli vuoti, ne preleva uno e lo porta alle macchine per stampaggio, dove lascia quelli vuoti e preleva quelli pieni. Quando i veicoli non devono svolgere nessuna attività, vengono inviati alla stazione di ricarica batterie in attesa dell’attività successiva. Il sistema intende ridurre i costi d’esercizio liberando gli operatori che precedentemente spostavano i carrelli per altre attività.

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.
Kollmorgen Innovation Day: realizzare idee tecnologicamente avanzate

Realizzare idee tecnologicamente avanzate >

Kollmorgen si dedica totalmente all'innovazione, investendo costantemente in collaborazioni e progetti di ricerca per lo scambio di conoscenze e competenze con partner e università in tutto il mondo. Scopri di più su come opera Kollmorgen per…
Kollmorgen NDCSolutions, StoVerotec

StoVerotec >

StoVerotec Aumenta l’Efficienza in un Ambiente Freddo e Umido Grazie Alla Tecnologia di Kollmorgen
Kollmorgen NDCSolutions, V-TAB

V-TAB >

V-TAB utilizza i veicoli AGV per ridurre i danni alle bobine di carta.