Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Transbotics

UN PRODUTTORE GLOBALE DI METALLI DI PRIMA FUSIONE UTILIZZA I VEICOLI AGV PER LO SPOSTAMENTO DI CARICHI PESANTI ALL’INTERNO DI UN AMBIENTE CALDO

Un produttore internazionale di metalli di prima fusione utilizza i veicoli a guida automatica (AGV) in un nuovo impianto per lo spostamento di carichi pesanti all’interno di un ambiente caldo. I veicoli AGV sono stati implementati per fornire un trasporto affidabile e per ridurre al minimo i danni al carico. Il cliente è rimasto talmente soddisfatto dei vantaggi del sistema AGV da aver implementato la stessa soluzione presso vari impianti in tutto il mondo.

Transbotics, partner di canale globale di Kollmorgen, ha implementato un sistema AGV basato sulla tecnologia di controllo AGV by Kollmorgen presso un nuovo impianto per un produttore internazionale di metalli di prima fusione. Al cliente serviva una soluzione economicamente efficiente, in grado di spostare continuamente le bobine e i cilindri di lavoro durante il processo produttivo. Una difficoltà era rappresentata da carichi di forme diverse e dalla sua temperatura elevatissima. Le bobine da 20 tonnellate avevano delle dimensioni molto diverse rispetto ai cilindri di lavoro, e la temperatura superficiale poteva superare nettamente i 150 °C (~ 300 °F). Oltre a questa difficoltà, si aggiungeva la necessità di rispettare l’esigenza della velocità, al contempo mantenendo stabile il carico e affidabile il trasporto. “La preoccupazione principale del cliente riguardava lo spostamento di carichi grandi ed estremamente caldi in modo affidabile e senza danneggiare eventuali carichi duttili”, spiega Jayesh Mehta, reparto Marketing e post-vendita di Transbotics.

Per l’applicazione specifica, Transbotics ha utilizzato i componenti di Kollmorgen progettati per ambienti estremi, con lo scopo di fornire un veicolo per carichi pesanti a guida laser. La piattaforma di navigazione laser di Kollmorgen sta già guidando con successo ben oltre 10.000 veicoli AGV. La soluzione di controllo AGV di Kollmorgen promette di ridurre i costi totali per gli integratori di sistemi e gli utenti finali. È indipendente dall’applicazione e scalabile, dal più piccolo e semplice a quello grande e complesso. Le soluzioni di controllo vengono applicate in oltre 25.000 veicoli AGV in tutto il mondo. I vantaggi del sistema AGV sono stati riconosciuti subito. Giorno dopo giorno, il cliente ha talmente apprezzato il rapido ritorno sull’investimento (ROI) del sistema AGV e la sua affidabilità, da aver implementato la soluzione presso vari impianti in tutto il mondo.

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.
Kollmorgen Innovation Day: realizzare idee tecnologicamente avanzate

Realizzare idee tecnologicamente avanzate >

Kollmorgen si dedica totalmente all'innovazione, investendo costantemente in collaborazioni e progetti di ricerca per lo scambio di conoscenze e competenze con partner e università in tutto il mondo. Scopri di più su come opera Kollmorgen per…
Kollmorgen NDCSolutions, StoVerotec

StoVerotec >

StoVerotec Aumenta l’Efficienza in un Ambiente Freddo e Umido Grazie Alla Tecnologia di Kollmorgen
Kollmorgen NDCSolutions, SITI - B&T GROUP S.p.A.

SITI - B&T GROUP S.p.A. >

SITI - B&T GROUP S.p.A. ha creato un sistema AGV per la movimentazione automatizzata dei carrelli.