Freymatic realizza impianti di pallinatura per la costruzione di motori per aerei e si affida al motion control di KOLLMORGEN per soddisfare gli elevati standard qualitativi richiesti
MELD Manufacturing ha compiuto passi avanti straordinari nella produzione additiva di materiali grazie alla tecnologia MELD, un processo a stato solido senza fusione utilizzato per produrre e riparare componenti. Nel corso del processo di sviluppo…
Grazie all’efficiente densità di coppia, le 3 piattaforme DOF alimentate dai servomotori KOLLMORGEN e dedicate alle montagne russe con realtà virtuale sono diventate realtà.
Prima in Turchia nel campo dell´iniezione plastica, Tisse ha sviluppato insieme a Kollmorgen una macchina ibrida elettro-idraulica in grado di fabbricare prodotti difficili e delicati ad alte velocità.
DECENTRALIZED SERVO SOLUTIONS FOR METAL La tecnologia di azionamento decentralizzato per una migliore formatura della lamiera Salvagnini semplifica la progettazione dei macchinari grazie alle soluzioni di azionamento di Kollmorgen Nella…
Con la serie “Titan” il gruppo Bottero ha sviluppato un impianto completamente automatico per la lavorazione del vetro, che consente la molatura bilaterale degli spigoli taglienti delle lastre di vetro. La molatrice è costituita da un ampio telaio…
I robot compatti della serie KR Agilus Kuka sono precisi, agili e veloci. In quanto sistemi agili, queste unità di manipolazione a cinque assi e a sei assi offrono brevi tempi ciclo e un’elevata ripetibilità, soprattutto nelle operazioni…
MOTION CONTROL E AZIONAMENTI DIRETTI PER L’ETICHETTATURA - Etichettatura a 360 gradi con azionamento diretto - Uno sviluppo comune: una soluzione di motion control con sistema di controllo dell’etichettatura integrato.
SERVOAZIONAMENTI CON SISTEMA A CAVO SINGOLO - TUTTO IN UNO - Tutto in uno: un cavo per tutte le applicazioni - Tecnologia a cavo singolo nei servoazionamenti: oltre 10 anni di esperienza
Alla ricerca di nuove unità di controllo per la regolazione di registro in una macchina rotativa per stampa calcolgrafica, Prinovis Itzehoe GmbH ha deciso di adottare un pacchetto di soluzioni Kollmorgen.