Salta al contenuto principale

Breyer - Kollmorgen Servoazionamenti per Impianti di Estrusione per Tubi >

Tagli netti con i motori lineari di KOLLMORGEN.

Mondial - Unità Direct Drive di Assoluto Valore >

I macchinari di svariati settori industriali beneficiano delle prestazioni, degli standard di sicurezza, della compattezza e precisione delle unità di posizionamento azionate da motori lineari KOLLMORGEN.

Alesa - Grinding Machine - Lame perfettamente affilate per lavorare al meglio i metalli >

Alesa, un'azienda produttrice di lame per segatrici, sviluppa una nuova affilatrice / Servomotori Washdown di KOLLMORGEN con sistema di collegamento a cavo singolo

KDB - Coil Packaging System - Duro come l’acciaio: 2,5 tonnellate di efficienza >

Gli azionamenti diretti con moduli di frenatura by KOLLMORGEN consentono un notevole risparmio energetico nella movimentazione delle bobine

Robot mobili per ospedali >

Il sistema AGV dell'ospedale Herlev in Danimarca utilizza la navigazione naturale.

Comau – AGV – Primo AGV Comau: una soluzione flessibile per la fabbrica 4.0 >

Il colosso torinese sceglie KOLLMORGEN come partner AGV

Smart Mobile Robots di Philips >

Asti ha implementato un sistema AGV per Philips a Valladolid (Spagna) che utilizza la tecnologia Kollmorgen di prossima generazione.

MEQuadrat - Tavola Rotante - Per dare un orientamento ai materiali >

Casi di successo: L’azienda svizzera MEquadrat AG costruisce banchi di prova utilizzando la tecnologia di asservimento decentralizzata di KOLLMORGEN.

Buehler - Pre-Ferment Application - La perfezione dal forno alla tavola >

Per la biga c’è il JetMix di Bühler / Maggiore igiene grazie ai servomotori in acciaio inossidabile di KOLLMORGEN

Swiss Can Machinery - Filling Application - Tutt’altro che banale: confezionare il latte in polvere >

Per Swiss Can Machinery la tecnologia scalabile e le interfacce funzionali sono essenziali / Azionamenti per applicazioni igieniche di KOLLMORGEN

OMET - Flexographic Printing Machine - Flessibilità e innovazione per la Massima Qualità di Stampa >

Servoazionamenti decentralizzati AKD-N e motori CDDR by Kollmorgen sono l’anima dell’innovativa XFlex X5 OMET, una soluzione di printing con il miglior rapporto investimento-risultato sul mercato della stampa a banda stretta di etichette e…

Robot mobili (AGV) in ospedale >

The new navigation technology simplifies the expansion of systems since no changes are needed in the infrastructure.