Salta al contenuto principale

L'integrazione di controller semplificati velocizza l'immissione sul mercato >

Il mercato delle macchine di taglio al plasma nel Nord America è molto competitivo e i clienti cercano soluzioni di vario tipo, da grandi macchine con capacità e produttività elevate a macchine più piccole per officine con risorse più limitate. Un…

Portare le prestazioni del taglio laser a un livello superiore, migliorando la precisione e riducendo le dimensioni, il peso e i costi >

Da molti anni, un importante produttore di macchine avanzate per il taglio laser collabora con Kollmorgen per risolvere ogni nuova sfida di motion in un mercato in continua evoluzione. Oggi più che mai, l'azienda si affida alla competenza…

Qualità del taglio grazie a una migliore connettività >

Kollmorgen ha consentito l'avanzamento nelle capacità di taglio al plasma per un'azienda emergente in Turchia

Ottimizzazione del taglio laser >

Dal 1992, un'azienda italiana si è specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di macchine laser impiegati in tutto il mondo per tagliare un'ampia varietà di materiali, tra cui metallo, legno, plastica, ceramica, vetro, metacrilato e…

La soluzione di Kollmorgen ha proiettato un produttore dimacchine per lo stampaggio di bottiglie in PET tra i top player mondiali >

In Cina, un importante stabilimento di imbottigliamento doveva aumentare in misura sostanziale la produzione, per mantenere con successo la propria quota in un mercato altamente competitivo. All’inizio del 2019 l’azienda si è rivolta agliesperti di…

Come prolungare la vita di un progetto e le prestazioni >

A un importante costruttore di macchine per affettare alimenti occorreva una nuova soluzione di servosistema, in quanto il modulo del bus di campo CAN usato dall’unità dicontrollo esistente aveva raggiunto la fine del suo ciclo di vita e non era più…

Il taglio ottimale dei tubi >

Come ottenere rapidamente la lunghezza desiderata senza sfridi. Kollmorgen Automation Suite conferisce un nuovo slancio al settore della lavorazione dei metalli

E così la lingottiera oscilla >

Novità nel processo di colata continua: SMS Concast sviluppa un'oscillazione azionata da servomotori con gli azionamenti diretti di KOLLMORGEN

La pallinatura allunga la vita >

Freymatic realizza impianti di pallinatura per la costruzione di motori per aerei e si affida al motion control di KOLLMORGEN per soddisfare gli elevati standard qualitativi richiesti

Una produzione di mattoni impeccabili >

Il motion control di KOLLMORGEN realizza tagli rapidi e precisi dai filoni di argilla

La precisa geometria del taglio 3D >

Motori KBM sinonimo di accuratezza nel taglio laser

Il taglio 3D per grandi formati >

Casi di successo: Motori lineari e frameless direct drive di KOLLMORGEN per il metal cutting