Salta al contenuto principale
success_story | minute read

PACKAGING: SOLUZIONE DECENTRALIZZATA AKD-N E MOTORI AKM NEL MAILING DIRETTO

UN SERVIZIO DI PRESS MAILING COI FIOCCHI

La decentralizzazione per un risparmio di spazio e materiali

Un Servizio di Press Mailing coi Fiocchi header  

Cartoline e volantini promozionali, carte fedeltà, coupon e altro materiale informativo riempiono ogni giorno le nostre cassette della posta e ci invitano a uno shopping personalizzato. Ci siamo mai chiesti da dove nasce tutto ciò? Probabilmente da menti creative e di marketing aziendale. Vero, in quanto all’idea. Ma chi mette in pratica e realizza il tutto? Una società di mailing. Corretto, ma come? La risposta è fornita dagli ingegneri e dai progettisti di C.M.C. srl con l’ausilio delle soluzioni decentralizzate di Kollmorgen.

Fondata nel 1980, C.M.C. srl è una società italiana con sede a Città di Castello (PG) leader nello sviluppo e nella produzione di soluzioni e sistemi innovativi nei settori mailing, grafica e packaging on demand. L’azienda è in grado di offrire macchine ad alta velocità per la gestione di inserti imbustati, completamente integrate con i processi di produzione, i sistemi di lettura e di stampa. C.M.C. è pioniere orgoglioso del concetto di mailing automatizzato: le macchine C.M.C. possono processare fino a 30.000 buste all’ora con una personalizzazione dettagliata della stampa digitale. Grazie a un forte reparto di ingegneria e informatica, l’azienda soddisfa tempestivamente le esigenze dei clienti e accelera il programma di innovazione nel packaging variabile, nelle soluzioni di spedizione e nella finitura di posta.

Una delle ultime sfide a cui C.M.C. è stata chiamata era la personalizzazione di un impianto che potesse rispondere alle esigenze di un grande player del mercato europeo e internazionale nella stampa e invio di materiale pubblicitario, la cui necessità era quella di stampare coupon promozionali in tempi rapidi e dall’elevata qualità di finitura oltre alla personalizzazione. L’azienda umbra partiva dal vantaggio di disporre di una tecnologia consolidata e già portata sul mercato; la sua forza, tuttavia, è stata un’idea vincente: quella di aver rivoluzionato e personalizzato la macchina secondo le esigenze del cliente grazie alla propria divisione R&D, al forte dialogo con il cliente su un fronte e con Kollmorgen sull’altro. La sfida? Stampare con ottima qualità su carta patinata, personalizzare, imbustare, inviare, il tutto con la massima precisione, qualità e rapidità possibili.

“Da anni cercavamo di ridurre le dimensioni dei quadri elettrici – esordiscono Enrico Martinelli, Production Manager Mailing Department, e Maurizio Giacchi, Sales Manager di C.M.C –. Con le soluzioni di Kollmorgen siamo riusciti a decentralizzare completamente la parte degli azionamenti lungo ciascuna delle tre linee di cui è composto l’impianto”.

Ciascuna linea consta di tre macchine dotate di 24 stazioni corrispondenti al numero di coupon, alcuni dei quali erano da personalizzare, mentre altri sarebbero rimasti standard. L’obiettivo è stato centrato rimuovendo gli azionamenti usati in passato dal quadro elettrico, riducendo così drasticamente la dimensione del quadro elettrico stesso, il numero e la lunghezza dei cablaggi impiegati: da un quadro stand alone a quattro ante montato a fianco della macchina e di larghezza pari a due metri, si è passati a un quadro elettrico integrato nella macchina, recuperando così interamente lo spazio esterno. I drive della serie AKD-N installati in prossimità del motore dispongono inoltre di un solo cavo di collegamento. Ne beneficia anche il cliente finale che recupera volume e risparmia in quanto a materiali: il tutto si traduce in aumento di efficienza e abbattimento dei costi (Total Cost of Ownership).

Un Servizio di Press Mailing coi Fiocchi Image 2

Servoamplificatore AKD-N: l’input vincente
La chiave di volta è stata quindi data dal’impiego del servoamplificatore decentralizzato AKD-N che combina una tecnologia innovativa e prestazioni eccezionali con ingombri estremamente compatti. Grazie alla robusta struttura e al grado di protezione IP67, i nuovi servoregolatori decentralizzati AKD-N Kollmorgen possono essere collocati nelle immediate vicinanze del motore. Collegamenti a innesto, libera scelta del motore, montaggio nel punto più idoneo, nonché ampia gamma di funzioni: utilizzando i servoregolatori decentralizzati AKD-N è possibile sviluppare semplicemente architetture di Motion Control anche complesse, basate su bus di campo EtherCAT e/o interfaccia con altri bus di automazione come ProfiNet, EtherNet I/P e Modbus TCP/IP. Il sistema offre tutto ciò che è necessario per la progettazione di macchinari di nuova generazione senza rinunciare alla semplicità. Il cavo ibrido con un diametro di soli undici millimetri integra l’alimentazione, la sicurezza (STO) e il bus di campo EtherCAT. Anche la connessione con il motore è semplificata a un solo cavo per potenza, comando del freno e feedback. In tal modo si risparmia oltre l’80% di cavi nella macchina.

Servoamplificatore AKD-N: vantaggi

  • Macchine più compatte
  • Quadri elettrici integrabili più piccoli e più leggeri
  • Servoamplificatori nelle immediate vicinanze del motore
  • Grazie alla robusta struttura con grado di protezione IP67 non sono necessari alloggiamenti protettivi
  • Semplice pulizia e manutenzione per ambienti igienici
  • Elevata sicurezza operativa grazie alla struttura robusta
  • Debug e test della macchina più veloce grazie alla estrema riduzione delle connessioni
  • Maggiore flessibilità nella progettazione delle macchine (modularità e scalabilità)

Un Servizio di Press Mailing coi Fiocchi Image 3

Nei componenti Kollmorgen e nella scelta di una soluzione decentralizzata C.M.C. ha trovato il benchmark migliore: specialista in soluzioni di Motion Control, Kollmorgen offre un range ampio di servomotori, servoamplificatori, cavi pre-cablati e di un supporto tecnico con elevata esperienza che segue il cliente passo dopo passo durante tutto lo sviluppo del progetto. La globalità del marchio Kollmorgen, inoltre, ha accompagnato lo sbarco di C.M.C. anche negli USA e ha contribuito al consolidamento nei mercati storici.

Un Servizio di Press Mailing coi Fiocchi Image 4

AKM, la spinta in più
Appunto i motori. Anche l’ampia gamma di servomotori AKM™ ha contribuito a far sì che C.M.C. optasse per Kollmorgen quale partner in questo progetto: con un numero praticamente “illimitato” di configurazioni, gli AKM™ offrono possibilità di scelta e flessibilità senza precedenti, nonché prestazioni top e una densità di potenza eccellente. Da citare anche la semplicità di messa in servizio e impiego, con riconoscimento motore plug-and-play e autoregolazione sui servoazionamenti della serie AKD™.

Conclusione
“Sono molto soddisfatto di poter lavorare insieme a tutto il team di C.M.C., una società molto dinamica, con idee innovative, oltre a collaboratori giovani e competenti – conclude Fabio Massari, Senior Sales & Key Account Manager di Kollmorgen –. Aver condiviso sin dall’origine anche con il management le loro esigenze, ci ha permesso di offrire e fornire una soluzione che, in questo specifico caso, ha portato la riduzione della quantità di cavo da un valore di circa 1.500 metri, necessario per la “vecchia” soluzione, al nuovo valore di circa 240 metri, risparmiando oltre un kilometro di cavo. Auspico di condividere nuove sfide insieme, fornendo il valore aggiunto che ci ha contraddistinto fino ad oggi”.

Un Servizio di Press Mailing coi Fiocchi Autore Autore: Senior Sales & Key Account Manager, KOLLMORGEN Italia

 

INFORMAZIONI SU KOLLMORGEN
Sin dalla fondazione della società nel 1916 le soluzioni innovative di Kollmorgen hanno dato vita a grandi idee, nonché migliorato la sicurezza globale e la vita delle persone. La competenza acquisita in materia di componenti e sistemi di movimento, la qualità eccellente e l'esperienza consolidata nella combinazione e integrazione di prodotti standard e personalizzati, permettono a Kollmorgen di fornire soluzioni innovative e senza pari per prestazioni, affidabilità e facilità d'uso. Questo garantisce un indiscutibile vantaggio competitivo per i costruttori di macchine di tutto il mondo e la massima affidabilità per i clienti. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare [email protected] o visitare il nostro sito internet www.kollmorgen.it.

Scarica come PDF

Servoamplificatore decentralizzato AKD-N

Il servoazionamento decentralizzato AKD-N riduce lo spazio occupato nel quadro e consente un’automazione più intelligente della macchina, con l’80% di cablaggi in meno. Applicazioni tipiche per AKD-N sono le macchine per l'imballaggio e le macchine di produzione nell’industria alimentare e delle bevande.

  • Gli azionamenti IP67 possono essere montati sulla macchina, fuori dal pannello di controllo
  • Cablaggio ridotto poiché CC, rete, alimentazione, livello I/O e sicurezza (STO) scorrono in un unico cavo
  • Maggiore flessibilità nella progettazione delle macchine, può essere montato a “dissipatore”
Scopri di più

Servomotori serie AKM™

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare praticamente tutti i requisiti a livello di applicazione.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

La tecnologia servo a bassa temperatura di Kollmorgen semplifica le procedure di pulizia degli eliostati per l'energia solare

La tecnologia servo a bassa temperatura di Kollmorgen semplifica le procedure di pulizia degli eliostati per l'energia solare >

Lo sviluppo dell'energia solare termica e fotovoltaica, oltre alla crescente capacità della Cina di produrla, ha generato molte nuove opportunità per la produzione di energia sostenibile sui mercati internazionali. Allo stesso tempo, la richiesta di…
Macchina MELD modello B8

MELD rivoluziona la produzione additiva di metallo >

MELD Manufacturing ha compiuto passi avanti straordinari nella produzione additiva di materiali grazie alla tecnologia MELD, un processo a stato solido senza fusione utilizzato per produrre e riparare componenti. Nel corso del processo di sviluppo…
Printing Machine

I motori ad azionamento diretto migliorano le prestazioni nella stampa flessografica >

Il recente lavoro svolto da Kollmorgen, leader globale nella produzione di motori e soluzioni di motion, ha mostrato come sia possibile sincronizzare i componenti nell'ambito del processo flessografico in assenza di trasmissione meccanica utilizzando…

Come personalizzare un servomotore - Soluzione standard o personalizzata >

Quando e come personalizzare un servomotore standard dipende dai vantaggi previsti dalla personalizzazione, con una soluzione legata a formato, compatibilità e funzione. Scopri di più.
Webinar Kollmorgen, Cos'è un servomotore?

Cos'è un servomotore? >

Un tipo di motore in cui ci si imbatte spesso quando si esplorano le opzioni disponibili per una data applicazione è il "servomotore". Molti costruttori aggiungono alla definizione descrizioni come CA e brushless. Cosa significano questi termini e…

Come scegliere un servomotore >

Sono molti gli aspetti da considerare quando si deve scegliere un servomotore per un'applicazione specifica, ad esempio velocità, coppia o forza necessarie, il profilo di movimento, l'alloggiamento fisico disponibile, fattori ambientali. La soluzione…

Come funzionano i servomotori >

Un servomotore è un dispositivo elettromeccanico che produce coppia e velocità sulla base della corrente e della tensione fornite. Un servomotore è una parte di un sistema ad anello chiuso che fornisce coppia e velocità in funzione di un comando…
Fornitura affidabile e continua di sistemi di motion, Kollmorgen

Fornitura affidabile e continua di sistemi di motion >

Quando il mondo si è reso conto dell'epidemia di COVID-19, identificato per la prima volta a Wuhan in Cina, è diventato subito evidente che sarebbero state necessarie molte più risorse diagnostiche per comprendere gli effetti della malattia e…
L'integrazione di controller semplificati velocizza l'immissione sul mercato, Kollmorgen

L'integrazione di controller semplificati velocizza l'immissione sul mercato >

Il mercato delle macchine di taglio al plasma nel Nord America è molto competitivo e i clienti cercano soluzioni di vario tipo, da grandi macchine con capacità e produttività elevate a macchine più piccole per officine con risorse più limitate. Un…