Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

PACKAGING: CDDR E AKD PDMM PER LA DECORAZIONE E STAMPA DI TAPPI E GABBIETTE PER L’IMBOTTIGLIAMENTO

Per una decorazione automatizzata

Servomotori CDDR e motion controller AKD PDMM per un’accurata laccatura di tappi a vite

Kollmorgen Todema Macchina Coltal vista.PNG

Una macchina completamente servoazionata e versatile per svariate tipologie di stampa e decorazione, capace di aumentare la produzione con un’altissima resa qualitativa: oggi è possibile per Todema grazie ai motori ad azionamento diretto CDDR e al motion controller AKD PDMM by KOLLMORGEN.

L’azienda Todeschini Mario Srl, nota con il brand Todema (www.todema.it), nasce nel 1960 in provincia di Lecco e nel tempo si è specializzata nella costruzione di macchinari industriali e nell'implementazione di sistemi automatici evoluti: macchine per la fabbricazione di capsule e gabbiette per l’imbottigliamento di vini e di altri liquidi, piegatrici, sistemi di laminazione e stampa, impianti per la produzione di catene elettrosaldate, sistemi di packaging e linee per l'industria degli elettrodomestici, nonché sistemi di controllo integrabili nel settore della lavorazione del legno. La clientela spazia dal settore alimentare, all'industria della lavorazione dei metalli e del legname ed è distribuita in tutto il mondo: Italia, Germania, Spagna, USA, Argentina, Australia e Nuova Zelanda. Il processo industriale degli ultimi anni ha conosciuto un forte impulso nell’ambito della progettazione e programmazione di linee automatizzate e robotizzate: anche Todema si è attrezzata per tempo.

“Per questo progetto ci siamo rivolti a Kollmorgen – ricorda l’Ing. Giovanni Todeschini, titolare e Chief Technical Officer – perché la nostra esigenza era quella di realizzare un sistema per la coloratura e la stampa di tappi a vite destinati all'imbottigliamento di vini e superalcolici. Il nostro cliente necessitava di colorazioni rotocalco, tampografiche, di decorazioni serigrafiche e stampa hot foil con standard qualitativi e produttivi elevati. Il nostro obiettivo era costruire una macchina completamente servoazionata, quindi una primizia nel settore”.

“In seguito a un’analisi tecnica ed economica ci siamo affidati a Kollmorgen perché in grado di offrire un sistema di motori coppia e relativi controlli interfacciabili con la nostra tecnologia. Qualità, versatilità e assistenza hanno sbaragliato la concorrenza” (G. Todeschini).

La sfida più grande che si presentava era sostituire con sistemi meccatronici i tradizionali sistemi meccanici che costituivano la macchina per ottenere un macchinario evoluto, altamente versatile e configurabile a piacimento dal cliente secondo le proprie esigenze produttive. Era necessario sviluppare armoniosamente la parte meccanica ed elettronica di controllo, arrivando a una sintesi dei due aspetti ingegneristici. Nel concreto, il team di progettazione Todema, composto da ingegneri meccanici ed elettronici, ha dovuto interagire in modo puntuale e sistematico con gli esperti KOLLMORGEN sin dalle prime bozze del progetto.

MACCHINA COLTAL
Kollmorgen Todema Macchina Coltal dettaglio.PNG I tappi a vite in alluminio sono largamente utilizzati nell’imbottigliamento di superalcolici, acque minerali, olio e più recentemente anche per i vini. Todema propone al mercato COLTAL per la decorazione di oggetti cilindrici e capsule: laccatura e stampa serigrafica o in rilievo, da video, in hot foil o trampografica di altissima qualità estetica. È efficace su vari materiali, stagno, alluminio, plastica e poli-laminati. Un sistema di servoazionamento integrato controlla completamente il funzionamento della macchina assicurando una verifica del risultato, persino in presenza di condizioni variabili o non prevedibili, come la diversa qualità e livello di deformazione del materiale, il tipo di frizione delle diverse tinture.

Kollmorgen Todema Macchina Coltal dettaglio e decorazione tappo.PNG

Specifiche Tecniche macchina COLTAL

DIMENSIONI 1250 X 980 X 2600 mm
VELOCITÀ DI PRODUZIONE 3500-5500 pz/ora (secondo il tipo di stampa)
DIMENSIONE TAPPI Diam. 28/32 mm; H 15/65 mm
ASCIUGATURA Forno ad aria calda o Sistema a UV LED
STAMPA Serigrafia, verniciatura, pad printing, hot foil printing sul top, stampa a rilievo sul top
CARICO Automatico, forza di gravità a 3 vie con nastro trasportatore lineare
SCARICO Espulsione con aria a pressione direttamente nella scatola
RICICLO INCHIOSTRO Espulsione con aria a pressione direttamente nella scatola
MOTORE Motori CDDR
ACCESSORI Accessori di asciugatura
Videocamera per il controllo della qualità di stampa
Viscometro per il controllo automatico della densità dell’inchiostro
Macchina pallet per il confezionamento dei pezzi.

 

Kollmorgen Todema Macchina Coltal e servomotori CDDR.PNG

Prestazioni elevate in poco spazio: Servomotori Direct Drive Cartridge DDR
Al fine di controllare il posizionamento preciso delle 2 tavole portamandrini senza ulteriori organi meccanici si sono utilizzati 2 Servomotori Direct Drive Cartridge DDR e relativi azionamenti AKD. Tali motori permettono infatti un controllo diretto del movimento, eliminando tutte le trasmissioni meccaniche che introducevano troppa elasticità al movimento, mentre per garantire la precisione richiesta serviva un motore applicato in presa diretta. I motori Cartridge si sono rivelati la soluzione più semplice e rapida da implementare.

La qualità di stampa e delle decorazioni in rilievo dipende dalla precisione e dall'accuratezza dei movimenti della macchina, garantite dalla bontà dei motori coppia e dai relativi sistemi di controllo Kollmorgen. L’aver eliminato i sistemi di trasmissione meccanica ha ridotto notevolmente l'incidenza della manutenzione, della necessità di ricambi e salvaguarda nel tempo il livello di precisione dell'intera macchina.

Kollmorgen Todema Macchina Coltal in dettaglio con servomotori CDDR.PNG

  • Specifiche di un motore CDDR:
  • Montaggio rapido in 5 minuti
  • 5 taglie da 108 mm a 350 mm
  • La trasmissione diretta delle forze senza componenti meccanici abbatte i costi di esercizio e manutenzione
  • 17 lunghezze diverse, 52 avvolgimenti standard
  • Coppie continuative da 4,57 Nm a 510 Nm
  • Cogging ridotto per favorire una rotazione fluida a bassa velocità
  • Velocita fino a 2.500 giri/min
  • La configurazione senza gioco migliora la risposta del sistema
  • Encoder sinusoidale ad alta risoluzione integrato (opzionale)
  • Il rotore del motore Cartridge DDR utilizza cuscinetti della macchina e trasmette la coppia tramite un innovativo sistema di serraggio. I componenti tradizionali di trasmissione meccanica non sono più necessari

 

AKD PDMM: motion controller, PLC e servoazionamento in un unico dispositivo
Kollmorgen Todema Multiprogrammable Motion Controller AKD PDMM.PNG Al comando del processo un sistema intelligente del tipo AKD PDMM con funzionalità PLC e motion control integrati per lo sviluppo di un master virtuale per la generazione del riferimento principale e camme elettroniche per i posizionamenti e il controllo sequenziale e del movimento. Questa svolta decisiva, che ha determinato una drastica riduzione dei costi in termini di hardware e installazione, nonché minor spazio occupato nell’armadio elettrico (fino al 30%) e riduzione del cablaggio, è stata possibile grazie alla collaborazione di KOLLMORGEN sin dalle prime fasi del progetto.

Il servoamplificatore AKD combina una tecnologia innovativa e prestazioni eccezionali con ingombri estremamente compatti. Questi servoamplificatori dalle molteplici caratteristiche forniscono soluzioni adatte praticamente a ogni applicazione, da semplici regolazioni di coppia e velocità mediante regolazioni di registro fino ad applicazioni multiasse completamente programmabili con Kollmorgen Automation Suite™ integrata. Gli AKD universali rappresentano pietre miliari a livello di efficienza e densità di potenza. La serie AKD è progettata con la versatilità, la connettività e la potenza necessarie a incrementare le prestazioni della macchina e aumentare la velocita di integrazione. La configurazione del motore avviene prevalentemente mediante plug-and-play e offre un’ampia gamma di retroazioni. Nell’ambito delle diverse possibilità di collegamento Ethernet sono disponibili opzioni per protocolli aperti e non aperti. La diagnostica online e la verifica dei dati consentono una programmazione più rapida e sicura. Una gamma di potenza più ampia, racchiusa in un design compatto e dalle dimensioni ridotte, consente di utilizzare questi robusti azionamenti con un’unica interfaccia.

“L’obiettivo del nostro cliente – ricorda Todeschini – era una macchina con una produttività di circa 60/70 pezzi minuto. Siamo riusciti a superare abbondantemente quel valore”.

In conclusione
“Il grado di soddisfazione dei nostri clienti verso COLTAL è stato ottimo – puntualizza Todeschini –, gli standard qualitativi sono stati ampiamente rispettati e quelli produttivi hanno superato le attese del 15%. Lo staff Kollmorgen ci ha seguito con attenzione e puntualità e i componenti che abbiamo impiegato si sono dimostrati affidabili e performanti. Possiamo confermare che l’obiettivo iniziale è stato più che raggiungo: si sono superate ampiamente le aspettative, specie per quanto concerne precisione e qualità”.

 

Kollmorgen Todema Ilario Manzi Key Account Manager Kollmorgen Italia.PNG

 

Scarica larticolo come pdf

 

 

Informazioni su KOLLMORGEN
Kollmorgen è un fornitore leader di sistemi di automazione e azionamento integrati, nonché dei componenti corrispondenti, per i costruttori di macchine di tutto il mondo. Con oltre 70 anni di esperienza nella progettazione e applicazione del Motion Control e una profonda competenza nella costruzione di soluzioni standard e speciali, Kollmorgen fornisce ripetutamente soluzioni che si distinguono in termini di prestazioni, qualità, affidabilità e facilità d’uso. Di conseguenza, i clienti possono ottenere un indiscutibile vantaggio sul mercato. Per ulteriori informazioni, contattate [email protected] o visitate il nostro sito web www.kollmorgen.it

Scarica come PDF

La tecnologia ad azionamento diretto di Kollmorgen migliora la precisione e la produttività dei rivestimenti per batterie agli ioni di litio

La tecnologia di azionamento diretto migliora la qualità di produzione e la produttività delle batterie agli ioni di litio utilizzate nei veicoli elettrici a batteria e in altri prodotti che stanno cambiando il mondo.
Scopri di più

La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie

Poiché i veicoli elettrici promettono un trasporto più pulito e sostenibile, la necessità di batterie agli ioni di litio affidabili è in aumento. I produttori di batterie sono alla ricerca di modi innovativi per massimizzare la qualità e la velocità di produzione.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >

Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.

Cosmopack: la transizione strategica da sistemi specializzati a soluzioni di packaging flessibili >

Scopri come Cosmopack ha ottimizzato l'integrazione delle linee di confezionamento automatizzate grazie a un'architettura di motion decentralizzata, ottenendo soluzioni di packaging più flessibili.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Kollmorgen Automation Suite Brochure >

La piattaforma di riferimento per la programmazione dell'automazione macchina ad alte prestazioni, con motion e controllo pronti all'uso in pochi minuti.

La tecnologia ad azionamento diretto di Kollmorgen migliora la precisione e la produttività dei rivestimenti per batterie agli ioni di litio >

La tecnologia di azionamento diretto migliora la qualità di produzione e la produttività delle batterie agli ioni di litio utilizzate nei veicoli elettrici a batteria e in altri prodotti che stanno cambiando il mondo.
La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie

La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie >

Poiché i veicoli elettrici promettono un trasporto più pulito e sostenibile, la necessità di batterie agli ioni di litio affidabili è in aumento. I produttori di batterie sono alla ricerca di modi innovativi per massimizzare la qualità e la velocità…

Meno difetti e ROI migliorato nello stampaggio di metallo con la tecnologia ad azionamento diretto >

Rispetto alle presse meccaniche e idrauliche, le presse meccaniche servoassistite per lo stampaggio di metallo utilizzano motori brushless a coppia elevata per ottenere stampaggi più complessi a velocità superiori. Il tipo di motori utilizzati,…
Printing Machine

I motori ad azionamento diretto migliorano le prestazioni nella stampa flessografica >

Il recente lavoro svolto da Kollmorgen, leader globale nella produzione di motori e soluzioni di motion, ha mostrato come sia possibile sincronizzare i componenti nell'ambito del processo flessografico in assenza di trasmissione meccanica utilizzando…
Magazzino a tamburo per l’accumulo dei pezzi grezzi azionato da un servomotore AKM di Kollmorgen.

Il taglio ottimale dei tubi >

Come ottenere rapidamente la lunghezza desiderata senza sfridi. Kollmorgen Automation Suite conferisce un nuovo slancio al settore della lavorazione dei metalli
Una produzione di mattoni impeccabili

Una produzione di mattoni impeccabili >

Il motion control di KOLLMORGEN realizza tagli rapidi e precisi dai filoni di argilla