Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

MACCHINA PER LA STAMPA DIGITALE INDUSTRIALE RAPIDA E PERFORMANTE

Macchina per la stampa digitale industriale prodotta per la prima volta in Turchia

La tecnologia Kollmorgen ha permesso di velocizzare il processo di stampa digitale

Kollmorgen Mezit Macchina per la stampa digitale

Mezit Technology, una società situata a Bursa, in Turchia, ha prodotto per la prima volta una macchina per la stampa digitale industriale, grazie ai prodotti e all’assistenza tecnica di Kollmorgen. Dopo la fase di collaudo, la macchina ha iniziato la produzione. I referenti di Mezit Technology affermano che la macchina è il 20% più rapida rispetto ai prodotti della concorrenza. Questa macchina è il risultato di 6 mesi di attività del reparto R&D e risponde alle pressanti richieste dei produttori tessili turchi e di altri Paesi.

Kollmorgen Mezit Ibrahim Demir Il signor Ibrahim, titolare della Mezit Technology, che vanta una grande esperienza nella stampa digitale a livello industriale, racconta come è iniziata questa avventura: “Grazie a un’esperienza pluriennale nel settore, ho acquisito importanti conoscenze nel campo della stampa digitale. In questo periodo ho collaborato con diverse aziende imparando ad affrontare quasi tutte le complessità del settore. In seguito alle nostre valutazioni, abbiamo deciso che la tecnologia della stampa digitale doveva trovare maggiore impiego in un importante centro di produzione tessile come la Turchia e che le macchine dovevano essere prodotte proprio nel nostro Paese. Abbiamo selezionato con cura un team di tecnici addetti allo sviluppo e produzione della macchina, creando così un gruppo altamente qualificato.

Kollmorgen Mezit Motore Lineare Tecnologia Ci siamo rivolti a TUBITAK per sviluppare il progetto e, una volta consolidata la collaborazione all’interno del nostro team, abbiamo incontrato diverse aziende al fine di sondare le prospettive di mercato e procurarci i materiali e i servizi necessari. Per i sistemi di motion control abbiamo scelto Kollmorgen, che ci ha fornito un motore lineare, 5 servomotori, azionamenti, schede e altri sistemi di controllo. Per il software abbiamo lavorato con 2 aziende internazionali. Volevamo ottenere una tecnologia che raggiungesse o addirittura superasse gli standard europei, riunendo le migliori risorse disponibili al mondo, e siamo riusciti a produrre per la prima volta una macchina digitale industriale in Turchia. Dopo le fasi di prova, la macchina ha iniziato la produzione e uno dei primi clienti ha manifestato grande soddisfazione per il nostro prodotto”.

Seref Karaoglan, Project manager presso Kollmorgen, sintetizza il motivo alla base delle loro scelte relative al progetto: “Kollmorgen è il partner ideale per questo progetto. Siamo una delle poche aziende in grado di fabbricare tutti i prodotti impiegati nella macchina. Inoltre, posso affermare con certezza che siamo l’unica impresa in grado di fornire un motore lineare e tutti i restanti prodotti sfruttando al meglio i propri servizi di ingegneria in un progetto di ricerca e sviluppo così importante”.

Kollmorgen Mezit AKD & AKD PDMM Servoazionamenti Sincronizzazione di 6 assi con un unico controller
Seref Karaoglan, Project manager di Kollmorgen, prosegue raccontando i successi ottenuti nel campo della sincronizzazione: “Un altro elemento importante che ha contribuito al successo della macchina è il nostro controller AKD PDMM che dispone di funzioni eccezionali. Questo controller è integrato negli azionamenti e controlla contemporaneamente 6 assi che comprendono trazione, incollaggio, banda, assi Y testa (motore lineare), assi Z testa e pulizia. In questo modo è stato possibile assicurare la sincronizzazione tra gli assi”.

Kollmorgen Mezit AKD PDMM ServoazionamentoUna velocità maggiore del 20% rispetto alla concorrenza
Ibrahim, il titolare di Mezit Technology, afferma che la macchina ha una capacità di produzione di 220-230 metri lineari all’ora ed è quindi più rapida del 20% rispetto alla concorrenza a livello mondiale e afferma: “Siamo così in grado di produrre 400 metri quadrati con una qualità di 600x600 dpi. Il costo complessivo delle attività di ricerca e sviluppo ha sfiorato le 360.000 sterline (1,5 milioni TRY). Al momento prevediamo la produzione di 2 macchine, ma aspiriamo ad arrivare a 20 macchine nel 2016. Rilasceremo delle concessioni in Brasile e Cina e miriamo ad acquisire nuove opportunità in paesi a maggiore densità industriale”.

Un’invidiabile tecnologia per motori lineari
Seref Karaoglan sottolinea che la velocità è il punto di forza della macchina e aggiunge: “È molto importante che sia in grado di raggiungere le velocità desiderate pur riuscendo a bloccarsi rapidamente per le operazioni di trazione, incollaggio, banda, assi Y testa (motore lineare), assi Z testa e pulizia. Vorrei quindi sottolineare la qualità dei prodotti Kollmorgen, che sono in grado di ottenere momenti elevatissimi, poiché per eseguire correttamente il processo la macchina deve raggiungere 1,8 m/s in 150 millisecondi. Le nostre serie di motori lineari e azionamenti altamente performanti sono in grado di soddisfare queste esigenze”.

Sottolineando che uno degli aspetti più critici di tali macchine è il “motion control”, il titolare di Mezit Technology spiega l’importanza dei controller Kollmorgen dicendo: “Poiché sono previsti molti movimenti sincronizzati, come il movimento simultaneo delle unità, l’incollaggio del tessuto al supporto, nonché l’essiccazione-oscillazione ad alta velocità, occorre una tecnologia altamente complessa. Da questo punto di vista, Kollmorgen ha soddisfatto tutte le nostre aspettative. Per questa macchina abbiamo usato la tecnologia di stampa simmetrica, un altro fattore determinante che ha contribuito ad aumentare la velocità”.

Kollmorgen Mezit Seref KaraoglanAutore: Seref Karaoglan
Tecnico di sistema Kollmorgen Elsim

 

 

Scarica larticolo come pdf

 

INFORMAZIONI SU KOLLMORGEN
KOLLMORGEN è un’azienda leader nella distribuzione di sistemi e componenti di automazione per il settore dei costruttori di macchine in tutto il mondo con oltre 70 anni di esperienza nel campo della progettazione, dell’automazione e delle applicazioni. Grazie a una competenza ineguagliata nel campo dell’automazione, a una qualità eccellente e a una consolidata esperienza nella combinazione di prodotti standard e personalizzati, Kollmorgen fornisce soluzioni innovative senza paragoni per prestazioni, affidabilità e facilità d’uso, offrendo ai propri clienti un indiscutibile vantaggio competitivo. Per maggiori informazioni visitare il sito www.kollmorgen.com/it / [email protected]

Scarica come PDF

AKD® PDMM

AKD PDMM® combina un servoasse AKD e il controller master PCMM EtherCAT che supporta fino a oltre 31 ulteriori assi AKD.

  • Capacità completa di automazione KAS grazie al linguaggio di programmazione standard Soft PLC IEC61131-3
  • Controllo integrato per molteplici servoassi, I/O completa e interfaccia HMI
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Consigli e trucchi per lo strumento Workbench Scope

Consigli e trucchi per lo strumento Workbench Scope >

Lo strumento AKD e AKDG2 Scope può essere impiegato per catturare dati nei modi più diversi. Questi trucchi possono essere utili per comprenderne i principali punti.
Magazzino a tamburo per l’accumulo dei pezzi grezzi azionato da un servomotore AKM di Kollmorgen.

Il taglio ottimale dei tubi >

Come ottenere rapidamente la lunghezza desiderata senza sfridi. Kollmorgen Automation Suite conferisce un nuovo slancio al settore della lavorazione dei metalli
 Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT

Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT >

Catalogo prodotti Kollmorgen. Ogni soluzione deriva da una profonda comprensione delle problematiche affrontate dai progettisti e dagli utilizzatori delle macchine.

Schleuter - Labeling Machine - Etichettatura a 360 gradi con azionamento diretto >

MOTION CONTROL E AZIONAMENTI DIRETTI PER L’ETICHETTATURA - Etichettatura a 360 gradi con azionamento diretto - Uno sviluppo comune: una soluzione di motion control con sistema di controllo dell’etichettatura integrato.

Lafer - Complete Motion Solutions for Packacking >

COMPLETE MOTION SOLUTION FOR PACKAGING Schleck enjoy the aromatic double

Nort Makina - Doppia innovazione in una macchina per la produzione di sacchetti di cart >

Noto produttore di macchine per la fabbricazione di sacchetti di carta, accoppiatrici e macchine per la stampa flessografica, Nort Makina ha progettato e sviluppato una nuova macchina per la produzione di sacchetti di carta che assicura una velocità…

Todema - Printing Machine - Per una decorazione automatizzata >

Servomotori CDDR e motion controller AKD PDMM per un’accurata laccatura di tappi a vite

IMA-PG - Packaging Machine - 450 Blister al Minuto >

450 Blister al Minuto PLC, motion control e azionamenti nella stessa unità: una soluzione completa per la PG Express