Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Come prolungare la vita di un progetto e le prestazioni.

Il 2G Motion System di Kollmorgen semplifica la configurazione motion di un’affettatrice di carne a più di 50 assi

La Sfida

A un importante costruttore di macchine per affettare alimenti occorreva una nuova soluzione di servosistema, in quanto il modulo del bus di campo CAN usato dall’unità dicontrollo esistente aveva raggiunto la fine del suo ciclo di vita e non era più utilizzabile. Il team di progettazione, dopo aver valutato le opzioni più recenti in fatto di bus di campo, ha optato per una soluzione EtherCAT, che comportava un servoazionamento nuovo. L’azienda si è quindi rivolta a Kollmorgen chiedendo di fornire la tecnologia e il know-how di co-progettazione necessari per realizzare il motion control desiderato.

L’applicazione è estremamente complessa e si basa su un’unità di controllo per comunicare con i 53 assi della macchina affettatrice per gestire la velocità di alimentazione, l’operazione di taglio e il posizionamento della carne o del formaggio da tagliare in una specie di vaschetta pronta per il confezionamento finale. Il cliente voleva immettere sul mercato la macchina aggiornata in tempi brevi con un esborso minimo, e pertanto era sua intenzione modificare il meno possibile la progettazione e continuare a usare i motori della famiglia AKM di Kollmorgen.

La Soluzione

Il cliente conosceva bene il prodotto e il servizio di consulenza e supporto di Kollmorgen e ha deciso di adottare il 2G Motion System di nuova generazione. Inoltre, tra le varie opzioni di bus di campo disponibili ha scelto il servoamplificatore AKD2G a due assi con connettività EtherCAT.

Il cliente ha lavorato a stretto contatto con un team di esperti di applicazioni di Kollmorgen al fine di ottimizzare la prestazione complessiva della macchina affettatrice. Dato l’elevato numero di assi della macchina, la capacità di impostare con efficienza ciascun asse e di effettuare intempi rapidi una diagnosi del sistema era un elemento cruciale per la riuscita del progetto.

Il display digitale integrato e montato sulla parte frontale dell’AKD2G è stato per il cliente unasoluzione assolutamente unica nel settore e ha facilitato al massimo la diagnosi delle connessioni del bus di campo. Anche l’interfaccia utente WorkBench dell’AKD2G ha notevolmente semplificato la configurazione e la messa in servizio del sistema rispetto a un azionamento della concorrenza che il cliente aveva precedentemente preso in considerazione.

I Risultati

Il 2G Motion System di Kollmorgen presenta una serie di funzioni che potenziano una macchina affettatrice di alimenti e apportano diversi vantaggi che estenderanno nel tempo le prestazioni e la produttività della progettazione originale.

  • Lo sviluppo a cavo singolo riduce i costi di manodopera e materiali necessari per larealizzazione della macchina
  • La progettazione compatta dell’AKD2G a dueassi riduce lo spazio necessario nelquadro elettrico
  • Il display digitale integrato dell’AKD2G riduce i costi di installazione e semplifica laregolazione e la messa in servizio
  • Grazie alla compatibilità con la famiglia di servomotori AKM è possibile ottenerne ilmassimo delle prestazioni, senza dover modificare la progettazione della macchina
  • Nell’azionamento sono integrate opzioni di sicurezza funzionale che non richiedono l’aggiunta di componenti

“Il nostro cliente è entusiasta del display grafico innovativo che semplifica la messa inservizio dellamacchina”. - Arne Linder, Kollmorgen 2G Product Manager

Altre informazioni

Pronti a scoprire che cosa può fare il 2G Motion System per la vostra macchina?

ALTRE INFORMAZIONI

 

Informazioni su Kollmorgen

Sin dalla fondazione della società nel 1916 le soluzioni innovative di Kollmorgen hanno generato grandi idee, reso ilmondo più sicuro e migliorato la vita delle persone. Oggi, grazie a una competenza ineguagliata in materia dicomponenti e sistemi dimotion, al software di navigazione per veicoli aguidaautomatica, a una qualità eccellente e a una consolidata esperienza nella combinazione e integrazione diprodotti standard epersonalizzati, Kollmorgen continua fornire soluzioni dimotion innovative senza paragoni per prestazioni, affidabilità e facilità d’uso, offrendo agli OEM di tutto ilmondo un indiscutibile vantaggio competitivo e unasicurezza senza pari.

Le soluzioni di motion standard di Kollmorgen potenziano il robot più veloce di sempre nella risoluzione del Cubo

Lasciati sorprendere dal modo in cui un sistema di motion standard può alimentare il robot più veloce al mondo nel risolvere il cubo rompicapo multicolore. Velocità, precisione e movimento multi-asse sincronizzato: ecco come tutto si unisce per raggiungere prestazioni eccezionali.

Scopri di più

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare a risolvere i problemi legati alla fasatura del motore.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Apparecchiature di saldatura per batterie al litio

Motori lineari e sicurezza funzionale per una maggiore sicurezza e produttività nelle apparecchiature di saldatura per batterie al litio >

La sicurezza funzionale SMM di Kollmorgen garantisce un movimento stabile e controllato, supportando la conformità ai requisiti globali e migliorando la competitività nella produzione di batterie al litio.
stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >

Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.
Robot in grado di risolvere il Cubo di Rubik

Le soluzioni di motion standard di Kollmorgen potenziano il robot più veloce di sempre nella risoluzione del Cubo >

Lasciati sorprendere dal modo in cui un sistema di motion standard può alimentare il robot più veloce al mondo nel risolvere il cubo rompicapo multicolore. Velocità, precisione e movimento multi-asse sincronizzato: ecco come tutto si unisce per…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori >

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare…
Mentor Session AKD2G: Guida rapida alla configurazione di AKD2G

Mentor Session AKD2G: Guida rapida alla configurazione di AKD2G & Configurazione avanzata per AKD2G a doppio asse >

Inizia a sfruttare il tuo nuovo sistema 2G Iniziamo dal software Workbench per AKD2G. In questa sessione ti forniremo le basi per creare rapidamente motion task, acquisire sicurezza e dare una spinta alla tua produttività.
Sicurezza funzionale I: il Cosa, il Perché e il Come

Sicurezza funzionale I: il Cosa, il Perché e il Come >

Anche per le aziende situate in paesi che non richiedono standard di sicurezza funzionale, è probabile che un certo numero dei loro clienti chieda apparecchiature conformi. Dalla tutela dei dipendenti e dell’immagine aziendale al miglioramento della…
Kollmorgen aiuta un fornitore di soluzioni nel settore del packaging automation a soddisfare la domanda di imballaggi personalizzati su richiesta.

Kollmorgen aiuta un fornitore di soluzioni nel settore del packaging automation a soddisfare la domanda di imballaggi personalizzati su richiesta. >

L'esperienza di Kollmorgen nei componenti di controllo del motion per i macchinari di confezionamento ha aiutato Packsize ad affrontare sfide impegnative per creare soluzioni innovative di packaging automation.

Guida introduttiva al dimensionamento e alla selezione di sistemi servo >

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.