Salta al contenuto principale
blog | Rispondere alla sfida ‘Got Milk?’ nelle aziende casearie europee |
|
2 minuti di lettura

Rispondere alla sfida  ‘Got Milk?’ nelle aziende casearie europee

Alcuni anni fa, una popolare campagna statunitense rinvigorì il consumo del latte di mucca. La campagna "Got Milk?”, che si è tenuta dall’ottobre 1993 al febbraio 2014, ha stimolato molto le vendite del latte in California. In Svezia, si guardava alla seconda azienda casearia: Arla Foods, che sapeva che doveva “procurarsi il latte” dalla produzione alla conservazione in modo più efficiente.

Nel 2004, Arla Foods dovette prendere una decisione. Il sistema di convogliamento non era più adatto al compito di trasportare i prodotti caseari dalla produzione al deposito frigorifero. In quel momento, l’amministrazione decise di introdurre i carrelli manuali da magazzino. Inizialmente, per quasi quattro anni, Arla Foods operò con cinque carrelli per due turni al giorno, successivamente ne venne aggiunto un sesto.

Una decisione proattiva, per migliorare l’efficienza.

La decisione di sostituire i sei carrelli manuali con veicoli a guida automatica (AGV) fu presa nel 2009. I “nuovi” carrelli operavano sempre su due turni al giorno, ma ora senza operatori. In seguito, vennero aggiunti due altri AGV che rimasero così in funzione fino alla chiusura di Arla Foods a Göteborg nel 2013.

Ri-localizzare l’efficienza è semplice

Il centro caseario Arla Foods a Falkenberg, Svezia, divenne così la nuova sede degli otto AGV. La facilità di ri-localizzazione verso questa struttura dimostrò la versatilità, l’espandibilità e la flessibilità degli AGV. Oggi, queste otto macchine operano senza sforzo, tre turni al giorno.

L’espandibilità che garantisce il ROI

L’introduzione degli AGV nelle operazioni di Arla Foods a Götene, in Svezia, è un bell’esempio di espandibilità degli AGV. Da quando l’amministrazione decise di utilizzare gli AGV, l’approccio è stato graduale. Gli AGV sono stati introdotti in tre fasi nei diversi processi di trasporto. Al termine del progetto sono stati installati in totale nove AGV e Arla Foods ha realizzato un ritorno sull’investimento dopo due anni.

Portare il latte a 6 milioni di persone

Le operazioni di distribuzione di Arla Food nel Regno Unito utilizzano AGV per spostare 1,5 milioni di litri di latte ogni giorno. In questo ‘frigorifero’ personalizzato più di 90 modernissimi AGV trasportano latte dalle stazioni di riempimento a quelle di invio, percorrendo ciascuno più di 15 km al giorno. Quest’azienda casearia consegna il latte a quasi sei milioni di abitanti delle contee di Greater Manchester, Somerset e West Midlands.

Per saperne di più su come gli AGV possono rispondere alle tue sfide nel settore caseario, parla con uno dei nostri specialisti dell’automazione e leggi una delle nostre storie di successo.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.