Salta al contenuto principale
blog | Prestazioni degli AGV: approfondimento sulle reti neurali |
|
2 minuti di lettura

Prestazioni degli AGV: approfondimento sulle reti neurali

Apprendimento automatico, reti neurali: paroloni della logistica moderna, ma cosa significano davvero? Serve un esperto che ci spieghi. Paul Hamblin, redattore della rivista Logistics Business Magazine, ne ha incontrato uno.

Kollmorgen, specialista di AGV e robot mobili, misura le prestazioni e il comportamento dei sistemi AGV sia a livello di sistema che di singoli AGV a bordo. Raccoglie informazioni su motorizzazioni, scanner laser, localizzazione, traffico e interferenza di ostacoli per identificare tendenze e modelli che contribuiscano a migliorare i prodotti e le configurazioni di sistema.

Le misurazioni possono riguardare ad esempio alti e bassi nella produttività o tendenze di utilizzo giornaliero, e i dati possono essere usati per ottimizzare i percorsi, incrementare i rendimenti e calcolare uno sfruttamento più intelligente delle risorse. Per gli utenti finali questo significa costi ridotti e maggiori profitti. I dati raccolti possono inoltre fornire indizi importanti in merito a processi esterni che potrebbero disturbare le prestazioni degli AGV. Esempi possono essere pedoni presenti sulla traiettoria degli AGV o carrelli elevatori manuali in movimento in aree pianificate in origine per l'uso principale da parte di AGV.

Ma come è possibile tutto questo? Samuel Alexandersson, Manager Product Management AGVs presso Kollmorgen, sarà la nostra guida.

“Una rete neurale artificale è un modello di calcolo basato genericamente sulla struttura del cervello umano,” inizia così. “Le cellule del nostro cervello, dette neuroni, sono connesse attraverso un'intricata rete di nervi lungo i quali viaggiano i segnali elettrochimici. Più semplicemente, possiamo dire che se i pesi dei segnali di ingresso sono sufficientemente robusti, il neurone si innesca e il segnale prosegue al successivo insieme di cellule a cui è collegato il neurone.

“In questo modo la struttura delle connessioni tra tutti i diversi neuroni del nostro cervello determina la modalità di propagazione di un segnale, e quando impariamo qualcosa di nuovo, quello che accade davvero nel nostro cervello è una nuova strutturazione delle connessioni.

“In una rete neurale artificiale, i segnali sono digitali e non elettrochimici e la robustezza delle connessioni è memorizzata sotto forma di pesi. Inizialmente, questi pesi hanno un valore casuale, cioè quando immettiamo un input nella rete, viene emesso solo un output casuale senza significato. Ma, nello stesso modo in cui noi umani impariamo dall'esperienza, possiamo fare in modo che il modello impari dall'esperienza sotto forma di dati.

“Ciascun punto di dati è un input e un output previsto e questi abbinamenti sono esempi da cui imparare. Usando questi cosiddetti algoritmi di apprendimento automatico per regolare gradualmente i pesi, l'output del modello si avvicina sempre di più all'output previsto, in modo da imparare a fare previsioni.

“Ad esempio, se dobbiamo insegnare a una macchina a distinguere tra un cane e un gatto, dobbiamo costruire un set di dati con immagini (input), dove ciascuna immagine ha un'etichetta che indica se si tratta di un cane o di un gatto (gli output corretti). Dopo aver fatto esercitare la rete neurale sul set di dati, possiamo immettere una nuova immagine, e anche se la rete non ha mai visto prima questa immagine, ci dirà se si tratta di un cane o di un gatto”.

Può farci qualche esempio di come si possono generare informazioni da dati in un contesto logistico?

“Progettare un sistema AGV può essere un task complesso che richiede notevole competenza ed esperienza,” risponde. “Quando si progetta ad esempio una rete stradale, si devono configurare correttamente decine di migliaia di singole tratte. È certo facile commettere un errore e spesso gli errori non vengono individuati finché non si esegue il sistema in modalità di simulazione.

“Pertanto, stiamo attualmente sviluppando strumenti in grado di analizzare direttamente la rete stradale, in modo che l'utente riceva subito un feedback. Nell'ambito di test AB interni, abbiamo osservato un miglioramento di 5 volte nel tempo necessario agli utenti per individuare la causa all'origine di una configurazione errata.

“Un'indicazione più marginale dell'impatto che possiamo avere con un approccio basato sui dati riguarda un caso di assistenza in cui un problema che un tecnico tentava di risolvere da ore con metodi convenzionali è stato risolto in 10 minuti con un prototipo che analizza automaticamente i dati di configurazione”.

Ed eccoci, come sempre, alla vecchia storia dei cani e dei gatti.

Autore: Paul Hamblin, Logistics Business Magazine

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.