Salta al contenuto principale
blog | Il design italiano te lo offre Kollmorgen |
|
2 minuti di lettura

Il design italiano te lo offre Kollmorgen

Che cosa ti viene in mente quando pensi all’Italia? Certamente molti di voi penseranno al vino, alla pasta, alla Ferrari e a Gucci. Altri penseranno all’agricoltura, alla musica, alle stoffe e ad altri prodotti gradevoli esteticamente. Ma pochi sanno che molte cose “Made in Italy” sono state in una determinata fase movimentate da veicoli a guida automatica (AGV).

Automazione e veicoli a guida automatica hanno supportato numerose industrie italiane per decenni, specialmente quelle che lavoravano con materiali e prodotti di grandi dimensioni, pesanti e/o pericolosi. Inoltre, Kollmorgen aiuta queste industrie a migliorare la loro efficienza sin dagli anni ‘80.

"Made in Italy"

Un settore che è stato tra i primi ad avvantaggiarsi dell’utilizzo di AGV nei suoi processi è stato quello della ceramica e delle piastrelle. Negli anni ‘80 la produzione di piastrelle era diventata un processo industriale di massa. Gli stili decorativi dovevano adattarsi ai nuovi metodi di produzione, che puntavano su economie di scala.

Per soddisfare la richiesta, i produttori introdussero l’automazione nella produzione, inclusi gli AGV per la gestione e l’immagazzinamento di materiali grezzi e cotti e per la movimentazione dei pallet con i prodotti finiti. Molte di queste installazioni di AGV furono progettate e sviluppate da partner di Kollmorgen in Italia.

Logistica semplificata mediante l’automazione

Progettati per movimentare beni e prodotti all’interno di uno stabilimento, gli AGV si integrano facilmente alle operazioni manuali esistenti e ad altre macchine automatiche. Gli AGV si muovono autonomamente, automaticamente e senza necessità di operatore o strutture fisse a terra, garantendo un livello elevato di flessibilità per sviluppi futuri di un impianto o di un magazzino. Essi possono operare senza limitazioni, in luoghi di lavoro ristretti, con conseguente risparmio di tempo, energia e requisiti di spazio.

Maggiore sicurezza in tutti gli ambienti

Uno dei maggiori vantaggi degli AGV è la sicurezza sul posto di lavoro. Progettati e programmati per l’esecuzione di attività senza operatore, il movimento degli AGV non è impedito da limiti visivi, come quando si movimentano materiali e prodotti di grandi dimensioni.

Tutti gli AGV integrano componenti e routine che impediscono collisioni e incidenti con lavoratori, strutture del luogo di lavoro e altri AGV.

Evitare gli incidenti contribuisce a ottimizzare la sicurezza dei lavoratori e a ridurre i costi di manutenzione/riparazione delle attrezzature. Infine, la sicurezza degli AGV contribuisce a creare un luogo di lavoro armonioso, incrementando la soddisfazione nella professione e mantenendo uniforme la qualità del prodotto.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.