Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Apparecchiature avanzate in acciaio inossidabile per la produzione farmaceutica e biofarmaceutica

Con il rapido sviluppo dell'automazione industriale, i campi di applicazione dei liofilizzatori (essiccatori sottovuoto a congelamento) si sono notevolmente ampliati. Per rispondere all'evoluzione delle esigenze di automazione e ai requisiti specifici dei diversi ambienti applicativi, i produttori di liofilizzatori devono aggiornare costantemente le proprie apparecchiature.

Sfida

Le tecnologie intelligenti consentono livelli di automazione sempre più elevati negli impianti produttivi. In questi ambienti altamente automatizzati, il sistema di carico e scarico del liofilizzatore sottovuoto è integrato nel sistema di automazione complessivo. Il portello del liofilizzatore, pur essendo pesante, deve garantire un movimento fluido e un posizionamento estremamente preciso. Per eseguire correttamente le operazioni di apertura e chiusura sono quindi necessari servomotori ad alta precisione.

I liofilizzatori svolgono un ruolo fondamentale nella produzione farmaceutica. In questi ambienti produttivi, la volatilizzazione di alcune polveri e sostanze liquide può generare e accumulare polveri combustibili, creando un potenziale rischio per la sicurezza. I sistemi di isolamento e le corrette pratiche di progettazione degli impianti contribuiscono a mitigare tali rischi; tuttavia, permane la possibilità che siano presenti polveri pericolose, anche solo per periodi limitati, in quantità sufficienti a creare un'atmosfera potenzialmente esplosiva.

Per questo motivo, i sistemi di motion control dei liofilizzatori devono essere progettati con adeguate protezioni per ambienti a rischio di esplosione, al fine di prevenire l'innesco delle polveri depositate sulle apparecchiature o sospese nell'atmosfera.

Soluzione

Gli esperti di motion control di Kollmorgen raccomandano il servomotore AKME per ambienti a rischio di esplosione, certificato ATEX, in abbinamento al servoazionamento AKD, come soluzione ad alte prestazioni per contribuire a prevenire il rischio di esplosione negli ambienti di automazione occasionalmente esposti a polveri o gas pericolosi.

La serie AKME offre dimensioni compatte, un'elevata coppia, prestazioni stabili e opzioni di configurazione standard che assicurano una versatilità paragonabile a quella di una soluzione personalizzata. Queste caratteristiche rendono i motori AKME la soluzione ideale per l'automazione ad alta precisione del portello del liofilizzatore. La versione con doppio albero di uscita consente di movimentare in modo fluido e preciso il pesante portello del liofilizzatore sottovuoto, assicurandone il posizionamento accurato nella posizione desiderata. Le certificazioni ATEX e IECEx contribuiscono inoltre a garantire il funzionamento sicuro del liofilizzatore in ambienti potenzialmente esposti a polveri combustibili.

Il motore AKME si integra perfettamente con il servoazionamento ad alte prestazioni AKD, che include il collaudato strumento WorkBench™ per la parametrizzazione e la messa in servizio, consentendo una rapida configurazione dei parametri e un controllo semplice ed efficiente. WorkBench™ fornisce inoltre informazioni in tempo reale sullo stato operativo del servoazionamento, permettendo di ottimizzare le sequenze di motion e massimizzare le prestazioni della macchina.

Risultati

Grazie ai motori AKME per ambienti a rischio di esplosione, i clienti ottengono elevate prestazioni del sistema servo insieme alle certificazioni per l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive nelle aree Zona 2 per i gas e Zona 22 per le polveri. In combinazione con le potenti e complete funzionalità del servoazionamento Kollmorgen AKD, questa soluzione aiuta i clienti a ottimizzare le apparecchiature di automazione, ridurre i consumi energetici e migliorare l'efficienza operativa, rafforzando la propria competitività in un mercato sempre più esigente.

I liofilizzatori sottovuoto sono costituiti principalmente da due sistemi: il sistema di refrigerazione e il sistema del vuoto. Il materiale contenente acqua viene congelato fino al punto eutettico, in modo che l'umidità presente si trasformi in ghiaccio. Successivamente, in un ambiente ad alto vuoto, il calore provoca la sublimazione del ghiaccio direttamente in vapore acqueo, senza passare per lo stato liquido. Il vapore acqueo viene quindi condensato e rimosso, lasciando il materiale in uno stato disidratato. Questo processo è ampiamente utilizzato nei settori farmaceutico, chimico, alimentare e in numerose altre applicazioni industriali.

 

AKME ATEX/IECEx Servo Motor
Servoazionamenti della famiglia AKD Kollmorgen
Scarica come PDF

Orientarsi negli ambienti a rischio: come selezionare motori certificati ATEX e UL

Una guida completa alla conformità normativa per allineare i requisiti ATEX e UL alle prestazioni richieste, ottimizzando la selezione dei servomotori per ambienti HazLoc.

Scopri di più

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Applicazioni in ambienti a rischio

Orientarsi negli ambienti a rischio: come selezionare motori certificati ATEX e UL >

Una guida completa alla conformità normativa per allineare i requisiti ATEX e UL alle prestazioni richieste, ottimizzando la selezione dei servomotori per ambienti HazLoc.
La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti >

La serie di servomotori AKME con certificazione ATEX consente lo sviluppo di AGV per carichi pesanti destinati ad ambienti pericolosi nei settori chimico, della verniciatura, della lucidatura e in altri contesti produttivi specializzati.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano
Quale motore scegliere per le applicazioni in ambienti pericolosi?

AKME vs. Goldline: quale motore scegliere per le applicazioni in ambienti pericolosi?  >

La nuova Serie AKME per ambienti a rischio offre certificazioni ATEX e IECEx, oltre a compattezza e versatilità senza precedenti. Confronta la Serie AKME con EB Goldline.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Brochure sui Motori Antideflagranti

Brochure sui Motori Antideflagranti >

Trovare motori che soddisfino le specifiche di prestazione e che siano certificati per l'uso in aree pericolose nella tua regione può essere una sfida. Scopri l'ampia selezione di servomotori antideflagranti certificati UL, ATEX e IECEx di…

Come faccio a sapere se il mio motore è antideflagrante? >

Un motore antideflagrante è chiaramente contrassegnato da una targhetta che identifica la sua idoneità per un determinato ambiente pericoloso.  La targhetta indicherà la classe di pericolosità, la divisione e il gruppo per cui il motore è…

Perché usare motori a prova di esplosione? >

I motori elettrici generano calore in condizioni operative normali e hanno il potenziale di generare una scintilla se una bobina del motore si guasta. Temperature eccessive dell'alloggiamento del motore o una scintilla non adeguatamente contenuta…