Salta al contenuto principale
blog | Catch the future while you can |
|
2 minuti di lettura

Catch the future while you can

Industria 4.0, la quarta rivoluzione industriale sta modificando il modo in cui i materiali e le informazioni si muovono nelle fabbriche. Questo sta avvenendo in tutti i tipi di attività e in tutto il mondo Un cambiamento paradigmatico che sta creando non solo moltissime opportunità ma anche molto stress per i decision maker. Dove e quando investire? In che cosa investire? I piccoli robot mobili posso dare in questo lo slancio decisivo.

Le smart factory

Il primo robot industriale fu venduto nel 1961 a General Motors. Fu progettato per trasferire parti da un punto all’altro di una delle fabbriche dell’azienda. Un grande salto in avanti per quel tempo. Dagli anni 1960 i bracci robotici sono stati una parte naturale del settore industriale automotive, oltre che di tanti altri settori industriali.

Oggi parliamo di fabbriche intelligenti, in linea con il concetto di Industria 4.0. L’uomo lavora a fianco di robot industriali, i cosiddetti cobot, e i dati vengono trasferiti senza interruzione attraverso tutti i tipi di sistemi. Robot mobili intelligenti, quali Comau Agile1500, stanno guadagnando terreno dal momento che riescono a spostare agilmente materiali tra le postazioni di lavoro. La smart factory è aperta, agile e sempre pronta a produrre e a consegnare quello che desiderano i consumatori.

Libertà controllata

La movimentazione intelligente dei materiali è un ingrediente chiave di una smart factory. Recentemente, Kollmorgen ha introdotto la navigazione naturale per i veicoli a guida automatica (AGV) compresi i robot mobili, i veicoli a guida autonoma e i carrelli. La navigazione naturale consente al veicolo di spostarsi utilizzando oggetti dell’ambiente, invece di riflettori o indicatori. Le postazioni di lavoro possono essere collocate ovunque, e possono essere ricollocate con facilità.

Ma le regole del traffico? Una classica sfida per gli AGV, che cresce con il numero di veicoli, se si vogliono evitare ingorghi di traffico senza perdere troppa flessibilità. Il più recente software di sistema di Kollmorgen utilizza algoritmi avanzati per la pianificazione del traffico, facendo risparmiare tempo durante l’avvio e quando si attuano delle modifiche. Unito alla navigazione naturale, ciò significa che i veicoli sono sempre liberi di seguire il percorso più intelligente per la postazione successiva.

Non c'è tempo da perdere

Siamo nel pieno della quarta rivoluzione industriale. In un mondo sempre più globale le richieste da parte dei consumatori riguardo ai tempi di consegna e alla qualità saranno sempre maggiori. Robot mobili intelligenti non saranno certo la risposta a tutte le sfide dell’Industria 4.0, ma a un sorprendente numero di esse. Per essere operativi ci vuole relativamente poco tempo e il periodo di ammortamento è spesso solo di 1-2 anni.

Fra qualche anno, le persone andranno al lavoro in auto a guida autonoma. È realistico allora pensare che continueranno a guidare carrelli elevatori? Catch the future while you can. Inizia il tuo percorso verso una smart factory leggendo informazioni sull’Industria 4.0 o contatta direttamente noi o uno dei nostri partner. Anche abbonarsi alla nostra newsletter è un ottimo modo per restare aggiornati.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.