Das Kollmorgen Essentials Motion System bietet Ihnen die benötigten Antriebsfunktionen zu einem beispiellos günstigen Preis. Jedes System umfasst einen Servomotor und einen Servoantrieb mit Ein-Kabel-Technologie. Es ist somit ein komplettes, vorgefertigtes und leistungsoptimiertes Paket, das für eine schnelle Lieferung und eine einfache Einrichtung ausgelegt ist.
1G Motion System
Entdecken Sie Antriebstechnik, die wie gemacht ist für Ihre Maschine. Das Kollmorgen 1G Motion System bietet eine breite Palette an Optionen und Funktionen und überzeugt durch seine hohe Zuverlässigkeit.
Erfahren Sie MehrKollmorgen Essentials Motion Systems
Leistungsoptimiert. Wertorientiert. Zuverlässig. Das Kollmorgen Essentials™ Motion System ist nach Anschluss sofort einsatzbereit.
Erfahren Sie MehrDas Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.
Related Resources
Wann sollte man von einem Schrittmotor auf einen Servomotor wechseln? >
Sie fragen sich, wann Sie von Schrittmotoren zu Servomotoren umstellen sollten? Erfahren Sie mehr über sechs Anzeichen, Schrittmotorengrenzen und darüber, wie kostengünstige Servomotoren die Modernisierung Ihrer Antriebstechnik vereinfachen.
Beherrschen der mehrachsigen Bewegungssteuerung in modernen Fertigungszellen >
Je größer Bewegungssysteme werden, desto schwieriger wird die Synchronisation. Erfahren Sie, wie moderne Fertigungszellen auch bei hohem Tempo Präzision, Stabilität und Durchsatz gewährleisten.
Kollmorgen Essentials: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget >
Entdecken Sie, wie Sie mit Kollmorgen Essentials hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit erreichen – jetzt noch schneller, einfacher und kostengünstiger. Die neue Kollmorgen Essentials Linie bietet komplette, vorgefertigte…
Einführung des Kollmorgen Essentials™ Systems für leistungsstarke, erschwingliche Präzisionsbewegung für jede industrielle Achse >
Für eine einfachere Antriebssteuerung, eine schnellere Einrichtung und minimierte Kosten. Kollmorgen Essentials™ Motion Systems sind für präzise Servoleistung und Wertoptimierung ausgelegt.
Das Einmaleins der Funktionalen Sicherheit: Was, Warum und Wie >
Selbst in Ländern, in denen keine Normen zur Funktionalen Sicherheit vorgeschrieben sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass unzählige Kunden normgerechte Geräte fordern werden. Ob zum Schutz der Angestellten, der Reputation des Unternehmens oder…
Kollmorgen macht's möglich: Führender Anbieter von automatischen Verpackungslösungen kann korrekt dimensionierte Kartons auf Knopfdruck liefern >
Das Know-how von Kollmorgen rund um Antriebskomponenten für Verpackungsmaschinen hat Packsize geholfen, komplexe Herausforderungen zu meistern und bahnbrechende automatische Verpackungslösungen zu entwickeln.
Bandbreite, Verstärkung und Phasenreserve in Servosystemen: Was bedeutet Phasenreserve? >
Phasenreserve ist ein Wert im Frequenzbereich, den man aus dem Bode-Diagramm entnehmen kann und der den Wert der Phasenverschiebung über -180° an dem Punkt angibt, wo der Amplitudenngang den 0dB-Wert kreuzt.
Fünf Tipps für eine optimale Antriebsleistung in der Metallbearbeitung >
Laser-, Wasserstrahl- und Plasmaschneidemaschinen haben eines gemeinsam: Kunden wünschen sich ideale Leistung für die Zukunft. Der Antrieb macht den Unterschied. Mit der Umsetzung der folgenden fünf Tipps zum Antriebsdesign können Sie Ihre Maschine…