Essentials Motion System di Kollmorgen offre tutte le funzionalità di motion di cui hai bisogno, con un rapporto qualità-prezzo senza precedenti. Ogni sistema comprende un servomotore, un servoazionamento e la tecnologia a cavo singolo, in una soluzione preconfigurata e perfettamente integrata, ottimizzata per una consegna rapida e un’installazione senza complicazioni.
1G Motion System
Scopri il motion creato apposta per la tua macchina. 1G Motion System di Kollmorgen offre una gamma completa di opzioni e funzionalità per progettare senza compromessi.
Scopri di piùEssentials Motion System di Kollmorgen
Prestazioni combinate. Forte valore competitivo. Affidabilità garantita. Essentials™ Motion Systems di Kollmorgen è pronto per essere collegato, alimentato e messo subito in funzione.
Scopri di piùProgetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.
Altre Risorse
Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >
Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >
Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.
Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >
Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…
Presentazione di Essentials ™ Motion System di Kollmorgen per un motion di precisione ad alte prestazioni e a prezzi accessibili per ogni asse industriale >
Semplifica la progettazione del motion, accelera la configurazione e riduci i costi. I sistemi Kollmorgen Essentials™ Motion System sono ottimizzati per offrire prestazioni servo precise a un prezzo competitivo.
Sicurezza funzionale I: il Cosa, il Perché e il Come >
Anche per le aziende situate in paesi che non richiedono standard di sicurezza funzionale, è probabile che un certo numero dei loro clienti chieda apparecchiature conformi. Dalla tutela dei dipendenti e dell’immagine aziendale al miglioramento della…
Kollmorgen aiuta un fornitore di soluzioni nel settore del packaging automation a soddisfare la domanda di imballaggi personalizzati su richiesta. >
L'esperienza di Kollmorgen nei componenti di controllo del motion per i macchinari di confezionamento ha aiutato Packsize ad affrontare sfide impegnative per creare soluzioni innovative di packaging automation.
Larghezza di banda, guadagno e margine di fase nei servosistemi: che cos'è il margine di fase? >
Il margine di fase è una misura nell'ambito della frequenza, presa da un diagramma di Bode, che calcola la quantità di ritardo di fase al di sopra di -180 gradi nel punto sul grafico dell'ampiezza che attraversa 0 dB (guadagno incrociato sulla…
Cinque consigli di motion per prestazioni ottimali di taglio del metallo ad alta definizione >
Le macchine di taglio a getto d'acqua, laser e plasma hanno tutte una cosa in comune: i clienti cercano prestazioni di nuova generazione. Quando i produttori acquistano una macchina nuova o aggiornata, si concentrano sulle capacità che consentiranno…