Skip to main content

101 Möglichkeiten Ihren Servomotor zu bremsen >

Häufig werden Servomotoren zurückgegeben, weil die Bremsen verschlissen sind. Dies ist fast immer darauf zurückzuführen, dass die Bremse aktiviert wurde, während der Motor bzw. die Last sich bewegte. Die Aktivierung einer Motorbremse in einem…

Die Entwicklung von Kollmorgen - Teil V >

Das Unternehmen Inland wurde 1948 von einem arbeitslosen Einwanderer mit einem Nettovermögen von ca. 4.000 USD gegründet. Standort des Unternehmens und Arbeitsplatz der sechs Mitarbeiter waren der Keller und die Garage im Haus der Unruhs. Lesen Sie…

Fahrerlose Fahrzeuge - bei Volvo schon 1973 Realität >

Lesen Sie die spannende Geschichte, wie Volvo FTS in ihre Produktion eingeführt hat. Auch wenn 1973 vor 100 Jahren scheint, ist die Technologie relevanter als je zuvor.

Neue und interessante Anwendungen profitieren von Servotechnologien >

Das Moore'sches Gesetz wurde lange für Fortschritte in technologie-basierten Branchen angewendet. Sowohl die Servo- als auch die Automatisierungstechnik profitieren von dem exponentiellen Fortschritt der Speicherkapazität und der Prozessorleistung…

Werfen Sie Ihr Geld nicht den Kabelgesellschaften in den Rachen! >

Bei der Entwicklung einer neuen Maschine konzentrieren sich Maschinenbauer in erster Linie auf Funktionalität und Zuverlässigkeit. Ideen werden zu Papier gebracht und Funktionskomponenten in Blockdiagrammen miteinander verbunden. Dünne Linien zeigen,…

Mit Direktantriebstechnologie vermeiden Sie unansehnliche Streifen auf dem Trägermaterial >

Um Geschwindigkeitsschwankungen zu vermeiden, die zu ungleichmäßiger Beschichtung und unerwünschten horizontalen Streifen auf dem Trägermaterial führen, erfordern Beschichtungs- und Laminieranwendungen präzise Drehzahlregelungen. Entscheidend für…

AKD BASIC – ist das wirklich DAS Basic? >

Unter uns gibt es ein paar Nostalgiker, die sich noch an die Zeit erinnern, als sie zum ersten Mal der Sprache BASIC begegneten. BASIC? Was ist das nun wieder?

Herausforderung „Got Milk?“ in europäischen Molkereien >

Arla Foods, Europas zweitgrößtes Molkereiunternehmen, setzt seit 2009 in ihren Anlagen AGVs ein. Lesen Sie den ARtikel, um zu erfahren, wie Arla Foods sicherstellt, dass jeder "Milch bekommt".

Exzentrizität, Flattern und wie ein Servosystem helfen kann >

Die Exzentrizität ist als das Maß definiert, um das eine Walze von der absolut kreisrunden Form abweicht. Im Idealfall sollte die Exzentrizität Null betragen; in der Realität ist dies jedoch nie der Fall. Im Grunde besitzt keine einzige Walze einen…

FTS in der neuen Industrielandschaft >

Die nächste Generation von Industrien steht vor neuen Herausforderungen. Welche Rolle können FTS spielen?

Direktantriebe und mechanische Getriebe für Laborausstattung >

In einer Reihe von Beiträgen in „Blog in Motion“ ist bereits von Direktantrieben und den zahlreichen Leistungsvorteilen, die sie bieten, die Rede gewesen. Aber haben Sie schon einmal an die enormen Einsparungen bei den Lebenszykluskosten gedacht, die…

8 Tipps zur Verringerung oder Unterbindung von EMB-Rauschen >

Lärm (und ich spreche nicht von dieser furchtbaren Band, die letztes Jahr auf dem Sommerfest gespielt hat), sondern Störungen durch elektromagnetische Beeinflussung (EMB). Bei der Vermeidung von Problemen durch EMB-Störungen gibt es 8 wichtige…