Skip to main content
blog | Was sind Pferdestärken und warum werden sie für Servomotoren verwendet? |
|
2 Minuten Lesezeit

Block and Tackle Artikelreihe „Grundlagenwissen“ Teil 1 – Pferdestärke

Willkommen zu unserer Artikelreihe „Grundlagenwissen“ in Blog in Motion! Wir kehren zu den Grundlagen zurück, um einige Fragen zu beantworten, die unterschiedliche Themen abdecken. Wir stellen die Frage – und bieten dann eine Antwort. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen zu anderen Fragen oder Themen – fügen Sie einfach einen Kommentar zu diesem Blog-Beitrag hinzu und wir setzen ihn auf unsere Liste. Und jetzt fangen wir an!

 Frage: Was sind Pferdestärken (PS) und warum werden sie für Servomotoren verwendet?
 
Antwort:

Pferde Pferdestärken (PS) ist eine Maßeinheit für Leistung, die sich näher beschreiben lässt als die Geschwindigkeit, mit der Arbeit ausgeführt wird. Es gibt leicht unterschiedliche Definitionen für die Umrechnung der Einheit in Watt, die vom beschriebenen Mechanismus abhängen: mechanisch, elektrisch, Kessel, metrisch usw. In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf Servomotorsysteme.

Die SI-Einheit „Watt“ für die Leistungsmessung wird in den meisten Ländern der Welt verwendet. Die Einheit „PS“ hält sich jedoch hartnäckig, da sie in der Regel verwendet wird, um das Leistungsvermögen eines Motors anzugeben, was bei der Definition eines Systems das Potenzial für Verwechslungen zwischen der Eingangleistung in Watt, der Ausgangsleistung in Watt [hp] und der von einer Last benötigten Leistung reduziert.

Nebenbei bemerkt – das Watt (W) ist nach dem schottischen Ingenieur James Watt (1736–1819) benannt. (Denken Sie daran, für Einheiten, die nach einer Person benannt wurden, einen Großbuchstaben zu verwenden, z. B. „A" für Ampere, „V“ für Volt usw.)

Für Elektromotoren gilt: 1 PS = 746 Watt.
 
Die grundlegende Gleichung für die Berechnung von Pferdestärken lautet:

 Grundgleichung für die Berechnung der Pferdestärken (imperiales System)

Die Konstante 5252 ist das abgerundete Ergebnis der Rechnung: 33.000 ft-lb/Minute / 2π rad/Umdrehung.

Überliefert ist, dass der Standardwert von 33.000 ft-lb/Minute um 1783 von James Watt und Matthew Boulton basierend auf der geschätzten Leistung eines Brauereipferdes festgelegt wurde.

Da 1 ft-lb gleich 1,35582 Nm ist, wäre die entsprechende metrische Gleichung:
 
Grundgleichung für die Berechnung der Pferdestärken (metrisches System)

Pferdestärken (PS) werden in Datenblättern von Servomotorkatalogen in der Regel als relative Zahl für den Vergleich der kontinuierlichen und/oder Spitzenleistung bei der Auswahl eines Servomotors verwendet, da für die meisten Anwendungen die erforderlichen Betriebsdrehmomente und -drehzahlen bekannt sein müssen.

Teilen Sie uns mit, ob Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Thema in der Antriebstechnik haben!

Kontaktieren Sie uns

Servomotoren der AKME-Baureihe

Die AKME-Baureihe basiert auf der AKM-Plattform und ist für den Einsatz in Umgebungen der Zone 2 und Zone 22 mit globaler ATEX- und IECEx-Zertifizierung ausgelegt.
Erfahren Sie Mehr

AKMA-Servomotoren

Der leichte AKMA-Servomotor ist für raue Umgebungen wie die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung konzipiert und zeichnet sich durch Leistung und Zuverlässigkeit aus.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Industriedruckmaschine – ein Anwendungsbeispiel für Kollmorgen Essentials-Servomotoren als Umrüstung von Schrittmotoren

Wann sollte man von einem Schrittmotor auf einen Servomotor wechseln? >

Sie fragen sich, wann Sie von Schrittmotoren zu Servomotoren umstellen sollten? Erfahren Sie mehr über sechs Anzeichen, Schrittmotorengrenzen und darüber, wie kostengünstige Servomotoren die Modernisierung Ihrer Antriebstechnik vereinfachen.
Bestückungsautomat zum Aufbringen von Bauteilen auf Leiterplatten

Wie Mechatronikdesign die Leistung von Bewegungssystemen verbessert >

Entdecken Sie, wie die Mechatronik-Konstruktion die Leistung von Bewegungssystemen durch die Integration von Servosystemen und Steuerungen steigert – für eine schnellere Inbetriebnahme und integrierte Bewegungssteuerung.
Effizientere Maschinen entwickeln

Effizientere Maschinen entwickeln: Wie Maschinenbauer Komplexität reduzieren und gleichzeitig Leistung und Flexibilität steigern >

Steigende Maschinenkomplexität, lange Inbetriebnahmezeiten und wachsender Engineering-Aufwand stellen viele OEMs vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Druck, leistungsstarke und flexible Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.
Deutsch
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen stellt neue Steuerung und Hochspannungsfähigkeit im Essentials™-Portfolio vor >

Kollmorgen Essentials erweitert sein Angebot um eine neue 8-Achsen-Steuerung und Hochspannungsantriebe, um den Bau maßgeschneiderter Antriebssysteme für industrielle Anwendungen zu ermöglichen.
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Deutsch
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget

Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget >

Entdecken Sie Kollmorgen Essentials für hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit. Die neue Komplettserie ermöglicht es Maschinenbauern, Projekte schneller zu spezifizieren, einfacher zu integrieren und kostengünstiger zu skalieren.…
Deutsch
Kollmorgen Essentials™: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget

Kollmorgen Essentials: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget >

Entdecken Sie, wie Sie mit Kollmorgen Essentials hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit erreichen – jetzt noch schneller, einfacher und kostengünstiger. Die neue Kollmorgen Essentials Linie bietet komplette, vorgefertigte…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…