Salta al contenuto principale
blog | Che cos’è il cavallo vapore e come si utilizza con il servomotore? |
|
2 minuti di lettura

Block and Tackle Serie Paranchi volume 1 - Il cavallo vapore

Benvenuti nella nostra serie Paranchi su Blog in Motion! Siamo partiti dalle basi per poter rispondere ad alcune domande che toccano diversi aspetti. Poniamo la domanda e poi offriamo una risposta. Sarà per noi un piacere ricevere il vostro feedback su altri quesiti o altri temi che possano interessarvi: è sufficiente aggiungere un commento in questo blog e noi lo inseriremo nel nostro elenco. Iniziamo!

 Domanda: Che cos’è il cavallo vapore (CV) e come si utilizza con il servomotore?
 
Risposta:

Cavalli  Il cavallo vapore (CV) è l’unità di misura della potenza che può anche essere definita come il tasso per misurare il lavoro compiuto. Esistono definizioni leggermente diverse riguardo alla sua conversione in watt, a seconda del meccanismo cui si fa riferimento: impianto meccanico, elettrico, caldaia, sistema metrico ecc. L’argomento che affrontiamo qui è quello dei servomotori.

Il watt è l’unità di misura della potenza del Sistema internazionale adottata dalla maggior parte dei paesi del mondo. Tuttavia l’unità "hp" (horsepower) sopravvive ed è utilizzata per indicare nello specifico la capacità di produttività di un motore elettrico, riducendo la possibile confusione tra watt in ingresso, watt in uscita (hp) e watt necessari per un carico quando si definisce un sistema.

Solo una nota: il watt (W) prende il nome da un ingegnere scozzese, James Watt (1736-1819). (Ricordarsi di usare la maiuscola per unità di misura che derivano il nome da un nome di persona, come ampere (A), volt (V) e così via)

Per i motori elettrici: 1 hp = 746 Watt
 
L’equazione di base per calcolare il cavallo vapore è:

 Equazione di base per il calcolo dei cavalli vapore (sistema imperiale)

La costante: 5252, è il risultato arrotondato dato da: 33.000 piedi-libbre/minuto / 2π rad/giro.

La storia vuole che il valore standardizzato di 33.000 piedi-libbre/minuto sia stato definito da James Watt e Matthew Bouilton intorno al 1783 sulla valutazione del lavoro svolto da un cavallo di un birrificio.

Dato un valore di 1,35582 Nm/ ft-lb, l’equazione metrica equivalente sarebbe:
 
Equazione di base per il calcolo dei cavalli vapore (sistema metrico)

Il cavallo vapore (hp) indicato nelle schede dati dei cataloghi dei servomotori è per lo più usato come numero relativo a fini di confronto di capacità continua e/o di picco quando si sceglie un servomotore, in quanto per la maggior parte delle applicazioni occorre conoscere le coppie e le velocità di lavoro necessarie.

Fateci sapere se avete domande su questo o su altri temi sul movimento!

Consulta un esperto

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Servomotori AKMA

Il servomotore AKMA, pur essendo leggero, è progettato per ambienti difficili come il settore food & beverage e offre prestazioni e affidabilità elevate.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
Macchina automatica Pick-and-Place per l'installazione di componenti su una scheda elettronica

Come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control >

Scopri come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control grazie all'integrazione di servosistemi e controllo, riducendo i tempi di messa in servizio e ottimizzando le prestazioni dell'intero sistema.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Quali sono le differenze tra servomotori CC, BLDC e CA?

Quali sono le differenze tra servomotori CC, BLDC e CA? >

Comprendi le differenze tra servomotori CC, servomotori BLDC e servomotori CA. Scegliere il tipo giusto per la tua applicazione è fondamentale per ottenere livelli ottimali di prestazioni, efficienza e longevità.