Ana içeriğe atla
blog | Beygir gücü nedir ve servo motorlarda nasıl kullanılır? |
|
2 dakikalık okuma

Bloke ve Tutma Bloke ve Tutma Serisi 1 - Beygir Gücü

Blog in Motion'da Bloke ve Tutma serimize hoş geldiniz! Bir dizi konu hakkında bazı sorulara cevap verebilmek için özümüze döndük. Soruyu soruyoruz ve cevabını veriyoruz. Sormak istediğiniz başka sorular için de geri bildirimlerinizi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu blog gönderisinin altına yorum yapmanız yeterlidir. Başlıyoruz!

Soru: Beygir gücü (hp) nedir ve servo motorlarda nasıl kullanılır?
 
Cevap:

Atlar Beygir gücü (hp) bir tür güç ölçüsüdür. Gerçekleşen işteki oran olarak da tanımlanabilir. Mekanizmaya (mekanik, elektrik, boyler, metrik vs.) bağlı olarak vat birimine çevrilmesinde biraz farklı izahlar vardır. Buradaki odak noktamız servo motor sistemleri olacaktır.

SI birimi Vat birçok ülke tarafından adapte edilmiş bir güç ölçümüdür. Ancak hp birimi genelde geçerliliğini sürdürür çünkü vat girişi ve vat çıkışı [hp] arasındaki potansiyel karmaşayı azaltarak bir elektrik motorunun çıkış kapasitesini özellikle tanımlamak için kullanılır ve bir sistemi tanımlarken vat bir yük tarafından talep edilir.

Bir kenar notu - James Watt (1736-1819) adlı İskoçyalı bir mühendis, vata (W) adını vermiştir. (Ayrıca amper (A), volt (V) gibi kişilerin adının verildiğini birimler için de büyük harf kullanmayı unutmayın.)

Elektrik motorları için: 1 hp = 746 Vat.
 
Beygir gücü hesaplaması için temel denklem şöyledir:

Beygir gücünü hesaplamak için temel denklem (İmparatorluk sistemi)

Sabit: 5252, yuvarlanmış hesaptır: 33.000 ft-lb/dk / 2. rad/devir.

Hikayenin devamı şöyle; standartlaşmış 33.000 ft-lb/dk değeri, yaklaşık 1783 yılında James Watt ve Matthew Boulton tarafından bir bira fabrikası atının tahmini verimi temel alınarak bulunmuştur.

1.35582 Nm/ ft-lb değeri olduğundan, metrik eşdeğer denklem şöyledir:
 
Beygir gücünü hesaplamak için temel denklem (Metrik sistem)

Servo motor katalog verilerinde belirtilen beygir gücü (hp), birçok uygulama gerekli çalışma torku ve hızı bilgisi gerektirdiğinden bir servo motor seçerken devamlı ve/veya tepe kapasitesi karşılaştırması amacıyla çoğunlukla göreceli bir rakam olarak kullanılır. Bu veya başka konu hakkında başka sorularınız varsa sormaktan çekinmeyin!

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

AKMA Servo Motorlar

Gıda ve içecek işleme gibi zor ortamlar için tasarlan hafif AKMA servo motorlar performans ve güvenilirlik sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.