Ana içeriğe atla

Yeni nesil cerrahi robotlar sıra dışı ergonomi, görünürlük ve cihaz kontrolü sunarak cerrahların minimum düzeyde invazif ameliyatlar yapmasını sağlıyor ve hastaların olabildiğince hızlı ve tamamen iyileşmesine yardımcı oluyor.

Yeni nesil cerrahi robotları tasarlamak

Travmayı en aza indirmek ve cihazlara göre optimum kamera açısı elde etmek için robotik kollar birbirine olabildiğince yakın şekilde çalışmalıdır. Buradaki sınırlayıcı faktör robotik kol ekleminin eksenel uzunluğudur.

Kollmorgen gövdesiz motorları en kompakt tasarıma bile olanak tanırken geliştirme süresini hızlandırmaya yardım eder ve standart motorlarla dişlileri kullanılması sayesinde maliyetleri kontrol altında tutar.

Robotik Eklemlerin Eksenel Uzunluğunu En Aza İndirme blog yazımızda daha fazlasını öğrenin

Cerrahi Robotlar: Kanıtlanmış Süreçler, Güvenilir Teslimat

Sağlık kurum kuruluşlarına yönelik global çapta cerrahi robotlar tasarlamak, üretmek ve tedarik etmek kadar kapsamlı az sayıda iş zorluğu vardır. Uçtan uca süreçlerimiz cerrahi konsollar, hasta masaları ve daha da önemlisi yeni nesil çok portlu cerrahi robotlara yönelik en etkili hareket sistemlerini entegre etmenize yardımcı olur.

Cerrahi Robotlar için Gövdesiz Tork Motorları

Ana amacı minimum düzeyde invazif ameliyatlar olan cerrahi robotlar insan elinin yapabildiğinden daha küçük ölçeklerde mutlak bir kesinlik ile çalışmalıdır. TBM2G gövdesiz motorlar, titizlik isteyen cerrahi ameliyatlarda tipik olan çok düşük hızlarda bile ileri düzeyde hassas, pürüzsüz performans sunarak teknolojinin sınırlarını ileri taşıyor.

TBM2G serisi, yüksek kaliteli otomatik üretim süreçlerinin yanı sıra Kollmorgen'in ortak mühendislik, güvenilir küresel tedarik ve kişiselleştirilmiş destek konusundaki rakipsiz itibarı ile desteklenmektedir.

Robotik Platformunuzda Yer Alan Her Hareket Eksenini Optimize Edin

Çok geniş motor, sürücü, kontrol birimi, dişli ve aktivasyon birimi portföyümüz sayesinde Kollmorgen, her hareket eksenini optimize etmenize yardım eder.

1
2
3
  1. Cerrahi Konsol: Kollmorgen'in yüksek tork yoğunluklu motorları alan kısıtlamalarına kolayca uyum sağlar ve dokunmatik geri besleme ve kontrol için ileri düzeyde hassasiyet sunar. Vuruntu giderme, titreşim bastırma ve gürültü önleme özellikleri, cerrahların yalnızca yapmaları gereken işleme odaklanmasına sağlar.
  2. Robotik Kollar: Torku-yoğun gövdesiz motorlar, daha küçük ve daha hafif kollar ve en yüksek tanımlı kontrolü sağlar. Servo motorlar, robotik kolları hasta üzerine konumlandıran gantry ve kolonlar için idealdir.
  3. Hasta Masaları: Hassas, düşük vuruntulu servo motorlar, sonsuz konumlandırmalı akıcı, sessiz çalışma sağlar. Sofistike kontroller masanın hareketini robotik araçlarla senkronize ederek karmaşık cerrahi işlemler sırasında daha fazla hareket serbestliği tanır. Rotor konumunda ve hatta dönüş yönünde hataları önlemek için arıza emniyetli bir önlem olarak entegre, yedekli geri bildirim cihazları seçeneğine sahip motorlar sunuyoruz; bu, hasta sağlığı söz konusu olduğunda önemli bir güvenlik özelliğidir.

İletişim

Cerrahi Robotlar için En İyi Ürünler

2G Hareket Sistemi

2G Motion System >

Kollmorgen, daha üstün performans ve daha yüksek mühendislik üzerine inşa edilen en iddialı makineler için yeni nesil hareketi tanıttı. Kollmorgen 2G Hareket Sistemi, rakipsiz AKM2G servo motorlarının benzersiz güç yoğunluğu ve mükemmel kontrolü sunmak için tasarlanmış AKD2G sürücülerimizle, ​​​performans potansiyelini arttırır. Sonuç, kompakt boyutlarda sağlanan kolay kurulum ve tamamıyla esneklik, önemli ölçüde geliştirilmiş tork, yanıt verme ve SafeMotion yetenekleri olarak ortaya çıkar.

Kollmorgen TBM2G Gövdesiz Motor

TBM2G Serisi "Gövdesiz" >

Bu yeni nesil gövdesiz motorlar, en kompakt, hafif elektromanyetik paketleriniz için yüksek tork yoğunluğu, harmonik dişliler için standart boyutlandırma ve küresel üretim ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için ölçeklenebilir tasarım çözümleri sunuyor.

İlgili kaynaklar

Harekette Ustalaşmak: Modern Cerrahi Robot Paketinde Kapsamlı Bir Tur

Harekette Ustalaşmak: Modern Cerrahi Robot Paketinde Kapsamlı Bir Tur >

Cerrahi robotiğin geleceğine adım atın ve nelerin mümkün olduğunu daha iyi keşfedin. Bu web semineri, günümüzün gelişmiş cerrahi robotlarında hassasiyet ve verimliliği artıran son teknoloji bileşenlerin ayrıntılı bir incelemesini sunmaktadır.
Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda

Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda >

Tıbbi cihazlarda, savunma sistemlerinde ve birçok endüstriyel uygulamada hareket sisteminin arızalanması bir seçenek değildir. Entegre, yedekli geri besleme cihazlarına sahip servo motorların toplam hareket güvenilirliği sağlama zorluğunu nasıl…

Kollmorgen ve Stereotaxis Cerrahi Robotların Hassasiyetini ve Güvenliğini Geliştiriyor >

Kollmorgen’ın gelişmiş hareket ürünleri ve uzmanlığı, hayat kurtarmaya ve iyileştirmeye yardımcı oluyor. Yeni Genesis cerrahi robotunun, kardiyak ablasyon prosedürlerinde devrim yaratmak için özel, entegre kodlayıcılara sahip tork yoğun AKM servo…
Kollmorgen Surgical Robotics Datasheet

Cerrahi Robotik Veri Sayfası >

In the rapidly evolving field of robotic-assisted surgery, the goal is minimally invasive procedures that help patients to recover as quickly and completely as possible. Robotic-assisted platforms for laparoscopic, orthopedic and other surgeries must…
Yüksek Torklu, Düşük Sıcaklıklı ve Kompakt Boyutlu Motorlarla Yeni Cerrahi İmkanlar Sağlama

Yüksek Torklu, Düşük Sıcaklıklı ve Kompakt Boyutlu Motorlarla Yeni Cerrahi İmkanlar Sağlama >

Kollmorgen mühendisleri ile yakın temasta çalışan Azure, kendi cerrahi robotik kol tasarımları için TBM2G motorlarını seçti. TBM2G motorları, nihai çalışan kolların daha yüksek tork yoğunluğuna sahip olması nedeniyle benzer boyuttaki motorlara göre…
Ameliyathanede cerrahi robotik kollar.

Gelişmiş Cerrahi Robotlar: Yeni Nesil için Kompakt, Güçlü Hareket Çözümleri Tasarlamak >

Cerrahi robotlarında alanı en aza indiren, torku en üst düzeye çıkaran ve hassasiyet performansı sunan eksenel olarak kompakt kol eklemlerini tasarlamanın önemli kriterlerini öğrenin.

Cerrahi Robotlar için Kollmorgen Motorları: KANITLANMIŞ PROSESLER, GÜVENILIR TESLİMAT >

Uçtan uca süreçlerimiz; cerrahi konsollar, hasta masaları ve çok önemli olarak yeni nesil çok portlu cerrahi robotlar için en etkili hareket sistemlerini entegre etmenize yardımcı olur.
Önemli Ekipmanların Üretiminde Hızlı Artış, Kollmorgen

Önemli Ekipmanların Üretiminde Hızlı Artış >

COVID-19 salgınına karşı verilen mücadelede, artan maske talebi tedarik anlamında ciddi derecede yetersizliğe yol açtı. Pazardan ve devlet kurumlarından gelen taleplerden hareketle, birçok şirket ana üretim kalemini kişisel koruyucu ekipman olarak…
Kan Gazı Analiz Cihazı Üretiminde Hızlı Artış, Kollmorgen

Kan Gazı Analiz Cihazı Üretiminde Hızlı Artış >

COVID-19 salgını nedeniyle, kişisel koruyucu ekipman, laboratuvar test sistemleri, vantilatörler gibi tıbbi ekipman talebinde dünyanın her bölgesinde büyük bir artış meydana geldi. Kan gazı analiz cihazları, COVID-19 ile mücadelede en gerekli…

Cerrahi Robotik Başarısı İçin Tek Bir Kaynak

Hassasiyet. Entegrasyon. İnovasyon.

Kollmorgen ile çalışmak sizi tıbbi ve cerrahi robotik için hareket kontrol çözümlerinde güvenilir bir lidere bağlar. Regal Rexnord teknoloji portföyünün bir üyesi olarak, ölçeklenebilirlik ve uzun vadeli destek sunarken tıbbi ve cerrahi robotikteki karmaşık zorlukları çözmek için tasarlanmış hareket kontrol çözümleri sunuyoruz.

Daha Fazla Bilgi