Ana içeriğe atla
blog | Lineer Motor Sisteminizi Güvenle Oluşturma İpuçları |
|
2 dakikalık okuma

Lineer motorlar, birçok yüksek performanslı uygulamada sağlam ve yüksek hassasiyete sahip doğrudan tahrikli bir çözüm sunmada önemli bir rol oynar. En yüksek performans seviyesini elde etmek için lineer motor sistemi düzgün şekilde hizmete alınmalıdır. Bu blog yayını, bir lineer motor sistemi oluştururken ve işletime alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususları ele almaktadır. Üretici tarafından sunulan montaj ve kurulum talimatlarına her zaman başvurmak önemlidir.

IC_Series_Ironcore_MEDIUM.jpg Sistem kablo bağlantıları ve kablo yönetimi - Tipik olarak, bir lineer motor sistemi sabit bir manyetik "iz" ve hareketli bir bobin ya da "sürgü"den oluşur. Bu da sürgü ile hareket eden kablolarınız olacağı anlamına geliyor. Bu yüzden kablo yönetimi de önemlidir. Düşünülmesi gereken ana konular kablo esnekliği, bükülme yarı çapı, topraklama ve blendaj pratikleridir. Kablolama tipik olarak güç kablolarından, geri besleme, hall etkisi ve termistörleri içerir.

İlk Açma - Motor takıldığında ve kablo bağlantıları doğrulandığında, sürücünün pik akımlarını güvenli seviyelere düşürüldüğünden emin olarak kurulum işlemine başlayın ve hareket stoperlerinin her bir ucuna tahta bloklar yerleştirin.Kabloları yanlış bağlanan bir lineer motor yüksek çıkış kuvvetlerinde fırlayabilir ve yaralanma ve hatta ekipman hasarına neden olabilir.

Yapılandırmaya konusuna devam edersek, çoğu servo sürücüde, sürdüğünüz spesifik motorla ilişkilendirilen sürüş parametrelerini ayarlamak için bazı yöntemler vardır. Bu parametreler motorun yönünün nasıl değiştirileceğinin ayarlanmasına ve ilk ayar döngülerini yapılandırılmasına yardımcı olur. Kollmorgen AKD sürücü ile parametrelerin çoğu, açılır listeden doğru motor modeli seçilerek otomatik doldurulur. Temel motor parametrelerine ek olarak, sıcaklığı algılama ve geri besleme çözünürlüğü de girilmelidir. Geri besleme çözünürlüğünün doğur ayarlanması çok önemlidir. AKD sürücüde, çözünürlük, mıknatıs boşluğunun kodlayıcı çözünürlüğüne bölünmesiyle tanımlanır.

İlk Test - Kodlayıcı yönü, motor fazı sekansı ve Hall sekansı, her ikisinin de düzgün yönlenmesi ve motor hareketinin beklendiği gibi olması için sistemde tam olarak eşleşmelidir. AKD sürücüde geri besleme çözünürlüğünü, yanı sıra Workbench ortamında düzgün yönlenme yönünü test etme yolları bulunur.

Son Ayarlama - Motor fazları ile düzgün şekilde hizalanan kodlayıcı ve Hall'lar ve sınırlı pik akımlar ile, akım değiştirme ayarı için bir uyandırma ve salınım işlemi yapılabilir. Bu aşamada motoru kısa hareketlerle dikkatli bir şekilde ileri geri hareket ettirebilir ve beklenen şekilde çalıştığından emin olabilirsiniz. Artık kurulumunuz tamamlandı! Sistemin ince ayarına geçebilir ve makineniz üzerindeki performansı optimize edebilirsiniz.

Bir lineer motorun başarılı bir şekilde işletime alınması, sisteminizden en üst düzeyde yararlanmanızı sağlayacaktır. Bu sayede bir lineer motor çözümünden beklediğiniz performans ve hassaslığı elde edebilirsiniz.

Bir uzmana danışın

Doğrudan Tahrikli Lineer Motorlar

Kollmorgen DDL doğrudan tahrikli lineer motorları kullanarak makineniz daha basit, daha hızlı, daha hassas ve güvenilir olabilir. Sektör lideri güç yoğunluğu için demirsiz, düşük profilli veya demir çekirdekli lineer motorunuzu bir AKD veya AKD2G servo sürücü ile eşleştirin.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Yüksek Gerilim Direct-Drive'lı Lineer Motorlar, Takım Tezgahı Performansını Yeni Zirvelere Taşıyor

Yüksek Gerilim Direct-Drive'lı Lineer Motorlar, Takım Tezgahı Performansını Yeni Zirvelere Taşıyor >

IC Ironcore DDL lineer motorlar ve AKD servo sürücüler, bu çift yüzlü taşlama makinesinde %65 daha yüksek konumlandırma doğruluğu ve %15 daha fazla üretkenlik sağladı.

Kollmorgen yeni yüksek voltajlı IC Ironcore DDL doğrudan tahrikli lineer motoru tanıttı >

Kollmorgen'in ağır yükleri hızlı hassasiyetle taşımak ve küresel pazar için makine tasarımını basitleştirmek üzere tasarlanmış yeni doğrudan tahrikli lineer motorunu keşfedin.
Doğrudan Tahrikli Lineer Teknoloji Kalsiyum-Titanyum Cevheri Güneş Pillerinin Büyük Ölçekli Üretimini Mümkün Kılıyor

Doğrudan Tahrikli Lineer Teknoloji Kalsiyum-Titanyum Cevheri Güneş Pillerinin Büyük Ölçekli Üretimini Mümkün Kılıyor >

Önde gelen bir güneş hücresi üreticisinin, yüksek performanslı, sıfır vuruntulu IL Demirsiz DDL doğrudan tahrikli motorları kullanarak verimliliğini ve kaliteyi nasıl önemli ölçüde artırdığını öğrenin."
Doğrudan Tahrikli Lineer Motoru Yüksek Performanslı Makinenize Dâhil Etme

Doğrudan Tahrikli Lineer Motoru Yüksek Performanslı Makinenize Dâhil Etme >

Mekanik tasarımcılar lineer hareket için bilyalı vidaları veya makaralı vidaları tahrik etmek amacıyla geleneksel servo motorlar kullandıklarında ulaşabilecekleri hız ve hassasiyet sınırlarıyla çabucak karşılaşırlar. Doğrudan tahrikli lineer…
Kollmorgen Direct Drive Teknolojisi Pil Hücresi Üretiminde Kaplama Sistemlerinin Doğruluğunu ve Verimliliğini Artırıyor

Kollmorgen Direct Drive Teknolojisi Pil Hücresi Üretiminde Kaplama Sistemlerinin Doğruluğunu ve Verimliliğini Artırıyor >

Elektrikli araçlar daha temiz, daha sürdürülebilir ulaşım vaat ettikçe, güvenilir lityum iyon pillere olan ihtiyaç hızla artıyor. Pil üreticileri, üretim kalitesini ve hızını en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi yollar arıyor.

Performansın Ötesine Geçmek: Doğrudan Tahrikli Sistemlerde Maliyet Tasarrufları >

Doğrudan tahrikli motorların performans avantajları iyi belgelenmiştir: Endüstri lideri performans, iyileştirilmiş doğruluk, daha yüksek verim, daha iyi güvenilirlik ve daha sessiz çalışma. Çünkü, geleneksel bir hareket kurulumunun aksine, doğrudan…

Metal Kalıpta Doğrudan Tahrik Teknolojisi ile Kusurları Azaltırken ROI'yi İyileştirme >

Mekanik ve hidrolik preslerle karşılaştırıldığında, mekanik servo metal kalıp presleri, daha yüksek hızlarda daha komplike kalıplar üretmek için yüksek torklu fırçasız motorlar kullanır. Ama kullanılan motorların türü (geleneksel olarak dişli ya da…

Kollmorgen Perseverance Rover'da ve Her Zorlu Ortamda >

Mars'ın yüzeyinden okyanusun derinliklerine, dünyanın merkezinden insan vücudunun çekirdeğine Kollmorgen hareket sistemleri en zorlu ortamlarda.

Direct Drive Linear Aktüatör Nasıl Seçilmeli? >

Belli bir uygulama için direct drive linear aktüatör seçerken dikkat edilecek bazı hususlar vardır. Bunlar gerekli hız, kuvvet, hareket profili, kullanılabilir fiziksel alan ve çevresel faktörler olarak sıralanabilir. Bunun anlamı şudur: seçilen…