Pular para o conteúdo principal

O tratamento eficaz de doenças começa com um diagnóstico rápido e preciso.

Os estudos in vitro de fluidos, células e tecidos de pacientes influenciam de 60% a 70% das decisões clínicas.1 Mesmo antes da crise causada pela COVID-19, novos métodos de exames e crescentes volumes de testes já promoviam a forte necessidade de analisadores clínicos atualizados e aprimorados, tanto no laboratório quanto nos centros médicos. A máxima produtividade requer rapidez, precisão e coordenação de movimentos para posicionamento de pipetas, aspiração de amostras, dispensação de reagentes e muito mais.

Como fornecedora confiável de muitos dos principais fabricantes, a Kollmorgen compreende as necessidades de motion especializado apresentadas por dispositivos de diagnóstico in vitro.

Os sistemas de motion da Kollmorgen oferecem controle preciso com eixo único ou controle coordenado com muitos eixos. Nosso amplo portfólio inclui designs compactos que oferecem a densidade de torque e de potência necessária à obtenção de motion altamente dinâmico, até mesmo em uma máquina pequena ou em aplicações móveis/de baixa tensão. Nosso Powermax Motores de Passo NEMA 23 oferecem preciso controle de motion sem a necessidade de encoders e circuitos de feedback e apresentam rolamentos superdimensionados que aumentam a vida útil do produto.

Com esses e outros produtos de motion, oferecemos uma ampla seleção de modelos padrão e protótipos rápidos de opções customizadas, para um ajuste perfeito.

Solicite um orçamento Por que a Kollmorgen?

Os melhores produtos para diagnóstico in vitro

Motores de passo de alto torque POWERMAX II® M e P – Kollmorgen

POWERMAX II® Séries M e P >

A série POWERMAX II® M e P são motores de passo NEMA 23 com caixa octogonal e estão disponíveis em configurações comprimentos de rotor de dois, um e meio rotor. Essas unidades oferecem uma ampla variedade de opções padrão e modificações de co-engenharia acessíveis, sem sacrificar a escalabilidade e o tempo de execução.

Servo Motores Serie AKM

Família AKM >

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações co-concebidas para atender…
2G System

Sistema de movimentação 2G >

A Kollmorgen apresenta a nova geração de movimentação para máquinas mais ambiciosas desenvolvidas através de uma engenharia mais competente e confiante. O sistema de movimentação 2G da Kollmorgen explora todo o potencial de desempenho dos nossos servomotores AKM2G de ponta e dos drives AKD2G perfeitamente combinados, com design para proporcionar controle e densidade de poder inigualáveis. O resultado é o aprimoramento significativo de torque, da capacidade de resposta e das funções de movimentação segura em um formato compacto que permite fácil instalação e flexibilidade total.

Recursos Relacionados

Dimensionamento rápido da produção de equipamentos críticos, Kollmorgen

Dimensionamento rápido da produção de equipamentos críticos >

Na luta contra a COVID-19, a crescente demanda por máscaras faciais ocasionou uma oferta insuficiente. A Beckmann Automation GmbH, fabricante de máquinas alemã, que tradicionalmente fabrica máquinas para a produção de colchões e fitas, se envolveu…
Fornecimento confiável e consistente de sistemas de Motion, Kollmorgen

Fornecimento confiável e consistente de sistemas de Motion >

Quando o mundo tomou conhecimento do surto de COVID-19, identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, rapidamente ficou claro que seria necessária uma capacidade de diagnóstico muito maior para entender os efeitos da doença e orientar o…
Rápida expansão da produção de analisadores de gases no sangue, Kollmorgen

Rápida expansão da produção de analisadores de gases no sangue >

pandemia de COVID-19 criou um grande aumento na demanda por equipamentos médicos em todas as regiões do mundo, incluindo equipamentos de proteção individual, sistemas de testes de laboratório, ventiladores etc. Para um grande fornecedor global de…