Pular para o conteúdo principal
Histórias de Sucesso | Leitura de 2 minutos

Fornecimento confiável e consistente de sistemas de Motion

Kollmorgen ajuda a aumentar rapidamente a produção de tomógrafos

O desafio

Quando o mundo tomou conhecimento do surto de COVID-19, identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, rapidamente ficou claro que seria necessária uma capacidade de diagnóstico muito maior para entender os efeitos da doença e orientar o tratamento para um aumento antecipado de pacientes. Nas semanas seguintes, esse surto se espalharia por todo o mundo, e os médicos entenderiam que os efeitos da doença poderiam ser mais difundidos e imprevisíveis do que se pensava inicialmente.

Uma tomografia computadorizada combina uma série de imagens de raios-X tiradas de diferentes ângulos ao redor do corpo, processadas digitalmente para criar uma representação 3D de órgãos e de tecidos em todo o corpo. Os tomógrafos são uma ferramenta importante para entender como a COVID-19 afeta os pulmões, o sistema circulatório, os rins, o sistema nervoso etc.

No início do surto, um dos maiores produtores mundiais de equipamentos de diagnóstico, e um dos principais fornecedores de equipamentos de tomografia computadorizada na China, procurou a Kollmorgen para ajudar no aumento da produção para enfrentar a crise em rápida expansão. Logo ficou claro que a pandemia se espalharia pelo mundo e os hospitais de todas as regiões precisariam aumentar suas capacidades de diagnóstico, criando uma pressão ainda maior para atender a um volume crescente de pedidos de tomógrafos.

A solução

Os detalhes e a clareza das imagens da tomografia computadorizada dependem dos sistemas de Motion que controlam o posicionamento da tecnologia de raios-X. Esse grande produtor de tomógrafos tem a reputação de obter resolução de imagem muito além da concorrência, minimizando a exposição do paciente à radiação ionizante. Ele alcançou esses resultados líderes de mercado em parte por meio do relacionamento de longa data com a Kollmorgen, contando com sistemas de servo líderes da indústria e experiência em Motion para obter velocidade, controle e precisão superiores.

Para atender ao aumento repentino e extremo da demanda, uma equipe de líderes de vendas e operações da Kollmorgen de toda a Ásia, Europa e Américas se reuniu no início de 2020 para definir a estratégia e as táticas para o sucesso.

A equipe identificou rapidamente oportunidades na Ásia e na América do Norte para ajustar prioridades e cronogramas de produção, a fim de fornecer o volume de motores AKM, drives AKD, cabos e demais acessórios de Motion, necessários para atender à demanda crítica.

Os resultados

A Kollmorgen fornece soluções em Motion para fabricantes de dispositivos médicos de alto nível há mais de duas décadas. À medida que a pandemia se ampliava em escopo e intensidade, muitas dessas empresas contaram com a experiência da Kollmorgen, as capacidades globais e a abordagem proativa para ajudá-las a obter uma resposta eficaz. Para este fabricante específico de tomógrafos:

  • A Kollmorgen respondeu à chamada para aumentar o fornecimento de servomotores e outros componentes globalmente, aumentando a produção em 62% em apenas oito semanas.
  • Com o apoio da Kollmorgen, o fabricante conseguiu responder à crise da COVID-19 nos estágios iniciais e na região que foi afetada primeiro.
  • À medida que a pandemia se espalhou pelo mundo, a Kollmorgen ajudou o fabricante a agir com eficácia em todas as regiões.

A Kollmorgen também ofereceu suporte a um cronograma de produção acelerado semelhante para vários outros fabricantes de dispositivos médicos importantes em todo o mundo, que fornecem scanners de tomografia para hospitais e atendimento móvel.

“A Kollmorgen é um fornecedor bem conhecido de soluções em Motion para tecnologia de diagnóstico médico crítico, e nossa precisão e confiabilidade têm desempenhado um papel significativo no avanço da tomografia computadorizada. Estamos extremamente orgulhosos de apoiar os líderes mundiais em equipamentos de tomografia computadorizada e de contribuir para a luta contra a COVID-19 com a rápida expansão da produção necessária para atender a novos níveis de demanda global.” - Mike Crowe, Vice-presidente de Vendas, Departamento Médico, Kollmorgen

Saiba mais

Pronto para projetar e construir uma máquina mais ambiciosa?

Saiba mais Converse com um especialista em Motion Ferramentas de design

 

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen tem mais de 100 anos de experiência em Motion, comprovada pelos motores, drives, atuadores lineares, redutores planetários, soluções de controle AGV e plataformas de automação mais confiáveis e de melhor desempenho da indústria. Nós fornecemos soluções inovadoras incomparáveis em desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, oferecendo aos fabricantes de máquinas uma vantagem inquestionável no mercado.

Sistema de movimento 1G

Descubra o movimento feito para a sua máquina. O sistema de movimento 1G da Kollmorgen oferece uma ampla gama de opções, recursos e a confiança de poder criar sem fazer concessões.
Learn More

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas de sequenciamento de fases do motor.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor >

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas…
Dominando o movimento: um panorama completo dos pacotes modernos de robótica cirúrgica

Dominando o movimento: um panorama completo dos pacotes modernos de robótica cirúrgica >

Explore o futuro da robótica cirúrgica e aprimore seu entendimento sobre as possibilidades desse campo. Este webinar explora com detalhes os componentes de ponta que impulsionam a precisão e a eficiência nos robôs cirúrgicos avançados da atualidade.
Kuka e Kollmorgen projetaram motores otimizados para robôs compactos de forma colaborativa

Kuka e Kollmorgen projetaram motores otimizados para robôs compactos de forma colaborativa >

Os robôs compactos da série KR Agilus da Kuka são precisos, ágeis e rápidos. Por serem sistemas ágeis, essas unidades de manuseio com cinco e seis eixos oferecem tempos de ciclo curtos e alta repetibilidade, principalmente em tarefas de manipulação.…
Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível

Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível >

Em dispositivos médicos, sistemas de defesa e várias aplicações industriais, o sistema de movimento não pode falhar em hipótese alguma. Saiba como servomotores com dispositivos de feedback redundantes integrados simplificam o desafio da garantia da…
 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

A diferença entre classificações contínuas e retenção estacionária de cargas contínuas >

Este artigo explora como dimensionar servomotores e resolver os problemas frequentes de comunicação em aplicações onde a carga é retida predominantemente com pouco movimento, além de analisar o termo Stall, como tipicamente usado na indústria…

Como começar a dimensionar e selecionar servos: entendendo a necessidade de uma solução para seu sistema >

Dimensionar e selecionar um sistema de servomotor para um projeto de máquina começa pela compreensão dos componentes que formam um servomotor ou sistema de servoacionamento. Os sistemas de servo são de malha fechada, para controle algum movimento…

Motores Kollmorgen para imagiologia médica: Processos Comprovados, Entrega Confiável >

Poucos desafios de negócios são tão difíceis quanto projetar, fabricar e entregar equipamentos de imagiologia médica para organizações de saúde em todo o mundo. De componentes mecânicos e elétricos, passando por sistemas de comunicação e controle até…

Acelerando o desenvolvimento da próxima geração de próteses e exoesqueletos >

A Humotech foi fundada em 2015 a partir de uma simples pergunta: em vez de construir protótipo após protótipo, e se os engenheiros pudessem avaliar o design de próteses, órteses, exoesqueletos e outros conceitos de máquinas vestíveis, programando um…