Pular para o conteúdo principal
Histórias de Sucesso | Leitura de 2 minutos

Rápida expansão da produção de analisadores de gases no sangue

A Kollmorgen Motion impulsiona a luta contra a COVID-19

O desafio

A pandemia de COVID-19 criou um grande aumento na demanda por equipamentos médicos em todas as regiões do mundo, incluindo equipamentos de proteção individual, sistemas de testes de laboratório, ventiladores etc.

Os analisadores de gases no sangue estão entre os equipamentos necessários para a luta contra a COVID-19. Em pronto socorros, enfermarias e UTIs, essas máquinas fornecem uma avaliação rápida dos níveis de oxigênio no sangue, dióxido de carbono, pH, glicose e eletrólitos. Essas informações são críticas para avaliar a função dos órgãos comumente afetados pela doença, incluindo pulmões, coração e rins.

Para um grande fornecedor global de analisadores de gases no sangue, a pandemia de 2020 trouxe uma grande oportunidade e um grande desafio. A empresa queria suprir a crescente necessidade de seus equipamentos, ajudando médicos de todo o mundo a tomar decisões que salvam vidas. Mas alcançar rapidamente o desempenho necessário da produção dependeria de um fornecimento confiável e de alta qualidade de sistema de Motion, especificamente, os motores de passo que controlam as bombas dosadoras do analisador.

Em março de 2020, a empresa procurou a Kollmorgen, sua parceira de Motion há 15 anos, com uma solicitação urgente para mais do que quadruplicar a produção dos motores de passo customizados, que são importantes para a precisão, a confiabilidade e a eficiência do analisador de gases no sangue.

A solução

Disposto a enfrentar o desafio e contribuir com a oportunidade, um líder de operações da Kollmorgen em Radford, Virgínia, montou uma equipe multifuncional de engenheiros de produção e qualidade, líderes de células de produção, compradores e montadores de motores. Enquanto preparava uma solução, a equipe rapidamente determinou que seriam necessárias mais mudanças de produção e uma equipe de produção maior para atender ao aumento da demanda.

A equipe também identificou gargalos na produção e providenciou aumento da capacidade dos equipamentos, como uma máquina de crimpagem, estação de inspeção ao microscópio e testador automático, para garantir a produção a plena velocidade. A Kollmorgen implementou ferramentas de gestão visual para acompanhar a produção em relação às metas estabelecidas diariamente.

Os resultados

A equipe da Kollmorgen fez tudo o que estava ao seu alcance para atender a uma necessidade extraordinária em benefício de um cliente valioso e de um mundo em dificuldade. Foi uma demonstração bem-sucedida do poder da parceria e do compromisso com a conquista ao enfrentarmos um desafio crítico.

  • Dentro de quatro semanas, a equipe aumentou em quatro vezes a capacidade de produção e entrega de motores, sem comprometer a qualidade.
  • O cliente ficou excepcionalmente satisfeito com os resultados, incentivando a Kollmorgen a fazer mais. O mantra deles é: "Queremos todos os motores possíveis".

“A Kollmorgen tem sido um dos nossos fornecedores mais responsáveis.” - Gerente de commodities do cliente

“O nosso agradecimento a todos da Kollmorgen que trabalham nisso. Conseguimos entregar o que esperávamos.” - Comprador do cliente

Saiba mais

Pronto para projetar e construir uma máquina mais ambiciosa?

Saiba mais Converse com um especialista em Motion Ferramentas de design

 

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen tem mais de 100 anos de experiência em Motion, comprovada pelos motores, drives, atuadores lineares, redutores planetários, soluções de controle AGV e plataformas de automação mais confiáveis e de melhor desempenho da indústria. Nós fornecemos soluções inovadoras incomparáveis em desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, oferecendo aos fabricantes de máquinas uma vantagem inquestionável no mercado.

Robôs cirúrgicos avançados: projetando movimento eficiente e compacto para a próxima geração

Conheça os principais critérios para se projetar juntas de braços compactas axialmente que diminuem o espaço, aumentam o torque e entregam desempenho preciso em robôs cirúrgicos.
Learn More

Construa uma Melhor Experiência do Paciente em seu Dispositivo de Imagem

Todos os departamentos de radiologia querem oferecer diagnósticos de alta qualidade para apoiar o atendimento de excelência ao paciente. Os resultados do tratamento são obviamente a consideração mais importante, mas a experiência do paciente engloba muito mais do que isso.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Dominando o movimento: um panorama completo dos pacotes modernos de robótica cirúrgica

Dominando o movimento: um panorama completo dos pacotes modernos de robótica cirúrgica >

Explore o futuro da robótica cirúrgica e aprimore seu entendimento sobre as possibilidades desse campo. Este webinar explora com detalhes os componentes de ponta que impulsionam a precisão e a eficiência nos robôs cirúrgicos avançados da atualidade.
Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível

Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível >

Em dispositivos médicos, sistemas de defesa e várias aplicações industriais, o sistema de movimento não pode falhar em hipótese alguma. Saiba como servomotores com dispositivos de feedback redundantes integrados simplificam o desafio da garantia da…

Motores Kollmorgen para imagiologia médica: Processos Comprovados, Entrega Confiável >

Poucos desafios de negócios são tão difíceis quanto projetar, fabricar e entregar equipamentos de imagiologia médica para organizações de saúde em todo o mundo. De componentes mecânicos e elétricos, passando por sistemas de comunicação e controle até…

Kollmorgen e Stereotaxis promovem a precisão e a segurança de robôs cirúrgicos >

Os produtos de Motion avançados e a experiência da Kollmorgen estão ajudando a salvar e melhorar vidas. Saiba como o novo robô cirúrgico incorpora servomotores AKM de alto torque com encoders integrados e especializados para revolucionar os…
Kollmorgen Surgical Robotics Datasheet

Folha de dados de robótica cirúrgica >

In the rapidly evolving field of robotic-assisted surgery, the goal is minimally invasive procedures that help patients to recover as quickly and completely as possible. Robotic-assisted platforms for laparoscopic, orthopedic and other surgeries must…
Kollmorgen Azure Surgical Robotics Story

Novas possibilidades cirúrgicas com motores compactos de alto torque e baixa temperatura >

Um novo robô cirúrgico colaborativo ajuda os cirurgiões a fazer seu melhor trabalho, em mais tipos de cirurgia, proporcionando melhores resultados. Os servomotores TBM2G tornam isso possível.
Braços robóticos cirúrgicos em sala de cirurgia.

Robôs cirúrgicos avançados: projetando movimento eficiente e compacto para a próxima geração >

Conheça os principais critérios para se projetar juntas de braços compactas axialmente que diminuem o espaço, aumentam o torque e entregam desempenho preciso em robôs cirúrgicos.

Motores Kollmorgen para robótica cirúrgica: Processos Comprovados, Entrega Coniável >

Nossos processos de ponta a ponta ajudam a integrar os sistemas de Motion mais eficazes para consoles de cirurgiões, mesas de pacientes e, crucialmente, a nova geração de robôs cirúrgicos multiporta.

Motion Kollmorgen para Mamografia >

Seja fixo ou móvel, seja 2D ou 3D, seja direcionado aos principais provedores ou clínicas remotas, uma máquina de mamografia bem-sucedida deve atender a requisitos especializados.