Pular para o conteúdo principal

A história da NDC Solutions

Pioneira no futuro dos AGVs desde 1972

Décadas de experiência. Um futuro de possibilidades.

Na Kollmorgen, mais do que desenvolver automação para AGVs e AMRs, potencializamos as operações de manuseio de materiais, com confiabilidade e alta capacidade de processamento. Desde a implantação dos primeiros AGVs industriais na Volvo, em 1972, estamos na vanguarda da automação de veículos. Hoje, nossa NDC Solutions está presente em mais de 50.000 veículos em todo o mundo, viabilizando operações mais inteligentes, seguras e eficientes em diversos setores. Continuamos a ser pioneiros no futuro do manuseio automatizado de materiais, impulsionando a inovação na navegação e no controle de frotas. Com profundo conhecimento do setor e histórico comprovado, capacitamos OEMs e integradores a construir AGVs e AMRs com vantagem competitiva.

Vehicle Manager NG

Década de 2020

  • Suporte para localização baseada em visão (2025): a localização baseada em visão utiliza câmeras e processamento de imagens para determinar a posição dos veículos, permitindo a localização sem depender exclusivamente de GPS ou marcadores físicos, tornando-a adequada para ambientes dinâmicos com infraestrutura mínima
  • Integração por API (2025): lançamento de um poderoso ecossistema de APIs para simplificar o desenvolvimento e acelerar a inovação.
  • System Manager NG (2024): lançado um novo sistema de gestão de frotas, capaz de controlar os sistemas dos veículos e o fluxo de tráfego como um todo.
  • Cirrus (2024): ferramenta de comissionamento fácil, que permite um ajuste mais rápido por usuários com conhecimento básico de AGVs.
  • U-Zone (2022): os parceiros agora podem integrar aplicativos personalizados diretamente no controlador do veículo

 

Década de 2010

  • CVC700 & LS2000T (2019): introduzimos um controlador de alto desempenho e um scanner a laser para ambientes frios.
  • Navegação natural (2016): os AGVs e AMRs passam a usar características ambientais existentes para navegação, sem necessidade de refletores.

 

Década de 2000

  • Scanner LS5 (2009): projetado para condições extremas, como ambientes úmidos, frios e exigentes.
  • Plataforma NDC8 (2004): uma solução de controle completa e escalável, projetada para expansão futura e atendimento às demandas dos clientes.
  • Multinavegação (2001): os AGVs adquirem a capacidade de selecionar os modos de navegação ideais com base no ambiente em que se encontram.

 

Década de 1990

  • System 7 (1999): introduzidos cartões de controle flexíveis e recursos "off-wire", lançando as bases para a navegação moderna.
  • Lazerway Teach-In (1998): empilhadeiras padrão utilizadas para automatizar o transporte, revolucionando o manuseio interno de materiais.
  • Navegação a laser em Singapura (1991): inovação revolucionária na navegação de AGVs, adotada em toda a Ásia e no mundo.

 

Década de 1980

  • System 6 (1985): microprocessadores introduzidos nos controles de AGVs, permitindo comunicação bidirecional e maior flexibilidade.
  • Introdução do modelo de parceria (1980): foi lançado um modelo de parceria local para alcançar todos os mercados de forma eficaz.

 

Década de 1970

  • Implantação do sistema Tetra Pak (1976): os AGVs foram implementados em todas as fábricas da Tetra Pak, estabelecendo o primeiro sistema global de AGVs.
  • Volvo pioneira em AGVs (1972): a Volvo implementa 186 AGVs guiados por fio em Kalmar, na Suécia, marcando o nascimento industrial dos AGVs.
Tetra Pak, Singapura
Volvo, Suécia
Tetra Pak, Alemanha
Audi, Alemanha

Vamos construir o futuro juntos

Se você é um fornecedor ou integrador de AGV/AMR, a NDC Solutions da Kollmorgen lhe oferece a vantagem para ter sucesso, hoje e no futuro.

Conheça a NDC Solutions Fale com nossos especialistas