Ana içeriğe atla

NDC Solutions'ın hikâyesi

1972'den Beri AGV'lerin Geleceğine Öncülük Ediyoruz

Onlarca Yıllık Uzmanlık. Olasılıklarla Dolu Bir Gelecek.

Kollmorgen'da, AGV ve AMR'ler için yalnızca bir otomasyon çözümü geliştirmiyoruz, otomatik malzeme elleçleme operasyonlarına güvenilirlik ve yüksek verim kazandırıyoruz. 1972 yılında Volvo'da ilk endüstriyel AGV'lerin devreye alınmasından bu yana, araç otomasyonunun ön saflarında yer alıyoruz. Bugün NDC Solutions platformumuz, dünya genelinde 50.000'den fazla araca güç vererek farklı sektörlerde daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli operasyonların hayata geçmesini sağlıyor. Navigasyon ve filo kontrolündeki yeniliklerle otomatik malzeme elleçlemenin geleceğine öncülük etmeye devam ediyoruz. Kapsamlı alan uzmanlığımız ve kanıtlanmış başarı geçmişimizle, OEM'lerin ve entegratör şirketlerinin rekabet avantajına sahip AGV ve AMR'ler geliştirmesini sağlıyoruz.

Vehicle Manager NG

2020'ler

  • Görüntü Tabanlı Konumlandırma Desteği (2025): Görüntü tabanlı konumlandırma, kameralar ve görüntü işleme kullanarak bir aracın konumunu belirler. GPS'e veya fiziksel algılayıcılara tamamen bağımlı olmadan konumlandırma sağlar, bu sayede altyapının minimum olduğu dinamik ortamlar için uygundur.
  • API Entegrasyonu (2025): Geliştirme süreçlerini kolaylaştırmak ve inovasyonu hızlandırmak için güçlü bir API ekosistemi kullanıma sunuldu.
  • System Manager NG (2024): Tüm araç sistemlerini ve trafik akışını kontrol eden yeni bir filo yöneticisi piyasaya sürüldü.
  • Cirrus (2024): Temel AGV bilgisine sahip kullanıcıların daha hızlı ayarlama yapabilmesini sağlayan kolay işletime alma aracı.
  • U-Zone (2022): İş ortakları artık özel uygulamaları doğrudan araç kontrolörüne entegre edebilir.

 

2010'lar

  • CVC700 ve LS2000T (2019): Soğuk ortamlar için yüksek performanslı kontrolör ve lazer tarayıcı kullanıma sunuldu.
  • Doğal Navigasyon (2016): AGV ve AMR'ler, navigasyon için reflektör ihtiyacı olmadan mevcut çevresel özellikleri kullanmaya başladı.

 

2000'ler

  • LS5 Tarayıcı (2009): Islak, soğuk ve zorlu koşullar için tasarlanmıştır.
  • NDC8 Platformu (2004): Gelecekteki genişlemeler ve müşteri gereksinimleri için tasarlanmış, eksiksiz ve ölçeklenebilir bir kontrol çözümü.
  • Çoklu Navigasyon (2001): AGV'ler artık bulundukları ortama göre en uygun navigasyon modunu seçebiliyor.

 

1990'lar

  • System 7 (1999): Esnek kontrol kartları ve "kablosuz" yetenekleri tanıtıldı ve modern navigasyonun temelleri atıldı.
  • Lazerway Teach-In (1998): Standart forkliftlerin otomatik taşıma için kullanılması, tesis içi malzeme elleçleme sürecinde devrim yaratmıştır.
  • Singapur'da Lazer Navigasyon (1991): AGV navigasyonunda bir dönüm noktası; Asya genelinde ve küresel ölçekte kabul gördü.

 

1980'ler

  • System 6 (1985): AGV kontrollerinde mikroişlemciler kullanılarak çift yönlü iletişim ve daha yüksek esneklik sağlandı.
  • İş Ortaklığı Modelinin Tanıtılması (1980): Tüm pazarlara etkili şekilde ulaşmak için yerel iş ortaklığı modeli hayata geçirildi.

 

1970'ler

  • Tetra Pak Lansmanı (1976): AGV'lerin Tetra Pak fabrikalarında devreye alınmasıyla ilk küresel AGV sistemi kuruldu.
  • Volvo, AGV'lere Öncülük Ediyor (1972): Volvo, İsveç Kalmar'da 186 kablo kılavuzlu AGV’yi devreye alarak AGV’lerin endüstriyel doğuşunu başlattı.
Tetra Pak, Singapur
Volvo, İsveç
Tetra Pak, Almanya
Audi, Almanya

Geleceği Birlikte İnşa Edelim

İster bir AGV/AMR sağlayıcısı ister bir entegrasyon şirketi olun, Kollmorgen NDC Solutions size bugün ve yarın başarıya ulaşmanız için rekabet avantajı sağlar.

NDC Solutions'ı Keşfedin Uzmanlarımızla İletişime Geçin