Pular para o conteúdo principal
Histórias de Sucesso | Leitura de 2 minutos

Estendendo a vida útil e o desempenho do projeto

O sistema de Motion 2G da Kollmorgen simplifica a configuração em uma máquina de fatiar carne de mais de 50 eixos

Desafio

Um importante produtor de equipamento de fatiar alimentos precisava de uma nova solução de sistema servo quando o módulo fieldbus CAN usado pelo controlador atual alcançou o fim da vida útil e não estava mais disponível. Explorando as opções mais recentes de fieldbus, a equipe de engenharia escolheu uma solução EtherCAT, que exigiria um novo servodrive. O fabricante contratou a Kollmorgen para fornecer a tecnologia e o conhecimento de coengenharia necessários para alcançar o controle de motion necessário.

A aplicação é extremamente complexa, exigindo que o controlador se comunique com os 53 eixos da máquina fatiadora para controlar a taxa de alimentação, a operação de fatiar e o posicionamento da carne ou queijo a ser cortado em uma disposição de "telha" pronta para a embalagem final. Para entregar a máquina atualizada ao mercado rapidamente ao menor custo possível, o cliente queria minimizar qualquer alteração do projeto e continuar usando os motores da família Kollmorgen AKM.

Solução

Já familiar com o produto centrado em motion da Kollmorgen e as funcionalidades de suporte, o cliente optou por incorporar o Sistema de Motion 2G de próxima geração, escolhendo o servo drive AKD2G de dois eixos com conectividade EtherCAT entre as diversas opções fieldbus disponíveis.

Como um dos primeiros a adotar o drive AKD2G, o cliente trabalhou junto com a equipe de especialistas em aplicação da Kollmorgen para otimizar o desempenho geral da máquina fatiadora. Dado o grande número de eixos nessa máquina, a capacidade de configurar cada eixo com eficiência e fazer um rápido diagnóstico do sistema era fundamental para o sucesso.

O cliente descobriu que o monitor digital frontal integrado da AKD2G, único no setor, tornava muito fácil diagnosticar as conexões fieldbus. A interface do usuário do AKD2G WorkBench também simplificou significativamente a configuração e a ativação do sistema em comparação a um drive concorrente que o cliente havia avaliado.

Resultados

O conjunto de recursos do Sistema de Motion 2G da Kollmorgen oferece vários benefícios em uma máquina fatiadora de alimentos aprimorada que estenderá o desempenho e a produtividade do projeto original por muitos anos.

  • O projeto de cabo único reduz os custos de mão de obra e material para fabricar a máquina
  • O projeto compacto do AKD2G de dois eixos reduz o espaço de gabinete necessário
  • O monitor digital integrado do AKD2G reduz os custos de instalação e simplifica a configuração e a ativação
  • A compatibilidade para operar a família AKM de servomotores em toda a sua capacidade de desempenho elimina a necessidade de revisões de projeto da máquina
  • Opções de segurança funcionais estão integradas ao drive, sem necessidade de adicionar componentes extras

"Nosso cliente ficou encantado com o monitor gráfico inovador que simplificou a ativação do fieldbus" – Arne Linder, gerente de produto Kollmorgen 2G

Saiba mais

Pronto para descobrir o que o Sistema de Motion 2G pode fazer pela sua máquina?

Saiba mais

 

Sobre a Kollmorgen

Desde a sua fundação em 1916, as soluções inovadoras da Kollmorgen dão vida a grandes ideias, mantêm o mundo mais seguro e melhoram a vida das pessoas. Hoje, seu conhecimento de classe mundial em sistemas e componentes de motion, software de navegação veicular guiada automatizada, qualidade líder da indústria e profunda experiência em vincular e integrar produtos padrão e personalizados fornecem continuamente soluções em motion inovadoras com desempenho, confiabilidade e facilidade de uso incomparáveis. Isso dá aos fabricantes de máquinas em todo o mundo uma vantagem de mercado inquestionável e proporciona a seus clientes o máximo de tranquilidade.

Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos

Descubra como um sistema de movimento pronto para usar impulsionou o robô de resolução de cubos mais rápido. Velocidade, precisão e movimento multieixo sincronizado explicados.

Learn More

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas de sequenciamento de fases do motor.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Equipamentos de soldagem de baterias de lítio

A segurança funcional dos motores lineares aprimora a segurança e a produtividade em equipamentos de soldagem de baterias de lítio >

A tecnologia de segurança funcional SMM da Kollmorgen ajuda a alcançar movimentos estáveis e controlados, além de conformidade global para a produção e competitividade de baterias de lítio.
instalações de fabricação com controle de movimento multieixo

Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas >

Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta velocidade.
Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos

Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos  >

Descubra como um sistema de movimento pronto para usar impulsionou o robô de resolução de cubos mais rápido. Velocidade, precisão e movimento multieixo sincronizado explicados.
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor >

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas…
Sessões de mentoria do AKD2G: guia de configuração rápida do AKD2G

Sessões de mentoria do AKD2G: guia de configuração rápida do AKD2G & configuração avançada para AKD2G de eixo duplo >

Precisa começar a trabalhar com seu novo sistema 2G? Tudo começa com o software AKD2G Workbench. Esta sessão fornecerá os fundamentos necessários para criar motion rapidamente, construir confiança e acelerar sua produtividade.
Segurança funcional 101 WP

Segurança funcional 101: o que? por que? e como?  >

Mesmo para empresas com sede nos países em que não haja exigência de normas de segurança funcional, é provável que vários de seus clientes exijam equipamentos que estejam em conformidade. Desde proteger funcionários e reputações até melhorar a…
A Kollmorgen ajuda o fornecedor de soluções de automação de embalagens  a atender à necessidade de embalagens sob demanda “com o tamanho certo”

A Kollmorgen ajuda o fornecedor de soluções de automação de embalagens a atender à necessidade de embalagens sob demanda “com o tamanho certo” >

A experiência da Kollmorgen em componentes de controle de movimento para linhas de embalagem ajudou a Packsize a enfrentar desafios exigentes para criar soluções de automação de embalagens revolucionárias.

Como começar a dimensionar e selecionar servos: entendendo a necessidade de uma solução para seu sistema >

Dimensionar e selecionar um sistema de servomotor para um projeto de máquina começa pela compreensão dos componentes que formam um servomotor ou sistema de servoacionamento. Os sistemas de servo são de malha fechada, para controle algum movimento…