Pular para o conteúdo principal
blog | É um passo pequeno... Ângulo de passo de 0,9 grau em comparação com o de 1,8 grau |

Ao longo dos anos, houve discussões sobre o ângulo de passo de 1,8 grau em comparação com o ângulo de passo de 0,9 grau de motores de passo híbridos industriais. A maioria dos motores de passo hoje tem o ângulo de passo padrão de 1,8 grau, resultando em 200 passos por volta. No entanto, antigamente, antes do micropasso, a ressonância de extremidade baixa desempenhava um papel significativo em muitas aplicações. A maioria dos engenheiros de aplicação sugeriu aumentar a carga, diminuir a frequência de acomodação ou simplesmente evitar completamente essa região de ressonância de extremidade baixa.

Para alguns projetos de motor de passo, a ideia de um ângulo de passo menor foi criada para diminuir o som em torno de cada dente. O resultado foi uma mudança mecânica, que reduziu o ângulo de passo de 1,8 grau para 0,9 grau, resultando em 400 passos por rotação do motor de passo.

Isso reduziu o som e, em alguns casos, permitiu uma operação mais suave acelerando através da região de ressonância de extremidade baixa. No entanto, a redução para um ângulo de passo tão pequeno resultou em maior saturação do aço de laminação em torno do dente. Isso resultou em menor torque devido às perdas do núcleo. À medida que a corrente aumentava, as perdas se tornavam mais significativas e os ganhos esperados perdidos devido à saturação.

A 0.9 Degree Step AngleA 1.8 degree step angle
Ângulo de passo de 0,9 grau Ângulo de passo de 1,8 grau

No início, a maioria dos motores que utilizavam esse ângulo de passo de 0,9 eram motores Nema 23 ou monobloco Nema 34, que tinham correntes mais baixas. As correntes mais baixas produziram menor saturação nas laminações de aço e, portanto, foram bem-sucedidas em algumas aplicações.

Mesmo que ainda haja o uso de motores de passo com ângulo de 0,9 grau, para a introdução de micropassos e para a filtragem de extremidade superior expandida dos drives de passo atuais, a ressonância de extremidade baixa encontrada em motores de passo de 1,8 grau pode ser acelerada com sucesso e executar dentro desta região.

Consulte um especialista

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

O que você precisa saber ao selecionar um drive para seu motor de passo

O que você precisa saber ao selecionar um drive para seu motor de passo >

Para tirar o máximo proveito do seu motor de passo, você precisa emparelhá-lo com o drive adequado. Existem três elementos críticos a serem considerados ao fazer sua seleção: tensão, corrente e indutância. Cada um desempenha um papel importante no…

Por que meu motor de passo fica quente? >

Todos os motores elétricos aquecem durante a operação, que é simplesmente um produto de passagem de corrente por uma bobina de fio. Os motores elétricos usam fios de cobre para formar bobinas que fazem parte do circuito eletromagnético necessário…

O grande debate – Motores de passo vs. Servomotores >

Qual é a melhor tecnologia de motores para ser utilizada em aplicações de controle de motion? Existem inúmeras tecnologias para a criação de motion, da hidráulica até a pneumática ou a eletromecânica. No mundo do controle preciso de motion, muitos…

Como selecionar um motor de passo >

Existem vários requisitos de desempenho que devem ser considerados ao selecionar um motor de passo para uma aplicação. A ferramenta Otimizador do motor de passo é a maneira mais rápida e confiável de determinar essas necessidades.

Como funciona um motor de passo? >

Um motor de passo é um motor síncrono sem escovas de duas fases simples contendo um rotor magnetizado segmentado e um estator consistindo em um número prescrito de bobinas eletromagnéticas. Quando energizadas, essas bobinas criam polos norte e sul…