Pular para o conteúdo principal
blog | O que você precisa saber ao selecionar um drive para seu motor de passo |
|
Leitura de 2 minutos

Projetados para fornecer torques de pico em sistemas de malha de controle aberta, como aplicação de rótulos em garrafas em um sistema de esteira transportadora de alta velocidade, os motores de passo são uma ótima opção para alcançar resultados ideais a um custo acessível. Mas, após fazer sua pesquisa e escolher um motor de passo para sua aplicação, ainda há a outra metade do sistema de Motion a se considerar.

Para tirar o máximo proveito do seu motor de passo, você precisa emparelhá-lo com o drive adequado. Existem três elementos críticos a serem considerados ao fazer sua seleção: tensão, corrente e indutância. Cada um desempenha um papel importante no desempenho de um motor, e deixar de considerar esses parâmetros pode proporcionar um desempenho ruim ou até mesmo fazer com que o motor superaqueça e falhe, resultando em perda de tempo de produção e aumento dos custos de manutenção.

Classificação de tensão

Exceder a tensão nominal máxima do motor, ou às vezes operar com tensões de alimentação mais altas, pode causar a falha no motor. É por isso que ao escolher o drive para um motor de passo, você precisa conhecer a tensão nominal máxima do motor ou as tensões nominais típicas dos dados do catálogo ou das curvas de desempenho. Os motores de passo são normalmente alimentados por drives que operam com potência AC, de 120 ou 240 volts, ou potência DC de baixa tensão, como 24, 36 ou 48 volts. Se você operar um motor em uma tensão mais alta do que a especificada, como a execução de um motor projetado para 24 volts DC em alta tensão, ele superaquecerá rapidamente. Por outro lado, operar um motor com uma tensão muito baixa, como um motor de alta tensão funcionando a 24 volts DC, produzirá menos potência e, se a carga não for reduzida, isso poderá fazer com que o motor pare.

Quando se trata de encontrar a tensão nominal de um motor listada na placa de identificação, às vezes pode ser um acerto ou erro. Nunca faça uma aposta cega no drive. Em vez disso, se a informação de tensão não for mostrada no motor, você deve consultar o catálogo ou perguntar diretamente ao fabricante. Alguns fabricantes oferecem ferramentas de desenvolvimento on-line que permitem criar curvas de desempenho para motores de passo com base na tensão e corrente disponíveis em sua aplicação. Ao usar essas mesmas especificações, tensão e corrente, a ferramenta também produzirá uma curva de temperatura relacionada à velocidade que mostrará se você corre risco de superaquecer o motor.

Classificação de corrente

Ao selecionar um drive, é necessário escolher um equipamento que possa fornecer a quantidade certa de corrente ao motor. A correspondência de corrente não é necessariamente indispensável, mas funcionar com uma corrente mais baixa produzirá um torque menor. Se a carga não for reduzida, isso pode fazer com que o motor pare. Definir a corrente do drive acima da classificação de corrente do motor fará com que os enrolamentos do motor superaqueçam e falhem. Isso causará danos permanentes ao motor. Seja uma configuração de software ou configuração de switch DIP, recomenda-se selecionar a classificação de corrente que mais se aproxima da classificação de corrente do motor.

Indutância

Cada motor tem uma indutância de enrolamento e os drives normalmente têm uma faixa de indutância que precisa ser considerada ao emparelhar o motor. Portanto, você precisará conhecer a indutância do motor e escolher um drive compatível com ele. Dependendo da tensão de alimentação, se a indutância do motor for muito alta, a corrente do motor não poderá ser fornecida no tempo necessário. Se for muito baixa, então a corrente é fornecida muito rápido ao motor, fazendo com que o drive potencialmente superaqueça e falhe. E se a indutância for maior que a faixa de indutância do motor aplicável para o drive, ele pode não girar.

Consulte um especialista

Drive de motor de passo P8000

Os drives novos e mais compactos oferecem maior suavidade, precisão e densidade de torque para aplicações de carga fixa, baixa velocidade e ponto a ponto

Descubra Mais

Motor de Passo Série PMX

A família PMX de motores de passo híbridos oferece versatilidade por meio de uma ampla variedade de opções padrão e personalizáveis, valor incomparável pelo seu desempenho excepcional a um custo acessível, e confiança inigualável por meio da elevada experiência da Kollmorgen em movimento e qualidade em construção.

Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Cinco erros a evitar na especificação de um sistema de passo

Cinco erros a evitar na especificação de um sistema de passo  >

Os sistemas de passo podem ser eficientes, potentes e silenciosos — mas isso só acontece se você acertar na escolha. Neste texto, apresentamos cinco erros comuns a evitar e cinco práticas recomendadas na especificação de drives e motores de passo,…

Amplie a capacidade das máquinas com motores de passo programáveis  >

Descubra o futuro dos motores de passo. Participe e explore conosco soluções avançadas de motores de passo programáveis por software neste novo webinar online.

Folheto da família de drives de passo P8000 >

Como a principal plataforma de drives de motor de passo da Kollmorgen, a nova família P8000 oferece funcionalidade avançada, faixas de corrente de saída expandidas e compatibilidade com um portfólio mais amplo de motores de passo Kollmorgen.

Obtenha o posicionamento exato sem complexidade com motores de passo >

Se você procura por motion preciso com configuração fácil, os motores de passo devem ser sua primeira escolha ao construir ou atualizar uma máquina.

Por que meu motor de passo fica quente? >

Todos os motores elétricos aquecem durante a operação, que é simplesmente um produto de passagem de corrente por uma bobina de fio. Os motores elétricos usam fios de cobre para formar bobinas que fazem parte do circuito eletromagnético necessário…
Diagnóstico por imagem:  Motion de todas as modalidades

Diagnostic Imaging: Motion for Every Modality >

Envelhecimento da população, crescente carga de doença, desenvolvimento contínuo de novas aplicações clínicas e avanços globais nos padrões de prevenção de doenças, detecção precoce, diagnóstico e tratamento. Para todos esses e outros…
Servomotor vs. motor de passo

Motor de passo vs. servomotor: qual escolher? >

Este artigo apresenta uma visão geral comparativa dos recursos de motor de passo e servomotor para servir como critérios de seleção entre as duas tecnologias.

O grande debate – Motores de passo vs. Servomotores >

Qual é a melhor tecnologia de motores para ser utilizada em aplicações de controle de motion? Existem inúmeras tecnologias para a criação de motion, da hidráulica até a pneumática ou a eletromecânica. No mundo do controle preciso de motion, muitos…

Como selecionar um motor de passo >

Existem vários requisitos de desempenho que devem ser considerados ao selecionar um motor de passo para uma aplicação. A ferramenta Otimizador do motor de passo é a maneira mais rápida e confiável de determinar essas necessidades.