Salta al contenuto principale
blog | Eccentricità, oscillazione e in che modo può essere utile un servosistema |
|
2 minuti di lettura

Per definizione, l'eccentricità è la misura di quanto un rullo si discosta dalla circolarità perfetta. In teoria, l'eccentricità dovrebbe essere pari a zero, ma in realtà non lo è mai. In pratica, nessun rullo è perfettamente circolare, perché viene prodotto utilizzando una macchina che a sua volta è soggetta ad alcuni errori di lavorazione (poiché è il prodotto di altre macchine e così via).

L'eccentricità di un rullo dà luogo a un'oscillazione quando questo viene ruotato da un motore. L'oscillazione è la deviazione angolare di un asse di rotazione su una rivoluzione.

Vediamo ora come l'eccentricità può influenzare le prestazioni della macchina.

Eccentric Roll Load Profile

Consideriamo due rulli in contatto, in cui il diametro del primo è metà di quello del secondo.

Eccentric Rolls

Con un motore a induzione si prevede l'erogazione di una coppia fissa a una velocità fissa/costante. Ma poiché il carico varia (a causa dell'eccentricità), la coppia inizia a variare. Il risultato è una maggiore accelerazione del motore.

T = J x α (T - Coppia, α – Accelerazione angolare, J – Momento di inerzia)
Quindi, α = T/J

Quindi la variazione della coppia determina una variazione dell'accelerazione e quindi un cambiamento della velocità.
Se il motore deve erogare una coppia fissa, in seguito alla variazione di carico, il profilo della velocità sarà il seguente:

Eccentric Rolls Speed Profile

Per mantenere costante la velocità, il motore deve generare una coppia che si adatta alla variazione del carico.

Eccentric Rolls Torque Profile

Normalmente, il motore deve rispondere alle variazioni di coppia ogni 100 ms (per es. per rulli che girano a 600 giri/min). Per il motore a induzione, il tempo dell'incremento di coppia è di 350-400 ms. Quindi, nonostante il maggiore controllo dell'azionamento, un normale motore a induzione non può rispondere nei tempi richiesti. Più è elevato il numero dei rulli collegati, più è grande la variazione del carico. Nelle macchine di produzione, ci sono molti rulli che ruotano insieme a velocità elevate.

In che modo può essere utile il servosistema?

1. I sistemi convenzionali azionati da motori a induzione non sono sufficientemente dinamici per rispondere a cambiamenti così rapidi (dell'ordine di 100 ms).
2. Un servomotore sincrono a magnete permanente (per es. AKM di Kollmorgen) ha tempi di incremento di coppia pari a 80-100 ms. Pertanto la risposta è più rapida.
3. Un servoazionamento (per es. AKD di Kollmorgen) ha una durata del ciclo del controller di corrente pari a 670 ns, che è il più rapido del settore e permette al servomotore di ottenere la risposta desiderata.

 

Eccentric Rolls Servo Response

Per rispondere alle esigenze di coppia variabili dovute all'eccentricità dei sistemi meccanici, i sistemi servoassistiti di motion control possono assicurare prestazioni decisamente migliori rispetto ai sistemi convenzionali. Che tipo di problema relativo all'eccentricità avete incontrato recentemente?

Consulta un esperto

1G Motion System

Scopri il motion creato apposta per la tua macchina. 1G Motion System di Kollmorgen offre una gamma completa di opzioni e funzionalità per progettare senza compromessi.
Scopri di più

Essentials Motion System di Kollmorgen

Prestazioni combinate. Forte valore competitivo. Affidabilità garantita. Essentials™ Motion Systems di Kollmorgen è pronto per essere collegato, alimentato e messo subito in funzione.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >

Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…
Gamma Kollmorgen Essentials

Presentazione di Essentials ™ Motion System di Kollmorgen per un motion di precisione ad alte prestazioni e a prezzi accessibili per ogni asse industriale  >

Semplifica la progettazione del motion, accelera la configurazione e riduci i costi. I sistemi Kollmorgen Essentials™ Motion System sono ottimizzati per offrire prestazioni servo precise a un prezzo competitivo.
Sicurezza funzionale I: il Cosa, il Perché e il Come

Sicurezza funzionale I: il Cosa, il Perché e il Come >

Anche per le aziende situate in paesi che non richiedono standard di sicurezza funzionale, è probabile che un certo numero dei loro clienti chieda apparecchiature conformi. Dalla tutela dei dipendenti e dell’immagine aziendale al miglioramento della…
Kollmorgen aiuta un fornitore di soluzioni nel settore del packaging automation a soddisfare la domanda di imballaggi personalizzati su richiesta.

Kollmorgen aiuta un fornitore di soluzioni nel settore del packaging automation a soddisfare la domanda di imballaggi personalizzati su richiesta. >

L'esperienza di Kollmorgen nei componenti di controllo del motion per i macchinari di confezionamento ha aiutato Packsize ad affrontare sfide impegnative per creare soluzioni innovative di packaging automation.

Derating del motore a causa di temperature ambiente elevate >

Come calcolo la coppia continua del motore impiegato in un ambiente al di sopra della sua temperatura nominale? Poiché la coppia continua (Tc) del motore è classificata per una temperatura ambiente pari a 40 °C, come calcolo la coppia continua del…

Larghezza di banda, guadagno e margine di fase nei servosistemi: che cos'è il margine di fase? >

Il margine di fase è una misura nell'ambito della frequenza, presa da un diagramma di Bode, che calcola la quantità di ritardo di fase al di sopra di -180 gradi nel punto sul grafico dell'ampiezza che attraversa 0 dB (guadagno incrociato sulla…
Cinque consigli di motion per prestazioni ottimali di taglio del metallo ad alta definizione

Cinque consigli di motion per prestazioni ottimali di taglio del metallo ad alta definizione >

Le macchine di taglio a getto d'acqua, laser e plasma hanno tutte una cosa in comune: i clienti cercano prestazioni di nuova generazione. Quando i produttori acquistano una macchina nuova o aggiornata, si concentrano sulle capacità che consentiranno…