Salta al contenuto principale
blog | Ridurre i tempi di installazione ridefinendo le regole |
|
2 minuti di lettura

Ridurre i tempi di installazione ridefinendo le regole

La mancanza di tecnici di assistenza rende la velocità di progettazione e di messa in esercizio dei veicoli a guida automatica (AGV) un argomento caldo del settore dell’automazione. Oggi sul mercato esiste un nuovo tipo di software che possiede il potenziale di rimuovere attività che fanno perdere tempo, quali la definizione delle regole di circolazione per gli AGV.

Nuovo livello di controllo

La progettazione di regole di circolazione per gli AGV è una sfida, che si tratti di piccoli carrelli, robot mobili di medie dimensioni o di veicoli a 16 ruote. In ciascun gruppo di AGV è necessario evitare gli ingorghi di circolazione, ma nel proprio stabilimento o magazzino è necessario essere comunque aperti a movimenti flessibili ed efficienti di veicoli. Inoltre, la sfida aumenta con il crescere del numero di AGV del proprio sistema.

NDC Solutions è un kit di automazione collaudato per AGV. L’ultima versione (NDC8 3.0) con una nuova funzionalità consente al sistema di trovare il percorso migliore per ciascun AGV. Algoritmi avanzati sostituiscono la necessità di pianificazione manuale delle regole di circolazione, facendo risparmiare tempo non solo durante l’avvio ma anche quando in seguito si attuano delle modifiche.

“Questa nuova generazione di software consente risparmi di tempo nell’ordine del 40-50 per cento”, afferma Rodrigo Alcaraz García-Tejedor, Robofast Application Manager presso ASTI. “Non solo si risparmia tempo durante la progettazione del sistema, ma anche al termine della messa in esercizio. Sapere che il sistema è intelligente significa che io non devo pensare più alla circolazione”.

Verso la visione

Kollmorgen sta lavorando verso la visione di “progettare e mettere in esercizio in meno di un giorno”. Il passo precedente è stato l’offerta della navigazione naturale e la versione 3.0 di NDC8 pone l’azienda sempre più vicina alla realizzazione della sua visione.

Abbonandoti a questa newsletter ricevi le informazioni più aggiornate su NDC8 3.0. Se pensi di acquistare degli AGV, puoi contattare una delle nostre aziende partner. Oppure contattaci direttamente per maggiori informazioni.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.