Salta al contenuto principale
blog | Quando i miei AGV diventeranno macchine per produrre denaro? |
|
2 minuti di lettura

Quando i miei AGV diventeranno macchine per produrre denaro?

Questa è la domanda per cui ogni acquirente di AGV desidera una risposta. I veicoli a guida automatica (AGV), quali i robot mobili e i carrelli, spesso danno un ritorno elevato sull’investimento (ROI), con un periodo di ammortamento di soli 1-2 anni. Ecco una descrizione generale delle modalità per calcolare il momento in cui aspettarsi l’inizio di anni di profitto e dove rivolgersi per ulteriori consigli.

Molte cose da tener presente

La precisione del calcolo del tuo investimento dipenderà dalla precisione dei dati che hai immesso.

Per iniziare il calcolo del tuo investimento è necessario prendere in considerazione quanto segue:

  • I flussi quotidiani di trasporto, comprese le variazioni stagionali (verifica il tuo WMS o Warehouse Management System)
  • Gli ingorghi, quali alle stazioni di prelievo o di messa a dimora
  • I tipi di carico e i tipi di trasporto
  • Condizioni del sito ed esperienza organizzativa derivante dall’implementazione degli AGV

Il ritorno sull’investimento dipende anche dal tipo di attività praticata. Gli AGV operano al meglio in flussi di lavoro uniformi, in cui gli sprechi, causati dai viaggi a vuoto, sono ridotti al minimo. Puoi utilizzare AGV in un’ampia varietà di settori guadagnando rapidamente in efficienza in modo significativo. Nel settore dell’e-commerce, devi anche considerare quale potenziale di rapida espansione con gli AGV (rispetto all’automazione fissa) è meglio per la tua azienda.

Qualche consiglio

Puoi calcolare il ritorno sull’investimento e il periodo di ammortamento per gli AGV in molti modi. I nostri partner di canale Rocla e Transbotics hanno riunito strumenti per calcolare il valore degli AGV. Per una prima indicazione del ROI, prova il calcolatore di Rocla e quello di Transbotics. La nostra azienda è membro dell’MHI che dispone di un’eccellente presentazione per quelle aziende che pensano di acquistare un AGV.

Come ottenere la risposta migliore

Ogni stabilimento o magazzino è un caso a sé stante. I nostri partner di canale possono fornire il calcolo dettagliato del ROI di cui hai bisogno prima di decidere se investire e portare il progetto al livello successivo con simulazioni, installazioni prova e visite a siti di riferimento. Parla direttamente con loro, o con noi, per trovare il partner giusto con cui lavorare a seconda di dove ti trovi o di cosa fai. Non dimenticare di registrarti per ricevere la nostra newsletter e approfondire la tua conoscenza sugli AGV.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.