Salta al contenuto principale
blog | Perché il mio motore passo-passo si surriscalda? |
|
2 minuti di lettura

Tutti i motori elettrici si surriscaldano durante il funzionamento, è semplicemente una conseguenza del passaggio di corrente attraverso una bobina di filo. I motori elettrici utilizzano fili di rame per formare bobine che fanno parte del circuito elettromagnetico necessario per generare la rotazione. Sebbene sia un ottimo conduttore, il rame non ha resistenza e si surriscalda. La quantità di corrente erogata al motore lungo la resistenza dell'avvolgimento ne determina il livello di riscaldamento. Per sua natura, un motore passo-passo richiede per il suo funzionamento che sia applicata in ogni momento la corrente nominale totale, diversamente da un servomotore che eroga unicamente la corrente necessaria a produrre il movimento necessario.

Fonti di calore nei motori passo-passo

I motori passo-passo sono progettati per contenere il calore generato durante il funzionamento alla potenza nominale. Sebbene la maggior parte del calore generato provenga dagli avvolgimenti del motore, esistono altre fonti di calore nei motori passo-passo ibridi, ad esempio le vibrazioni e le correnti parassite. Dal momento che è azionato da una serie di impulsi ad onda quadra con varie frequenze armoniche, il motore vibra. Questa vibrazione contribuisce non solo ad incrementare la rumorosità, ma anche il calore. Le correnti parassite sono un'altra fonte di generazione di calore. L'acciaio da laminazione utilizz title=""ato nello statore del motore passo-passo può generare correnti di ricircolo (correnti parassite) che tendono ad aggiungere altro calore allo statore. Tutto il calore presente nello statore si trasmette all'alloggiamento e ai terminali a campana del motore passo-passo che diventa così decisamente bollente.

Come ridurre il calore in un motore passo-passo

Sebbene sia normale che un motore passo-passo si surriscaldi, esistono diversi modi per ridurre il calore. Il metodo più comune prevede l'uso di una funzione detta riduzione di corrente a motore al minimo (ICR) che riduce la corrente applicata al motore ad una percentuale impostata quando il motore non è in movimento. In molti casi, in condizioni di regime al minimo non è necessaria l'intera coppia di stallo del motore passo-passo, quindi la corrente applicata può essere ridotta, riducendo al contempo il calore generato dal motore. Altri metodi più sofisticati per ridurre il riscaldamento prevedono la modifica dell'onda di corrente per ridurre al minimo armoniche indesiderate e l'appiattimento degli impulsi erogati al motori o anche l'uso di micropassi per l'azionamento micro. Con la dissipazione del calore è possibile rimuovere il calore dal motore in modo che funzioni a temperature inferiori.

Può anche accadere che un motore e un azionamento passo-passo siano disaccoppiati, cioè la corrente di uscita dell'azionamento è superiore a quella nominale del motore. La maggior parte degli azionamenti passo-passo è in grado di regolare l'impostazione della corrente di uscita mediante DIP-switch sull'azionamento o all'interno del software dell'azionamento.

Kollmorgen offre tool di programmazione che aiutano a calcolare la temperatura prevista del motore per stabilire se motore e azionamento sono ottimizzati per impedire il surriscaldamento in funzione dei requisiti dell'applicazione.

Consulta un esperto

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

5 errori da evitare quando si seleziona un sistema passo-passo

5 errori da evitare quando si seleziona un sistema passo-passo  >

I sistemi passo-passo possono essere efficienti, potenti e silenziosi, ma solo se realizzati correttamente. Quando si specificano azionamenti e motori passo-passo, ecco 5 errori comuni da evitare e 5 migliori pratiche da implementare, accelerando lo…

Ottieni posizionamento preciso evitando la complessità grazie ai motori passo-passo >

Se cerchi movimento preciso con configurazione semplice, i motori passo-passo non possono che essere la tua prima scelta per la costruzione o l'ammodernamento di una macchina.
Cosa devi sapere quando scegli un azionamento per il tuo motore passo-passo

Cosa devi sapere quando scegli un azionamento per il tuo motore passo-passo >

Per sfruttare al meglio il motore passo-passo selezionato occorre abbinarlo all'azionamento giusto. Sono tre gli elementi critici di cui tenere conto per la scelta: tensione, corrente e induttanza. Ciascuno di essi svolge un ruolo importante a…

Derating del motore a causa di temperature ambiente elevate >

Come calcolo la coppia continua del motore impiegato in un ambiente al di sopra della sua temperatura nominale? Poiché la coppia continua (Tc) del motore è classificata per una temperatura ambiente pari a 40 °C, come calcolo la coppia continua del…

Il grande dibattito: motore passo-passo e servomotore a confronto >

Qual è la tecnologia migliore per i motori da utilizzare in un'applicazione di motion control? Esistono numerose tecnologie per creare il movimento, ad esempio di tipo idraulico, pneumatico o elettromeccanico. Nel settore del motion control di…

Come scegliere un motore passo-passo >

Sono diversi i requisiti prestazionali di cui tenere conto quando si seleziona un motore passo-passo per un'applicazione. Lo strumento di ottimizzazione per motori passo-passo è il modo più rapido ed affidabile per determinare queste esigenze.

Come funziona un motore passo-passo? >

Un motore passo-passo è un semplice motore sincrono brushless bifase contenente un rotore magnetizzato a segmenti e uno statore costituito da un certo numero di bobine elettromagnetiche. Una volta alimentate, le bobine creano poli positivi e negativi…

In piccolo - Come l’attuale tecnologia dei motori passo-passo può contribuire a ridurre le dimensioni della macchina >

As it turns out, "going small" is an effort that traces back to the first steppers ever manufactured. Released in 1952, the Sigma "Cyclonome 9" series, one of the first steppers ever designed, was the first standard offering of its kind.  

Un piccolo passo... angolo di passo da 0,9 o 1,8 gradi >

Nel corso degli anni si è discusso molto sull’angolo di passo da 1,8 gradi o da 0,9 gradi dei motori passo-passo ibridi industriali.